インフィニオン、8ビット製品の価格帯で32ビットの性能を実現する新型「XMC1000」産業用マイクロコントローラ ファミリーを発表 300mmウェハに65nm e-Flashテクノロジーを使用することで、価格性能比が著しく向上、サンプル出荷は2013年3月に開始予定

2013/01/17 | マーケットニュース

2013年1月17日、ノイビーベルク(ドイツ)

独インフィニオン テクノロジーズは本日、ARM® Cortex™-M0プロセッサを使用した32ビット マイクロコントローラの最新ファミリー「XMC1000」を発表しました。「 XMC1000」の登場により、インフィニオンは、先進の32ビット ペリフェラル・セットを備え、8ビット製品の価格帯で32ビット マイクロコントローラを提供する初の半導体メーカーとなります。

本デバイス ファミリーは、最先端の65nm組み込みフラッシュ(e-Flash)製品技術を300mmウェハに使用しており、8ビットのローエンド産業用アプリケーションなど、対 象アプリケーションの要件に向けに設計された先進のペリフェラル機能とARM®の32ビット プロセッサを組み合わせることで、価格性能比を著しく向上させています。「XMC1000」の 対象アプリケーションには、センサ/アクチュエータ アプリケーション、LED照明、デジタル電力変換(無停電電源等)、家電、ポンプ、ファン、電動バイクといったシンプルな構造のモータ駆動装置があります。

インフィニオンのシュテファン ツィツァーラ(Dr. Stephan Zizala)(インダストリアル&マルチマーケット事業部マイクロコントローラ担当シニアディレクター)は 次のように述べています。「多岐にわたるシステムで、8ビットから32ビットのMCUに乗り換えるにあたって、『XMC1000』ファミリーは、明確な優位性をもたらします。このMCUは、8 ビット製品の価格帯で真の32ビットの性能を実現し、アプリケーションに最適化されたペリフェラル、『XMC4000』マイクロコントローラ ファミリを含む拡張性、ユーザフレンドリーで無償の『DAVE』開 発環境を備えています。『XMC1000』マイクロコントローラの登場により、8ビット アーキテクチャから32ビット アーキテクチャへの移行について、決定的なインセンティブが得られます」

「XMC1000」ファミリー:8ビットの価格帯で32ビットの性能を実現
コストと設計の柔軟性がともに重視されるローエンドの産業用アプリケーションについて、開発者の間では、高拡張性のMCUプラットフォームへの注目が高まっています。こ うした理由により、インフィニオンは、「XMC1100」(エントリー シリーズ)、「XMC1200」(フィーチャー シリーズ)、「XMC1300」(コントロール シリーズ)の3つのシリーズで、「 XMC1000」ファミリーを同時に展開します。これら3つのシリーズの基本的な差異は、メモリ容量とペリフェラル セットです。オンチップ フラッシュメモリの容量は、8KB~200KBの範囲で、今 日の一般的な8ビット マイクロコントローラと比べ、大幅に多くなっています。「XMC1000」ファミリーは現在、23種類の製品構成となっており、パッケージはTSSOPの16、28、3 8ピンが用意されています。

「XMC1000」ファミリーは、これまで8ビットMCUの独壇場であった産業用アプリケーションをターゲットとしています。最大200KBのフラッシュ メモリに加えて、本MCUには、高 性能PWMタイマ、12ビットA/Dコンバータ、プログラマブル シリアル通信インターフェイスが採用されています。上記以外の特長としては、タッチ制御やLEDディスプレイ用のモジュール、調 光および色制御ユニット(BCCU)としても知られる、LEDの調光および色制御用のペリフェラル ユニット、モータ駆動制御専用の数値演算コプロセッサがあります。「XMC1000」マイクロコントローラは、欧 州で販売される家電製品の安全規格「IEC60730 Class B」の要件を満たしており、ハードウェアのエラー訂正機能(ECC)や対応するメモリ試験などに対応しています。さらに独自の特長として、1 28ビットAESアクセラレータ搭載のフラッシュ ローダがあり、これによって、コスト重視のアプリケーションでは特に重要な、設計エンジニアの貴重なソフトウェアIP(知的財産)が、こ れまで以上に保護されます。

エントリー シリーズの「XMC1100」デバイスは、多数の産業用アプリケーションに対応した「XMC1000」を、低コストで利用できます。本シリーズは、6つの12ビットA/Dコンバータ・チ ャネルを搭載しており、最大1.88メガサンプル/秒での動作が可能です。キャプチャ/コンペア・ユニット4(CCU4)には4つの16ビット タイマを搭載しており、1 .8V~5.5Vの広範な温度範囲に対応します。これらの特長を兼ね備えていることで、広範なアプリケーションに対応します。

フィーチャー シリーズの「XMC1200」には、容量性タッチセンスやLEDディスプレイ制御用のユニット、BCCUなど、アプリケーション別の機能が追加されています。調 光および色制御用ユニットを使用することで、LEDではちらつきのない調光と色制御が可能で、プロセッサへの負荷はほとんどありません。本シリーズでは、- 40℃から最大105℃というより広範な温度範囲に対応したタイプも用意しています。

最後に、コントロール シリーズの「XMC1300」は、モータ制御とデジタル電力変換のアプリケーションに最適化されています。非常に効率的なキャプチャ/コンペア・ユニット8(CCU8)と、2 つのコンペア チャネル、非対称PWM機能のほか、位置インターフェイス(POSIF)を搭載することで、モータ位置を正確に検出できます。「XMC1300」デバイスには、数 値演算コプロセッサが採用されており、電気モータ用に効率的なセンサレスFOC(フィールド指向制御)ソリューションを実現できます。これはCortex-M0ベースの製品の独自の特長です。「XMC1300」シ リーズにも、最大105℃の温度範囲に対応したタイプが用意されています。

「DAVE™」により、8ビットから32ビットへの容易な移行が実現
「XMC1000」ファミリーは、「XMC4000」ファミリーと同じ、無償の統合開発環境を活用します。「DAVE」として知られるこの環境を使用することで、ア プリケーション指向のソフトウェア開発がユーザフレンドリーなものとなり、「XMC1000」ファミリーと「XMC4000」ファミリーの間で、移行が簡単です。「DAVE」アプリケーションにより、グ ラフィック開発環境内で、ソフトウェア コンポーネントの統合・構成を行い、これらを利用可能なマイクロコントローラ リソースに自動的にマッピングし、Cコードとソフトウェア マニュアルを自動的に生成できます。「DAVE」には、無償のGNUコンパイラとデバッガも採用されています。さらに、インフィニオンでは、「XMC1000」ファミリー用の組み込みソフトウェア ソリューション、トレーニング、技術サポートに加えて、コンパイラ、デバッガ、ソフトウェア分析、フラッシュ プログラマを提供する多数の開発パートナーと協力しています。

「XMC1100」、「XMC1200」、「XMC1300」と開発キットの供給状況
「XMC1000」の全3シリーズのサンプルと、「XMC1000」向けの「DAVE」開発環境は、2013年3月の提供開始を予定しています。量産出荷は、2 013年第4四半期の開始を予定しています。数百万ユニットの注文時の価格は、「XMC1000」シリーズの種類とペリフェラル セットの構成によって異なり、0.25~1.25ユーロとなっています。「 XMC1000」の全シリーズを簡単かつ低コストで評価可能なブート キットと、「XMC1000」の対象アプリケーション向けの包括的なアプリケーション キットも用意されています。

詳細情報
「XMC1000」と「XMC4000」に関する詳細は、 www.infineon.com/xmcをご参照ください。 「DAVE」は、インフィニオンのWebサイト( www.infineon.com/dave) からダウンロードすることができます。

インフィニオンは、「XMC1000」マイクロコントローラ・ファミリーを、「Embedded World」見本市(於:ドイツ・ニュルンベルク、期間:2013年2月26日~2月28日)で 紹介します(ホール4A、ブース222番)。

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率モビリティセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2 012会計年度(9月決算)の売上高は3.9億ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,700人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場しています。

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFATV201301.022

Press Photos

  • The 32-bit microcontroller family XMC1000 for low-end industrial applications offers 32-bit power for 8-bit prices. It addresses sensor and actuator applications, LED lighting, digital power conversion, such as uninterruptible power supplies, and simple motor drives, such as those used in household appliances, pumps, fans and e-bikes.
    The 32-bit microcontroller family XMC1000 for low-end industrial applications offers 32-bit power for 8-bit prices. It addresses sensor and actuator applications, LED lighting, digital power conversion, such as uninterruptible power supplies, and simple motor drives, such as those used in household appliances, pumps, fans and e-bikes.
    XMC1000_Microcontroller_Family

    JPG | 1.44 mb | 1535 x 2126 px

  • The 32-bit microcontroller family XMC1000 for low-end industrial applications offers 32-bit power for 8-bit prices. Samples of all XMC1000 series and the DAVE development environment for XMC1000 will be available from March 2013.
    The 32-bit microcontroller family XMC1000 for low-end industrial applications offers 32-bit power for 8-bit prices. Samples of all XMC1000 series and the DAVE development environment for XMC1000 will be available from March 2013.
    XMC1000_All Packages_Plain

    JPG | 297 kb | 2067 x 1481 px

  • Infineon is launching the XMC1000 family in three series at the same time: XMC1100 (Entry series), XMC1200 (Feature series) and XMC1300 (Control series). The three series differ essentially in terms of their memory capacity and peripheral set.
    Infineon is launching the XMC1000 family in three series at the same time: XMC1100 (Entry series), XMC1200 (Feature series) and XMC1300 (Control series). The three series differ essentially in terms of their memory capacity and peripheral set.
    XMC1000_Table_Overview

    JPG | 607 kb | 3309 x 2433 px

  • The 32-bit microcontroller family XMC1000 for low-end industrial applications offers 32-bit power for 8-bit prices.
    The 32-bit microcontroller family XMC1000 for low-end industrial applications offers 32-bit power for 8-bit prices.
    XMC1000_Block_Diagram

    JPG | 221 kb | 1654 x 1299 px

関連リンク