インフィニオン、2013会計年度の序盤は弱含みを予想、収益性向上策を策定

2012/09/25 | ビジネス&フィナンシャルプレス

ノイビーベルク(ドイツ)

独インフィニオンテクノロジーズは本日、2012会計年度第4四半期の売上高と事業部合計利益率の暫定数値、および2013会計年度第1四半期の見通しを発表しました。

2012会計年度第4四半期の売上高は、第3四半期から微減、事業部合計利益率については、売上高の12%近くとなる見込みです。これらの業績は、2 012年7月31日に発表された見通しの下限となります。

2013会計年度第1四半期については、売上高は2012会計年度第4四半期から最大で10%の減少、事業部合計利益率は、売上高の5~7%と予想しています。現在の利益率の水準を鑑み、経 営陣としては、2013会計年度第1四半期以降の収益性向上策を策定・導入する予定です。

上記の対策、業績発表、2013会計年度の見通しについては、2012年11月14日に行われる年次記者会見で、詳細を発表する予定です。



免責条項
本プレスリリースには、インフィニオン グループの事業、財務状況、業績に関する将来予測に基づく記述が含まれています。これらの将来予測に基づく記述は、現 時点で入手可能な情報および現在の見通しに起因する推定および予測に基づくものです。これらは、さまざまな不確実性とリスクの影響を受けます。そのため、実際の事業展開は、予 想内容と大きく異なる可能性があります。情報開示要件が法律で規定された場合を除き、インフィニオンは、将来予測に基づく記述を更新する義務を負いません。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率モビリティセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2011会計年度(9月決算)の 売上高は40億ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,000人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場しています。

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFXX201209.065