インフィニオン、マイクロコントローラ「TriCore™」の出荷個数が1億個を突破、インフィニオン製マイクロコントローラを搭載した自動車が1秒に1台の割合で生産される

2012/11/15 | ビジネス&フィナンシャルプレス

ノイビーベルク(ドイツ)

独インフィニオン テクノロジーズは11月15日、「TriCore™(トライコア)」マイクロコントローラの出荷個数が1億個を突破したと発表しました。これによって、「TriCore」は、車 載用エレクトロニクス製品の中で最も成功したマイクロコントローラに位置づけられます。インフィニオンの「TriCore」ベースのマイクロコントローラは、50を超える自動車ブランドに採用されています。統 計的に言うなら、「TriCore」ベースのマイクロコントローラを搭載した自動車は、1秒に1台の割合で生産されていることになります。本製品は、燃料消費と排出ガスを最小限に抑え続ける役割を担っています。

「TriCore」ベースのマイクロコントローラは、燃焼エンジンやギアボックスの中央制御ユニットで使用されており、噴射、点火、排気再循環を制御します。これらの製品は、ハ イブリッド車や電気自動車での採用も進んでいます。このほか、電動ステアリング、ブレーキ、シャーシ制御、ボディ制御などのアプリケーション分野でも使用されます。「TriCore」は、システム制御、太 陽光発電インバータ、ステアリング電気モータなど、自動車以外の分野でも使用されています。

インフィニオンのピーター シェーファー(Peter Schäfer)(マイクロコントローラ担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャー)は、次のように述べています。「 組み込みフラッシュを採用した『TriCore』マイクロコントローラは、2005年より、エンジン制御ユニット向けに連続生産されてきました。今日、効率的で、環境に配慮し、安 全性にも優れた自動車を開発するには、マイクロコントローラの存在が不可欠です。当社がこのような形で自動車業界に貢献していることについては、心から誇りに思います。高速データ処理やリアルタイム機能により、車 載用パワートレインやシャーシのアプリケーション向けの『TriCore』ベースの32ビット マイクロコントローラは、市販製品の中で最も強力な製品のひとつとなっております。」

「TriCore」について
「TriCore」は、インフィニオンが開発した技術です。「TriCore」は、インフィニオンの32ビット マイクロコントローラの中央処理装置(CPU)であり、コ ンピュータのCPUと同様、マイクロコントローラの頭脳ともいえる存在です。しかし、プログラムメモリ・作業メモリ、インターフェイスが単一の半導体に搭載されているという点で、マイクロコントローラは、コ ンピュータにも匹敵します。しかし、コンピュータとは異なり、マイクロコントローラには、-40℃~170℃(詳細は、項目別の温度プロファイルに記載)の間で変化する環境状況や激しい振動や加速への耐久性と、1 0年以上の信頼できる耐用年数が求められます。

「TriCore」は、組み込みのリアルタイム システム向けに最適化された、32ビット マイクロコントローラです。本製品には、リアルタイム機能、信号処理機能、高 効率のアプリケーション別インターフェイス機能が統合されています。コアにはスーパースカラ プロセッサが採用されており、複数のコマンドを同時に実行可能です。コマンドセットには、特殊な数学関数もあり、複 雑なアルゴリズムを効率的に計算できます。「TriCore」マイクロコントローラは、-40℃~170℃の温度範囲における高速データ転送とリアルタイム機能に優れており、車 載用アプリケーションに最適な製品です。

ほぼすべての自動車にインフィニオン製品が採用される
エンジン制御システムやトランスミッション制御システム以外にも、インフィニオンのチップは、エアバッグ、運転者支援システム、電動ステアリング支援、ABS、電 子走行安定性プログラム(ESP)、歩行者保護、タイヤ圧制御、電動パワーウィンドウ、照明制御、暖房、換気、空調システム、シート調整、キーレスドア開閉の各用途で使用されています。

2011年の自動車の製造台数は約7,500万台で、そのうち、欧州地域の占める内訳は2,000万台です。平均すると、1台の自動車には、約300ドル相当のチップが搭載されています。こ の市場におけるインフィニオンの市場シェアは10%で、車載用エレクトロニクス製品の分野では、世界最大規模のチップメーカーであるとともに、欧州最大のチップメーカーとなっています(市場シェア15%)。なお、 2011年の車載用チップの市場規模総額は、約230億ドルでした(出典:Strategy Analytics、2011年4月)。エンジン制御ユニットやトランスミッション制御ユニットの分野での、イ ンフィニオンの世界市場シェアは30%を上回ります。

インフィニオンのマイクロコントローラに採用されている技術についての情報は次のURLをご参照ください。
http://www.infineon.com/tricore および http://www.infineon.com/aurix

インフィニオンの車載用エレクトロニクスに向けた半導体ソリューションについての情報は次のURLをご参照ください。
http://www.infineon.com/automotive

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率モビリティセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2 012会計年度(9月決算)の売上高は39億ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,700人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol: IFX)、米 国では店頭取引市場のOTCQX(ticker symbol: IFNNY)に株式上場しています。

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFATV201211.017

Press Photos

  • Infineon has delivered its 100 millionth TriCore™ microcontroller
    Infineon has delivered its 100 millionth TriCore™ microcontroller
    Infineon_Chip_Tricore

    JPG | 649 kb | 1181 x 1181 px

  • Peter Schäfer, Vice President and General Manager, Microcontrollers, Infineon Technologies AG
    Peter Schäfer, Vice President and General Manager, Microcontrollers, Infineon Technologies AG
    Peter Schäfer

    JPG | 1.47 mb | 1535 x 2126 px