インフィニオン、自動車用パワーエレクトロニクスの革新的なH-PSOFパッケージングを発表、高電流容量および高効率性の新しいスタンダードを確立
ノイビーベルク(ドイツ)
独インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は1月26日、電気・ハイブリッド車など、条 件の厳しい自動車用エレクトロニクスの応用に高電流容量と高効率性でお応えする革新的なパッケージ技術を発表しました。この新規TOパッケージは、JEDEC規格H-PSOF(ヒートシンク、プ ラスチック製小外形フラットリード、Heatsink Plastic Small Outline Flat lead)に準拠しています。今 回H-PSOFパッケージ技術を用いた製品としてインフィニオンが最初にお届けするのは、最大300Aの電流容量に加え、わずか0.76mΩという極小なオン抵抗の40V OptiMOS™ T2 パワートランジスタです。
高性能なパワーエレクトロニクスの構成部品は、政府規制が義務付ける高い自動車燃費効率基準と低い全般的排出量を同時に満たす必要がある自動車システムの設計者にとって、強い味方となります。こ れらの基準を満たすためには、導通損失を低減し、全体的効率を上げるための200Aを超える電流容量と1mΩ未満のオン抵抗を持つパワーMOSFETが必要になります。しかしながら、こ のようなニーズを満たすMOSFETは今までの自動車関連市場にはありませんでした。
インフィニオンは、このH-PSOFのパッケージの発表により、最大300Aの電流容量に加え、わずか0.76mΩという極小のオン抵抗の 40VパワーMOSFETを提供するという、マ イルストーンを達成しました。さらに、通常この種のアプリケーションに用いられる標準的なD2PAK パッケージ(TO-263)と比較して、パッケージ全体の寸法および高さを縮小しました。H -PSOFのパッケージのフットプリントは、従来のD2PAKのパッケージより約20パーセント小さく、高さはおよそ半分です。
独インフィニオンテクノロジーズのヨッヘン・ハネベック(Jochen Hanebeck)(オートモーティブ事業部プレジデント)は次のように述べています。「 この度の革新的なH-PSOFのパッケージ開発により、インフィニオンが自動車業界とパワーエレクトロニクス業界双方において技術的リーダーとしての地位を占め、自 動車システムにおける深い専門知識を備えていることがより鮮明になりました。高電流MOSFET用パッケージの画期的な開発により、私たちのお客様である自動車システムサプライヤー各社は、燃 費と排出量の低減というニーズを満たす、エネルギー効率のよい、信頼性のある自動車アプリケーションを設計することが可能になります。」
このH-PSOFパッケージにより、自動車エレクトロニクスメーカーにとって、高電流アプリケーション市場の要求への対応がより容易になります。高電流アプリケーションには、ハ イブリッド車のバッテリー管理や、電動パワーステアリング(EPS)、アクティブオルタネーター、高効率化と低排出を可能にする他の重負荷アプリケーションが含まれます。米国市場調査会社のStrategy Analyticsは、アプリケーションの成長分野の例として、自動車EPSおよびスタート・ストップシステムを挙げています。2011年では4700万台であったこれらのアプリケーションは、2 016年には1億1000万台に達し、年平均成長率はおよそ19%になると予想されています。
H-PSOFパッケージ開発の主目的は、パッケージの抵抗を減らし、すでに高い電流容量を提供してきたD2PAKと比較しても、さらに高い電流容量を提供することです。
さらに、H-PSOFのパッケージには、組み立ておよび製造上の利点もあります。 特別な設計が確実な半田付けのためのぬれ性を良くするほか、通常、表面実装技術(SMT)生 産ラインの一環としてある自動光学的検査(AOI)を利用した半田付け後の端子管理も可能です。
供給状況
H-PSOFのパッケージを用いてお届けする最初の製品は、IPLU300N04S4-R7です。エネルギー効率、CO2削減、電 気駆動を目的としたアプリケーションで標準的に使用されているインフィニオンの40V OptiMOS T2 自動車パワートランジスタファミリーの一つとなる製品です。IPLU300N04S4-R7は、3 00Aの継続的ドレイン電流(ID)および0.76mΩのオン抵抗を提供します。H-PSOFのパッケージに用いられている各パワーデバイスは、AEC-Q101規格に準拠しています。今後、イ ンフィニオンはさらにH-PSOFのパッケージ技術を利用した40Vおよび30Vの自動車用MOSFETを発表する予定です。
詳細情報
インフィニオンの自動車用 MOSFETおよび自動車用半導体ポートフォリオに関しての詳細は、 www.infineon.com/automotivemosfet および www.infineon.com/automotiveをご参照ください。
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率、 モビリティ、 セキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2 011会計年度(9月決算)の売上高は40億ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,000人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場しています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFATV201201.018
Press Photos
-
The automotive package H-PSOF was developed for high-current applications such as battery management for electric and hybrid vehicles, EPS and active alternators. The footprint of the H-PSOF package is about 20 percent smaller and its height is almost half that of the current D2PAK package. The first product available in H-PSOF is the 40V OptiMOS™ T2.Comparison_OptiMOS_H-PSOF_TO263-7
JPG | 417 kb | 1071 x 898 px
-
The automotive package H-PSOF was developed for high-current applications such as battery management for electric and hybrid vehicles, EPS and active alternators. The footprint of the H-PSOF package is about 20 percent smaller and its height is almost half that of the current D2PAK package. The first product available in H-PSOF is the 40V OptiMOS™ T2.Comparison_Package_H-PSOF_TO263-7
JPG | 614 kb | 1071 x 898 px