CARTES & IDentification 2011にて インフィニオン、初のチップカード&セキュリティ用途向け65nm eFlashマイクロコントローラを紹介

2011/11/14 | ビジネス&フィナンシャルプレス

ノイビーベルク(ドイツ)/パリ(フランス)

独インフィニオンテクノロジーズは本日、チップカード&セキュリティ用途向けの65ナノメートル(nm)組込みフラッシュ(eFlash)マイクロコントローラ(MCU)の、最 初のサンプル出荷を行ったことを発表しました。これは、2009年に締結したインフィニオンとTSMCの、65nm eFlash MCUの開発と生産に関するパートナーシップからの成果です。

量産製品の第一弾としては、SIMカード用途向けセキュリティコントローラで、2012年下半期にプロセスと製品認定を予定しています。競争の激しいセキュリティIC市場において、6 5nm技術で生産することは前世代技術に比べ、大幅なチップサイズの削減から効率性が高まり、顕著な競争優位性を得られることになります。さらに、300mmウェハ・サイズで生産することにより、2 00mmと比べさらに生産性が向上します。

インフィニオンのパンテリス・ハイダス(チップカード&セキュリティ事業部オペレーション担当バイスプレジデント)は、次のように述べています。「65nm eFlash技術に関するTSMCとの有効な提携について、最初の成果をご紹介できることを誇りに思います。私たちは、この最先端である300mmウェハ・ベース技術を、情 報技術セキュリティ評価のためのコモンクライテリア(Common Criteria for Information Technology Security Evaluation)の 完全認定取得済み生産環境下で実現しました。これにより今後数年間、チップカード&セキュリティ用途向け製品を幅広く提供するための、最高の基礎が完成しました」

TSMCのジェイソン・チェン(Jason Chen)氏(ワールドワイド・セールス&マーケティング担当シニアバイスプレジデント)は、次のように述べています。「インフィニオンは、テ クノロジーとアプリケーションのさまざまな分野で、リーダー企業として認められています。同社は、組込みフラッシュの開発で世界有数の評価を誇っており、その製品の品質とイノベーションは、チ ップカード業界の尊敬を集めています。インフィニオンとの強力な開発コラボレーションを継続し、安定した長期的な生産関係を構築できることを光栄に思います」

チップカード&セキュリティ用途向けの65nm eFlashは、スマートカードやその他用途で最高のコストパフォーマンスによる適切なセキュリティレベルを実現する同社のイノベーション・フ ォーカスに役立ちます。さらに同社では、TSMCとの300mmパートナーシップを拡大し、90nm eFlashも対象としています。

インフィニオン、「CARTES & IDentification 2011」に出展
インフィニオンは、フランスのパリで開催された見本市「CARTES & IDentification 2011」(11月15日~17日)にて、チ ップカード&セキュリティのソリューションを紹介しました。「CARTES & Identification」でのインフィニオンの展示概要は、 http://www.infineon.com/cartesでご覧いただけます。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率モビリティセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2 011会計年度(9月決算)の売上高は40億ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,000人でした。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米 国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場されています。

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFCCS201111.010