インフィニオンの画期的な「Medical Platform」ソリューション 医療技術の成長市場で幅広い電子アプリケーションに対応

2010/09/27 | テクノロジー メディア

ノイビーベルク(ドイツ)

独インフィニオンテクノロジーズは、高性能医療技術機器向けの画期的なプラットフォーム・ソリューションを新発売しました。インフィニオンの「MD8710 Medical Platform」は、医 療用の基本機能をサポートするだけではなく、様々な高機能アプリケーションの使用を可能とする製品です。考えられるアプリケーション分野としては、電子血糖計や電子血圧計、電 気化学分析機器やフィットネス機器があり、これらの機器では、モバイル通信により、医師や病院のコンピュータ・システムへとデータを自動送信することができます。InMedicaの市場調査では、テレヘルス( 遠隔医療)電子機器単独の総出荷台数が、2013年までに200万台以上に達すると予想しています。

インフィニオンの「Medical Platform」に搭載の高集積・高エネルギー効率・高性能のARM Cortex R4プロセッサ上には、様 々な医療データ分析用のソフトウェアが実装可能です。プラットフォームのアナログ分析ステージにより、接続された写真やセンサーといったアプリケーションの同時使用が可能であり、ま たそれらアプリケーションを簡単に使用できるようになっています。新製品に集積されているスマート電源管理ユニットは、基板面積を削減し、超小型形状のバッテリー駆動ポータブル・デバイスを実現します。こ れによって、コスト効果とエネルギー効率を大幅に高めた医療技術機器の開発・生産が可能となります。シンプルで信頼性の高いデータ通信を実現するため、U SBやBluetoothなどの標準的な伝送技術だけでなく、インフィニオンは、コンティニュア・ヘルス・アライアンスのメンバーとして、これら各種プロトコル/規格をサポートしています。

インフィニオンのカート・マルクワルト(Kurt Marquardt)(ASIC&パワーIC担当シニアマーケティングディレクター)は、次のように述べています。「この新型『 Medical Platform』により、インフィニオンは、最先端技術を用いた医療機器の開発をサポートし、コスト効果の高い診断と治療を実現します。このプラットフォームによって、最 も高度な医療測定技術をポータブル機器で提供できます」

出荷状況について
「Medical Platform」は現在、「MD8710」チップを搭載した開発プラットフォームとして、販売業者を通じ、提供中です。

インフィニオンの「Medical Platform」についての詳細は、以下のURLをご参照ください。
www.infineon.com/medical  

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、モビリティ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2009会計年度(9月決算)の売上高は30.3億ユーロ、従 業員は世界全体で約2万5,650人でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場されています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com  
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp  

Information Number

INFIMM201009.071

Press Photos

  • Innovative Medical Platform Solution from Infineon for a Wide Range of Electronic Applications in the Growth Market of Medical Technology
    Innovative Medical Platform Solution from Infineon for a Wide Range of Electronic Applications in the Growth Market of Medical Technology
    Medical_Platform_medium

    JPG | 227 kb | 1280 x 660 px

  • Innovative Medical Platform Solution from Infineon for a Wide Range of Electronic Applications in the Growth Market of Medical Technology
    Innovative Medical Platform Solution from Infineon for a Wide Range of Electronic Applications in the Growth Market of Medical Technology
    Medical_Platform_plain_medium

    JPG | 249 kb | 1228 x 1023 px

  • Innovative Medical Platform Solution from Infineon for a Wide Range of Electronic Applications in the Growth Market of Medical Technology
    Innovative Medical Platform Solution from Infineon for a Wide Range of Electronic Applications in the Growth Market of Medical Technology
    Blutdruckmessgeraet_medium

    JPG | 251 kb | 1280 x 853 px