インフィニオン、最高の電力密度と信頼性を備えた小型IGBTモジュールの新製品、PrimePACK™ 3とEconoDUAL™ 3を発表

2010/05/05 | テクノロジー メディア

ノイビーベルク(ドイツ)

独インフィニオンテクノロジーズは、PCIM Europe 2010(於:ニュルンベルク、会期:2010年5月4~6日)において、最 高の電力密度と信頼性を実現するよう設計されたIGBTモジュールの新製品として、PrimePACK 3パッケージングの1400A、1700Vの「PrimePACK™」モジュールと、E conoDUAL™ファミリの新たな主力製品となる600A、1200Vの「EconoDUAL 3」を発表します。

インフィニオンのマーチン・ヒールホルツァー(Martin Hierholzer)(インダストリアル・パワー部門担当バイスプレジデント兼ジェネラルマネージャ)は次のように述べています。「 インフィニオンは、実績あるPrimePACKファミリとEconoDualファミリからの2種類の新型モジュールを通じて、小 型で最大の電力密度により高エネルギー効率のコンパクト設計を実現するIGBTモジュールを提供し、技術リーダーとしての地位をあらためて強調しました」

PrimePACK 3モジュールの新製品「FF1400R17IP4」は1400A、1700Vで提供され、PrimePACKファミリの出力範囲を大幅に拡大します。対 象アプリケーションとしては、再生エネルギー向けインバータ、牽引駆動装置、CAV(建設用・商用・農業用車両)、産業用駆動装置などが挙げられます。最新のIGBTモジュールとなるこの製品は、コ ンパクトな形状のままで、より大きなパワーを提供し、しかも最高の信頼性を備えた製品が欲しいという市場の要求の急速な高まりに応えるものです。PrimePACK 3の寸法は89mm×250mmで、同 ファミリの全製品と同じように、インテリジェントな最適化されたチップレイアウトとモジュール設計を備えています。この革新的なパッケージコンセプトによって、熱の分散と発散が促進され、ベ ースプレートとヒートシンク間の熱転写抵抗が減少し、内部の漏れインダクタンスが最小限に抑えられています。

一方、EconoDUAL 3モジュールの新製品である「FF600R12ME4」は現在、好評価を得ているEconoDUALファミリの中で最も強力な製品となっており、600A、1 200Vで提供されます。典型的なアプリケーションとして、自動駆動システムの周波数変換器、太陽光発電システムのセントラルインバータ、車両(CAV)のディーゼル発電機の駆動装置があります。相 互接続技術と熱抵抗に関して最適化されたモジュール設計を採用することで、電流を有効活用し、効率を高めることができます。EconoDUAL 3 FF600R12ME4を使用すれば、パ ッケージの大きさを変えずに、出力範囲を最大30%拡大できます。EconoDUAL 3ファミリには、制御端子をはんだ付けタイプの通常のバージョンに加え、高 信頼性のPressFIT接合技術も採用されています。

供給状況
IGBTモジュールであるPrimePACK 3ファミリのFF1400R17IP4は、サンプル出荷が2010年第3四半期、量産出荷が2010年第4四半期に開始される予定です。

EconoDUAL 3モジュールであるFF600R12ME4は、すでにサンプル出荷を開始しており、量産出荷は2010年9月の開始を予定しています。

追加情報
PrimePACK 3モジュールとPrimePACK製品ファミリについての詳細は、下記サイトをご参照ください。
www.infineon.com/primepack

EconoDUAL3モジュールとEconoDUAL製品ファミリについての詳細は、下記サイトをご参照ください。
www.infineon.com/dual3

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2009会計年度(9月決算)の売上高は30.3億ユーロ、従 業員は世界全体で約2万5,650人でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場されています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com  
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFIMM201005.049

Press Photos

  • Infineon Presents new Compact IGBT Modules PrimePACK™ 3
    Infineon Presents new Compact IGBT Modules PrimePACK™ 3
    PrimePACK3

    JPG | 409 kb | 1800 x 1350 px