インフィニオン、高エネルギー効率の家電製品を実現するIGBTを発表 ~可変速モータ・システムの設計に対応する600V「IGBT RC-Drives」ファミリ~

2010/01/19 | マーケットニュース

ノイビーベルク(ドイツ)

独インフィニオンテクノロジーズは本日、高エネルギー効率の家電製品モータ駆動装置で使用するためのパワー・スイッチング・デバイス・ファミリを発表しました。新製品の600V「IGBT RC-Drives」ファミリ(RC=リバース・コンダクティング)を使用することで、よりコスト削減効果の高いモータ駆動装置の設計が可能となり、多くのアプリケーションでは、家 電製品のエネルギー消費量を最大30%削減できます。

可変速モータは、洗濯機、冷蔵庫用圧縮機、インバーターエアコン、食器洗い機などの家電製品に使用されており、電子制御とスイッチング電源を使用することで、さ まざまな使用条件で最高の効率性を実現します。「IGBT(絶縁ゲート型バイポーラ・トランジスタ) RC-Drives」ファミリは、インフィニオンの市場をリードするTRENCHSTOP™ IGBTテクノロジーとフリーホイールダイオードを同一のダイに集積することで、競合ソリューションと比べ、損失の少ない小型パッケージのデバイスとなっています。これにより、シ ステムの回路基板の省面積化ヒートシンクの小型化が実現するほか、モータ駆動系全体のコストを最大10%削減できます。

インフィニオンのアンドレアス・ウルシッツ(Andreas Urschitz)(インダストリアル&マルチマーケット事業本部バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャ)は、次のように述べています。 「高エネルギー効率の家電製品は、毎月の電気代を抑えるとともに、一部地域ではキャッシュバックの対象となることから、こうした製品に対する消費者の関心は高まっており、当社のお客様は、コ ストの削減と革新的な設計によって競合他社との差別化を実現する画期的なデバイスを求めておられます。これは、ソリューションの提供を通じ、エ ネルギー効率の世界的な課題を解決するという当社の目標と完全に合致します」

「IGBT RC-Drives」ファミリは、4A(アンペア)、6A、10A、15Aの電流クラスとDPAK(TO-252)およびIPAK(TO-251)の2種類のパッケージで提供され、い ずれも寸法は2.30mm×6.50mm×7.22mmです。この結果、小型パッケージにより30Wから最大2kWまでの可変速駆動装置の設計が可能です。競合サプライヤは、こ のアプリケーション分野で大型のD2PAK(TO-263)またはTO-220のパッケージ(寸法にして9mm×10mm×4.5mm)の製品を提供するに留まっています。イ ンフィニオンの15Aデバイス向けに回路基板レイアウトを最適化することで、家電製品用電動モータ駆動装置のメーカーは、IGBTに必要な面積を最大50%削減できます。この結果、原材料費が削減されるとともに、 柔軟な設計が実現します。

本ファミリは、1.65Vという低Vce(sat)(飽和電圧)に最適化されており、家電製品で一般的に見られ、伝導損失が最も大きな損失であるスイッチング周波数(4kHz~15kHz)に 最適です。これにより、最大負荷の状況で最も高電流のデバイスを使用した場合でも、発熱問題を抑えられます。さらに、卓越したソフトスイッチング動作で知られるインフィニオンのTRENCHSTOP IGBTテクノロジーにより、EMI(電磁干渉)は低レベルに抑えられます。EMI測定によると、主要な競合製品を10%上回るEMI動作が示されており、これは、多 くの電子機器が置かれるキッチン環境で重要な特長となっています。

供給状況と価格
伝導損失が低く、省面積化を実現する「IGBT RC-Drives」ファミリは、600Vの電圧クラスで提供され、量産受注を開始しています。サンプル価格は、0.30ドル(600V、4A)~ 0.54ドル(600V、15A)までとなっています。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2009会計年度(9月決算)の売上高は30.3億ユーロ、従 業員は世界全体で約2万5,650人でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場されています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com  
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp  

Information Number

INFIMM201001-022

Press Photos

  • The 600V IGBT RC-Drives (RC for Reverse Conduction) family was specifically developed for use in variable speed motor drives in such appliances as washing machines, refrigerator compressors, inverterised air conditioners, and dishwashers.
    The 600V IGBT RC-Drives (RC for Reverse Conduction) family was specifically developed for use in variable speed motor drives in such appliances as washing machines, refrigerator compressors, inverterised air conditioners, and dishwashers.
    600V_IGBT_RC-Drives

    JPG | 415 kb | 1772 x 1181 px