インフィニオンとPGPコーポレーションがセキュリティの選択肢拡大と強化で技術・業務提携

2008/04/22 | マーケットニュース

ノイビーベルク(ドイツ)、カリフォルニア州パロアルト(米国)

セキュリティ向け半導体および企業向けセキュリティ・ソフトウェアのリーディングプロバイダである独インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies、以下インフィニオン) と企業向けデータ保護のグローバルリーダーであるPGPコーポレーション(以下米国PGP)は、幅広い分野を対象に技術・業務提携を開始したと発表しました。両社はまず、トラステッド・プラットフォーム・モ ジュール(TPM)のプロビジョニングと管理をPGP® Whole Disk Encryptionとともに実現するソリューションを提供します。

PGP® Encryption Platformとインフィニオンが先頃発表したTrusted Computing Management Server(TCMS)ソフトウェアは、相 補関係にある堅牢で完成されたセキュリティ・ソリューションです。両製品を組み合わせたソリューションを導入することで、TPMと合わせてデータ保護システムを包括的に管理することが可能になります。TPMは、今 日利用されている企業向けPCの大部分に採用されている、セキュリティ用途マイクロコントローラです。TCMSの開発によって、こ れまで一元管理が出来なかったためにTPMの効果的な利用が難しかったという問題が解消されます。

PGP Encryption Platformに対応するアプリケーションのひとつであるPGP Whole Disk Encryptionは、PC内蔵のTPMチップを利用し、基 本的なパスフレーズに第2の認証要素を付け加えます。デスクトップ暗号化の包括的展開の第1段階として、顧客企業はTCMSインフラストラクチャを活用し、TPMベースの鍵のプロビジョン、管理、バ ックアップを一元的に実現できます。インフィニオンと米国PGPの製品を組み合わせることで、リカバリ、ログ保存、プロビジョニング、ポリシー管理に対してエンタープライズが求める最も厳しい要求に応えます。

インフィニオンはTPMチップの世界的リーダーであり、そのTPMは市場にて最も広く採用されています。また、TPMをサポートするための、オペレーティング・システム(OS)に 対応したソフトウェア・コンポーネントであるInfineon Professional Packageは、世界の数多くの有力PCメーカーがプリインストールしています。

インフィニオンのパオロ・コッチグリア(インフィニオン・ノースアメリカ社、ASICデザイン&セキュリティ・ビジネスユニット、バイスプレジデント)は、次のように述べています。「米国PGPは、企 業向けデータ保護市場における強力なブランドであり、同社と連携して将来のプロジェクトを進めることを大変喜ばしく思います」

他にはない特長を備えるPGP Encryption Platformは、PGP製品群のプラットフォームとして、単一で強力かつ拡張可能なアーキテクチャを提供して、I Tの運用コストを削減するほか、他の方法に見られがちなタスク、システム、トレーニング、サポート重複の問題を解決します。単一の脅威に対処するポイント・ソリューションや急拵えの製品スイートとは異なり、P GP Encryption Platformは統合された暗号化フレームワークを極めて広範囲の暗号化アプリケーションに提供します。

米国PGPの社長兼最高経営責任者(CEO)であるフィリップ・M・ダンケルバーガー氏は、次のように述べています。「 TPMハードウェアとソフトウェアのリーディングベンダであるインフィニオンとの協業により、セキュリティ・ソリューションの拡大にともなう鍵管理やセキュリティポリシーの課題を解消していく所存です。今 回の発表は、互いの強力なセキュリティ・ソリューションを両社の顧客に提供するだけでなく、様々な企業規模に応じたデータ保護に幅広く活用可能なPGP Encryption Platformの戦略の有効性を実証するものです」

PGPコーポレーションについて
PGP コーポレーションは、電子メールとデータの暗号化分野における企業向けデータ保護のグローバルリーダーです。PGP® Encryption Platformは統一された暗号鍵管理機能とポリシーインフラストラクチャに基づき、企業のデータ セキュリティに向けた広範な統合アプリケーションを提供します。PGP® プラットフォーム対応アプリケーションを導入することで、電子メール、ノートパソコン、デスクトップ、インスタントメッセージング、PDA、ネットワークストレージ、ファイル転送、自動処理、バ ックアップなどに伴う要件の拡大にも、順次対応することができます。

PGP®ソリューションは、80,000を超える大小の企業、政府機関によって利用されています。その中には、Fortune® 100企業の95%、Fortune® Global 100企業の75%、ドイツのDAX指数対象企業の87%、イギリスのFTSE 100指数対象企業の51%に当たる企業が含まれています。このように PGP コーポレーションは、業 界標準に基づいた革新的かつ信頼性の高いソリューションによって、世界的な評価を勝ち得ています。PGPのソリューションは、機密情報の保護、顧客データのセキュリティ確保、法 規制と監査に対するコンプライアンスを達成し、企業のブランド価値と評価の保持に貢献しています。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2007会計年度(9月決算)の売上高は77億ユーロ(キマンダの売上高36億ユーロを含む)、 従業員は世界全体で約4万3,000人(キマンダの従業員約1万3,500人を含む)でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。イ ンフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFAIM200804.053