インフィニオン、世界最小のTVS保護用ダイオード新製品を発表

~携帯電子機器や高速データ通信機器を静電気放電(ESD)から保護~

2007/12/12 | マーケットニュース

Get Flash to see this player.
Add to Itunes Podcasts... Save target as...

 


ノイビーベルク(ドイツ)

TVS(transient voltage suppression:過渡電圧抑制)ダイオード技術で業界をリードする独インフィニオンテクノロジーズは本日、世 界最小のTVSダイオードを発表しました。インフィニオンの「ESD」シリーズに属するこの製品は実装サイズわずか0.6×0.3mm、背高わずか0.3mmという小型TVSダイオードで、最 新の通信機器や家庭用電子機器を静電気による過電圧から保護します。また、最大20kVまでの静電気放電を確実に吸収することができ、応答時間0.5ns未満という抜群の応答速度を備えています。イ ンフィニオンは幅広い用途に対応できるよう単方向型と双方向型の製品を導入しました。本製品は業界で最も低背であり、薄型化の進むモバイル通信用デバイスに対応するとともに、寄 生容量が小さく高速データ通信向けに最適です。

インフィニオンのTVS部門担当マーケティングディレクターであるホルガー・ホマンは次のように述べています。「半導体の微細化とデータ通信速度の高速化とともに、高 集積チップはますます静電気の影響を受けやすくなっており、ESD部品に対する要求が厳しくなっています。現在の通信機器における安定動作と信頼性の最大化を図る唯一の方法は、静 電気放電や過渡電流から機器を適切に保護することです。この観点からTVSダイオードの機能はきわめて重要です。当社のESD保護用ダイオードは業界最小のTVSダイオードであり、イ ンフィニオンはその量産出荷に対応しているフルラインメーカーです」

「ESD8V0R1B-02LS」について
「ESD8V0R1B-02LS」は、動作電圧が-8V~+14Vと広い双方向型TVSダイオードです。寄生容量はわずか4pFで、携帯電話やMP3プレーヤー、デジタルビデオカメラ/デ ジタルスチルカメラなどの電子機器に使用されるUSB 2.0やFirewireなどの高速インターフェースで信号品質を確保できます。バッテリー動作機器で重要となるリーク電流は1nA未満と業界最小です。降 伏電圧は17Vと低く電子機器を過渡電流や静電気放電から確実に保護します。

「ESD5V3U1U-02LS」について
高速のデータ通信速度で動作するHDMI(1.65Gbps)やS-ATA(3Gbps)などの機器インターフェース向けに、インフィニオンは単方向型TVSダイオード「 ESD5V3U1U-02LS」を生産しています。この製品は寄生容量が業界最小の0.4pFと10倍低減されています。このダイオードは動作電圧が3.3Vまたは5.3Vの用途向けに設計されています。E SD5V3U1U-02LSは接触放電が20kV以上(IEC61000-4-2準拠)、制限電圧が12Vもしくは4V(負方向)であり、T VS/ESD保護用ダイオード技術におけるインフィニオンのリーダーシップを改めて強固にしています。

この世界最小のTVSダイオードの全製品は、即購入可能です。TSSLP-2-1パッケージは、電気電子機器における特定有害物質の使用を制限するRoHS指令に準拠しています。

インフィニオンについて

 インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2007会計年度(9月決算)の売上高は約77億ユーロ(キマンダの売上高36億ユーロを含む) 、従業員は世界全体で約4万3,000人(キマンダの従業員約1万3,500人を含む)でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。イ ンフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFAIM200712-023

Press Photos

  • The smallest transient voltage suppression (TVS) diodes in the world come from Infineon. With a footprint of just 0.6 x 0.3mm2 and a mere 0.3mm high, the diode is designed to protect the latest electronic communication and consumer devices against electrostatic overvoltages as high as 20kV.
    The smallest transient voltage suppression (TVS) diodes in the world come from Infineon. With a footprint of just 0.6 x 0.3mm2 and a mere 0.3mm high, the diode is designed to protect the latest electronic communication and consumer devices against electrostatic overvoltages as high as 20kV.
    TVS_diode_ant

    JPG | 428 kb | 944 x 731 px

  • The smallest transient voltage suppression (TVS) diodes in the world come from Infineon. With a footprint of just 0.6 x 0.3mm2 and a mere 0.3mm high, the diode is designed to protect the latest electronic communication and consumer devices against electrostatic overvoltages as high as 20kV.
    The smallest transient voltage suppression (TVS) diodes in the world come from Infineon. With a footprint of just 0.6 x 0.3mm2 and a mere 0.3mm high, the diode is designed to protect the latest electronic communication and consumer devices against electrostatic overvoltages as high as 20kV.
    TVS_diode_finger

    JPG | 996 kb | 1535 x 1151 px