インフィニオンが世界初のワンチップ・マルチバンドWCDMA/EDGEトランシーバを発表

2006/01/26 | マーケットニュース

独インフィニオンテクノロジーズは、デュアルモードWCDMA/EDGE高周波トランシーバ「SMARTi 3GE」のサンプル供給を開始すると発表しました。す でに成功を収めている同社の高周波トランシーバIC「SMARTi」ファミリの最新メンバーであるこの製品により、インフィニオンは世界で初めて、WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)で使用されている6バンドと、EDGE(Enhanced Data GSM Evolution)で 使用されている4バンドに対応したトランシーバICをワンチップで提供します。インフィニオンの2005年の高周波ICの販売数は2億個を超えており、世 界の携帯機器向けの高周波製品の市場リーダーとなっています。

「SMARTi 3GE」は、GSM/EDGEの4つのバンドに対応する高周波トランシーバIC「SMARTi PM」と、WCDMA方式の6つのバンドに対応しHSDPA(高速ダウンリンク・パ ケット・アクセス)仕様に準拠した「SMARTi 3G」という二つの実績あるアーキテクチャをベースにしています。寸法はわずか6 mm×6 mmで、「SMARTi PM」と「SMARTi 3G」の 既存製品を組み合わせたインフィニオンのこれまでの2チップソリューションと比較して、ボードスペースを40パーセント以上節減することができます。

2チップソリューションと完全なソフトウェアの互換性を持つ「SMARTi 3GE」は、現在スタンドアローンのトランシーバを開発中の顧客すべてに対し、次 の組み込みの段階に向けた極めてスムーズな移行を可能にし、さらなるメリットをもたらします。また、標準I/Qインターフェースと3線式バスプログラミングは、現 在利用されている大部分のベースバンドプロセッサに対応します。

インフィニオンのステファン・ヴォルフ(RFエンジン事業ユニット、バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャ)は、「『SMARTi 3GE』の導入により、イ ンフィニオンは3度連続で最も先進的な3Gトランシーバソリューションをお客様に提供することができました。今回の製品は、フルデュアルモードWCDMA/EDGE機能をワンチップに集積しています。当 社は引き続き、最も集積レベルの高い先進的な高周波ソリューションを提供し、お客様がクラス最高の2Gおよび3G携帯電話機器を開発することを可能にしています」と、述べました。

「SMARTi 3GE」は、GSM/EDGE方式の4バンド(850/900/1800/1900MHz)と、現在WCDMA方式で定義されているバンドIから VIをサポートし、欧州、米国、日 本での間のグローバルローミングを可能にします。バンドII(1900MHz)、バンドIV(1.7/2.1 GHz)、バンドV(850MHz)を統合することで、特に米国市場における要件に対応しています。急 成長しているデータアプリケーションに 対して 、「 SMARTi 3GE」は WCDMAの下りリンクで 最大 7.2Mbpsのデータレートを提供し、HSDPA仕様のカテゴリー8に準拠しています。

テクノロジーについて

「SMARTi 3GE」は、インフィニオンの標準0.13μm CMOS高周波プロセスを適用して製造されています。グリーン(鉛フリー、ハロゲンフリー)無鉛パッケージに収納されています。


サンプル供給について

サンプルは供給中で、すでに一部のお客様では評価中です。「SMARTi 3GE」の立ち上げは、2006年第4四半期を予定しています。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自動車・産業・マ ルチ市場や通信アプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューションと、メモリ製品を供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。2005会計年度(9月決算)の売上高は67億6,000万ユーロ、2005年9月末の従業員数は約36,400名でした。インフィニオンは、フ ランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください:
本社サイト: http://www.infineon.com
日本サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFCOM200601.028

Press Photos

  • <b>English:</b><br>
The radio frequency transceiver SMARTi 3GE is the world's first one-chip, six-band WCDMA and quad-band EDGE solution. It measures just 6 by 6 square millimeters (0.24 x 0.24 square inches).
<br><br>
<b>Deutsch:</b><br>
Der Hochfrequenz-Transceiver SMARTi 3GE ist die weltweit erste Ein-Chip-Lösung für WCDMA (Six-Band) und EDGE (Quad-Band). Er ist nur 6 mm x 6 mm groß.
    English:
    The radio frequency transceiver SMARTi 3GE is the world's first one-chip, six-band WCDMA and quad-band EDGE solution. It measures just 6 by 6 square millimeters (0.24 x 0.24 square inches).

    Deutsch:
    Der Hochfrequenz-Transceiver SMARTi 3GE ist die weltweit erste Ein-Chip-Lösung für WCDMA (Six-Band) und EDGE (Quad-Band). Er ist nur 6 mm x 6 mm groß.
    SMARTi_3GEb

    JPG | 712 kb | 3543 x 2657 px

  • <b>English:</b><br>
The radio frequency transceiver SMARTi 3GE is the world's first one-chip, six-band WCDMA and quad-band EDGE solution. It measures just 6 by 6 square millimeters (0.24 x 0.24 square inches).
<br><br>
<b>Deutsch:</b><br>
Der Hochfrequenz-Transceiver SMARTi 3GE ist die weltweit erste Ein-Chip-Lösung für WCDMA (Six-Band) und EDGE (Quad-Band). Er ist nur 6 mm x 6 mm groß.
    English:
    The radio frequency transceiver SMARTi 3GE is the world's first one-chip, six-band WCDMA and quad-band EDGE solution. It measures just 6 by 6 square millimeters (0.24 x 0.24 square inches).

    Deutsch:
    Der Hochfrequenz-Transceiver SMARTi 3GE ist die weltweit erste Ein-Chip-Lösung für WCDMA (Six-Band) und EDGE (Quad-Band). Er ist nur 6 mm x 6 mm groß.
    SMARTi_3GEa

    JPG | 1.23 mb | 3543 x 2657 px