インフィニオンがサーバ電源向けにパワーMOSFET新系列を発表

2005/03/08 | マーケットニュース

独インフィニオンテクノロジーズは本日、高性能パワーMOSFET「CoolMOS CS Server」シリーズを発表しました。新系列は、サーバやその他の大電力機器(通信装置、フ ラットパネルディスプレイなど)のスイッチング電源用として開発されました。電源によって発生される熱は大きな問題となっており、熱管理のために多大の努力が費やされています。新系列のパワーMOSFETは、競 合製品と比較して熱発生が大幅に抑えられ、スイッチング電源の小型化と高効率化を可能にします。発表は、オースチンで開催の「Applied Power Electronics Conference 2005」(会期:3月6~10日)において行われました。
「CoolMOS CS Server」シリーズは、いわゆるシリコンの性能限界を乗り越える技術的ブレークスルーにより、耐圧600VのパワーMOSFEとして、標 準TO-220パッケージでオン抵抗99mΩ、標準TO-247パッケージでオン抵抗45mΩという世界最小値と、業界最高のスイチング速度150V/nsを達成しています。

インフィニオンのゲルハルト・ヴォルフ(パワーマネジメント部門のマーケティングディレクタ)は、「この最新世代パワーMOSFETは、スイッチング電源の高効率化、小型化を推進し、ワ ールドワイド入力対応を容易にします。今日の電力不足の状況では、電力のインテリジェントで効率的な使用は義務と言えます」と、述べました。

インフィニオンは、オン抵抗99mΩの1個の「CoolMOS CS Server」を使用した出力1000Wのサーバ電源リファレンスデザインの動作実演を行っています。この電源は、市 販の標準的なオン抵抗250mΩのパワーMOSFETを並列で2個使用した電源と比較して、電力効率が1.5パーセント上回っています。パワーMOSFETの効率向上によって、出 力1Wあたりのシステムコストが10パーセント以上削減され、システムの小型化も可能になります。インフィニオンはさらに、出力1500Wの力率改善回路デザインの動作実演も行っています。この力率改善回路は、オ ン抵抗99mΩの1個の「CoolMOS CS Server」を使用し、業界記録となる効率99パーセントを達成しています。

シリコンの性能限界とCoolMOS技術について
スイッチング電源用の高電圧スイッチ(パワーMOSFET)にとって理想は、電気を導通させる時にはオン抵抗を持たず、逆に、オ フ状態では無限に高い電圧を阻止して電気をまったく流さないことです。現実には、これは不可能であることが証明されています。阻止電圧を2倍に高めると、オン抵抗は一般に5倍に増加します。こ の物理法則はシリコンの性能限界と呼ばれています。インフィニオンの研究陣は、高電圧パワーMOSFET「CoolMOS」の巧妙な設計により、この大きな障壁を乗り越えました(1998年5月発表)。イ ンフィニオンのジェラルド・デボイ(高電圧ディスクリートデバイスの技術マーケティング責任者、開発チームのリーダー)は、「私達は、ゼロ抵抗へ可能な限り接近するため、デ バイス内部で電流を導通させる電荷の量を増加させていきました。この電荷は、正確に同量の逆極性の電荷によって平衡されます。2種類の電荷は、非常に精密な技術により、デバイス内部で局所的に分離されます。最 終的に、非常に微細なピッチのパターンが得られました。ピッチを微細化するほど、オン抵抗を低減できます。CoolMOSの世代ごとにピッチの微細化がはかられ、阻 止電圧を犠牲にすることなくゼロ抵抗へ接近してきました」と、述べました。


CoolMOS CS Serverシリーズの補足説明
「CoolMOS CS Server」シリーズは、耐圧600VのパワーMOSFETとして、パッケージごとに最低のオン抵抗を提供します。これによって設計者は、電 源の導通損失を低減し、効率を高めることができます。効率の向上により、システムの小型化が可能になります。もしくは、熱管理を変更することなくシステムの出力を高め、出 力1Wあたりのコストを低減することができます。低い導通損失と共に、非常に高いスイッチング速度も提供され、システムのスイッチング損失を大幅に低減できます。高いスイッチング速度によって、複 雑な共振形スイッチング電源アーキテクチャから、単純で設計が容易なハードスイチング方式AC/DCコンバータのトポロジーへ復帰することができます。「CoolMOS CS Server」シリーズはさらに、ゲ ート駆動電力が非常に低いので、低電力の標準ゲートドライバないし制御ICを使用できます。全体として、受動部品のサイズとコストが低減され、より廉価でコンパクトなシステムが実現されます。
「CoolMOS CS Server」シリーズの最初の製品は、TO-247パッケージの45mΩデバイスと、TO-220およびTO-247パッケージの99mΩデバイスです。サ ンプル供給を来月から開始し、量産を2005年5月に開始する予定です。参考価格は、TO-220パッケージの99mΩデバイスを10,000個以上受注した場合で単価4.00ユーロ以下の見込みです。

インフィニオンのパワー半導体に関する情報は下記URLをご参照ください:
www.infineon.com/power

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自動車・産業・マ ルチ市場や通信アプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューションと、メモリ製品を供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の子会社を拠点として活動しています。2004会計年度(9月決算)の売上高は71億9,000万ユーロ、2004年9月末の従業員数は約35,600名でした。インフィニオンは、フ ランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください:
本社サイト:http://www.infineon.com
日本サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

AIM200503.044