インフィニオンが日立GSTとリードチャネル技術のライセンス契約を締結

2004/09/08 | マーケットニュース

独インフィニオンテクノロジーズは本日、ハードディスクドライブ(HDD)用リードチャネル技術に関して、日立グローバルストレージテクノロジーズ社( 以下、日立GST)との長期ライセンス契約に署名したと発表しました。この契約では、インフィニオンはHDD用のシステム・オン・チップ(SoC)型 およびスタンドアロン型リードチャネルICの開発と生産を行うために、日立GSTの技術を使用する権利を持ちます。この契約は、日 立GSTが0.13μmおよび90nmプロセス技術用に開発したリードチャネル技術を対象とし、将来のプロセス技術へ拡張する可能性を含んでいます。

インフィニオンテクノロジーズのサンドロ・セラート(ASICおよびデザインソリューション事業ユニット、ゼネラルマネージャ兼バイスプレシデント)は、「 日立GSTとの技術ライセンス契約を非常にうれしく思います。日立GSTのリードチャネルの性能およびコスト競争力と、インフィニオンのASIC設計および生産技術が結びつくことによって、顧 客企業に非常に大きな価値がもたらされ、HDD向けサプライヤとしてのインフィニオンの地位が強化されることになるでしょう」と、述べました。

日立GSTのリードチャネル技術は、インフィニオンの先進的な0.13μmプロセスの適用によって最大1.8Gbpsのデータ速度を持ち、垂直記録などの先進的な機能をサポートします。チ ップは先行して実現されており、SoC型およびスタンドアロン型リードチャネルICとして生産中です。イ ンフィニオンの90nmプロセスを適用した2.4Gbps技術のサンプルは2005年の半ばに供給される予定です。

日立GSTは、日立製作所とIBMのストレージ技術事業を統合して2003年に設立されました。日立GSTは世界中の顧客企業に、デスクトップPC、高性能サーバ、モ バイル機器などに使用される非常に広範なストレージ製品を供給しています。同社は、HDDの機能と性能を向上させるための新技術を次々と送り出しています。

日立GSTのスティーブン・スミス氏(先進および共通技術開発部門、シニアディレクタ兼副ゼネラルマネージャ)は、「今回のリードチャネル技術の開発は、日 立GSTの革新精神と技術力を改めて裏付けるものです。インフィニオンは、シリコン集積化でリーダーシップを発揮しました。当社は、インフィニオンとの契約に署名したことをうれしく思います」と、述べました。& amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; /p>

両社は2004年1月に、日立GSTがHDDモデル「Deskstar」の将来バージョンの「3Gbps Native SATA(Serial ATA)」機 能を実現するためにインフィニオンのチップを選択したことを発表しています。

インフィニオンのラインハルト・プロス(自動車&産業事業グループ、シニアバイスプレシデント兼ゼネラルマネージャ)は「顧客企業からは、性能の向上、低コスト化、高 集積化をはかったソリューションが求めれています。日立GSTのリードチャネル技術が提供されることでインフィニオンは、完結したSoCソリューションを供給できるようになり、HDD向け事業の強化がはかれます」 と、述べました。

インフィニオンのASICおよびデザインソリューション事業部門の新世代チップは、柔軟なインフィニオン0.13μmプロセスを適用することによって、世界の複数の工場で生産することが可能となります。顧 客企業には、供給の柔軟性と、事業拡張の機会が提供されます。これは特に、携帯機器、民生機器、デスクトップPCなど量産市場向けHDDの業界にとって大きな価値をもたらします。イ ンフィニオンの0.13μm技術を提供している工場には、IBMとの合弁で運営されているアルティスセミコンダクタ(フランス)、インフィニオンのドレスデン工場(ドイツ)、台湾のUMCがあります。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2003会計年度(9月決算)の売上高は61億5,000万ユーロ、2003年9月末の従業員数は約32,300名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。

Information Number

INFAI200409.096