インフィニオンがHDD用の高集積カスタムICを発表日立グローバルストレージテクノロジーズ社へ納入

2004/01/22 | マーケットニュース

独インフィニオンテクノロジーズは、先進的な0.13μmプロセスを適用したハードディスクドライブ(HDD)用の新世代高集積システム・オン・チップ(SoC)デバイスを発表しました。このデバイスには、 1.6Gbit/sリードチャネル・コア、「3Gbit/s Native Serial ATA(S-ATA)」インターフェイス、16ビット・マイクロコントローラ、ハードディスク・コントローラ、組 み込み型メモリ、品質モニタリングシステムなどが集積されています。インフィニオンはさらに、日立グローバルストレージテクノロジーズ社(以下、日立GST)が、同社のハードディスクドライブ「Deskstar」 の将来バージョンに「3Gbit/s Native Serial ATA」能力を持たせるため、インフィニオンのこのチップ採用したことを明らかにしました。

日立GSTは、日立製作所とIBMのストレージ技術事業を統合して、2003年に設立されました。日立GSTは、世界中の顧客企業に、デスクトップ・コンピュータ、高性能サーバ、モ バイル機器などに使用される、極めて広範なストレージ品目を供給しています。日立GSTは今年早々に、1.5Gbit/sシリアルATAインターフェイスを内蔵したデスクトップ用ハードドライブ「 Deskstar 7K250」の出荷を開始しました。

日立GSTは、ハードディスクドライブの機能や性能を向上させるための新技術を次々と送り出しています。高集積3Gbit/sシリアルATAチップが日立の「Deskstar」ド ライブの将来バージョンに採用されることにより、データスループットの向上と、PCB(プリント回路基板)レベルでの高密度統合が実現できると期待されます。省 電力化は今日の多くのハードディスクドライブで重要な設計要素となっていますが、インフィニオンのこの新チップは、消費電力も低く抑えられています。

インフィニオンのサンドロ・セラート(ゼネラルマネージャ兼担当副社長)は、「ハードディスクドライブ業界では迅速な市場投入がいかに重要であるかをインフィニオンは承知しています。リ ードチャネルを組み込んだ3Gbit/sシリアルATAのSoCソリューションという目標をファースト・シリコンの形で達成したことは、量 産型カスタムチップのプロバイダとしてのインフィニオンの能力とノウハウを実証するものです」と、語りました。

日立GSTのデスクトップ事業ユニット担当副社長兼ゼネラルマネージャ、ボブ・ホレラン氏は、「インフィニオンは、シリコン集積でのリーダーシップを示しました。当 社のデスクトップ用HDDにインフィニオン技術を取り込むことを嬉しく思います。当社が高集積3Gbit/sシリアルATAチップセット技術へ移行したのは、データスループットの最大化、省電力化、P CBの簡略化を達成できるからです」と、述べました。

インフィニオンのこの新SoCデバイスは、価格競争力のある量産型デスクトップ用HDDをターゲットとしています。シリアルATAが事実上の業界標準のHDD用インターフェイスとなった時は、低 消費電力が重要なアプリケーションに対して、容易にデバイスの最適化を図ることが可能です。

インフィニオンのラインハルト・プロス(グループ担当副社長)は、「顧客企業は今日、さらに高性能で、さらに安価で、さらに高集積のソリューションを必要としています。イ ンフィニオンがこのたび発表した最新世代の製品は、それらの要求をすべて満たしています」と、語りました。

インフィニオンのASIC&デザイン・ソリューションズ事業グループの新世代チップは、0.13μmプロセスの柔軟性を活用することによって、世界各地の工場で生産することができます。こ れによって顧客企業には、サプライチェーンのより大きな柔軟性と、事業拡張の機会が提供されます。HDD業界、とりわけモバイル型やデスクトップ型PCなどの量産アプリケーションにとってこのことは、極 めて重要な価値を持っています。インフィニオンの0.13μm技術を導入している工場群には現在、IBMとの合弁会社である仏アルティス、インフィニオンの独ドレスデン12インチ工場、台湾の聯華電子(UMC)な どがあります。

備考:S-ATAはインフィニオンテクノロジーズノースアメリカ社の登録商標です。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2003会計年度(9月決算)の売上高は61億5,000万ユーロ、2003年9月末の従業員数は約32,300名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。

Information Number

INFAI200401-029e