インフィニオンの「VDSL5100」チップセットを韓国のテルソン情報通信社がVDSL機器に採用

2003/06/16 | マーケットニュース

独インフィニオンテクノロジーズは、有線および無線通信技術のグローバル・リーダーである韓国テルソン情報通信社(Telson I&C)が、同社の新しいブロードバンド・アクセスシステム「 XV4000」の設計に、インフィニオンの柔軟なQAM方式「VDSL5100」チップセットを採用したと発表しました。韓国通信(Korean Telecom)のベンチマーク試験に規定された、5 0/30Mbpsの伝送速度とダイナミックなバンド割当をサポートするのが狙いです。テルソンは韓国通信向けVDSL機器のメインサプライヤーの一社であり、こ の韓国最大の通信事業者がさらに高速なデータ伝送速度でブロードバンドサービスを展開できるよう、バックアップしています。

2003年3月発表のモルガン・スタンレーのレポートによれば、韓国のブロードバンド・アクセス市場は、大手サービスプロバイダによる投資拡大に支えられて、月 当たり1.3パーセントのペースで拡大しています。同レポートでは、VDSLプログラムの成功を背景に、韓国通信の市場シェアが50パーセントを超えたと特筆しています。韓 国通信が運用中のQAM方式VDSL回線はすでに100万回線以上に達しており、現在、標準15/5Mbpsとプレミアム20/10Mbpsの2種類のVDSLベース・サービスを提供中です。韓国通信は、2 005年までに現行のADSL施設をVDSLでアップグレードする計画を発表しています。

テルソンのチ・イル・キム(Chi-Il Kim)社長兼最高経営責任者(CEO)は、「韓国通信の厳格なベンチマーク試験の要件を満たすため、当社は、安定し、コスト効率がよく、フ ィールドで実績のある技術をベースにした、ハイスループットのシステムを設計する必要がありました。インフィニオンは、卓越した製品と、他 の競合するソリューションよりも技術的に優れていることが立証されたVDSL5100を手がけています。インフィニオンの現地サポートチームの支援を受けて、当社はこのたび、50Mbps、さ らにはそれ以上の伝送速度のアプリケーションをサポートできる高性能VDSLシステムを韓国通信に納入できる準備が整いました」と、語りました。

すべての国際標準に完全準拠した「VDSL5100」は、上りと下りで合計100Mbpsを超える速度を実現し、シングルペア銅線上で非対称モードでは70/40Mbps、対 称モードでは50/50Mbpsのデータ伝送速度をサポートします。「VDSL5100」は、VDSL標準で定義された全領域にわたって柔軟なバンド割当を提供するための、ソフトウェア制御式バンドプラン( 周波数帯域割当)と搬送プロトコル・セレクションの機能を備えており、対象プロトコルには、ネーティブEthernetとATMが含まれています。

インフィニオンのクリスティアン・ヴォルフ(有線通信グループ担当副社長兼アクセス事業ユニット・ゼネラルマネージャ)は、「テルソンはVDSLシステムの設置では世界有数の実績を持ち、韓 国通信のネットワークへの設置ポート数はすでに80万ポートを超え、そのすべてがインフィニオンのQAM方式VDSLチップで支えられています。イ ンフィニオンの先進的なVDSL5100ソリューションを使用して設計される新しいブロードバンド・アクセスシステムにより、韓国通信は収益につながるサービスを展開し、韓 国通信のネットワークに接続された各家庭やオフィスに、PCカメラを使ったビデオ・チャット、ビデオ会議、ビデオ・ストリーミングおよびビデオ・オン・デマンドなどのサービスを提供できるようになります」と、語 りました。

テルソンについて
テルソン情報通信社(Telson I&C Co. Ltd、本社:ソウル)は、IP-VDSLスイッチ、Ethernetスイッチ、CDMAデータ・モデム・カードなどのブロードバンド・ネ ットワーキング製品を、韓国通信や他の主要電気通信会社および世界中のインターネット・プロバイダに提供しています。中国、日本および米国に支社があり、2002年の売上高は6,800万ドルに達しています。9 3年から韓国の第二部証券市場のKOSDAQに上場しています。

ウェブサイト:
http://www.telsonic.co.kr

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2003会計年度(9月決算)の売上高は61億5,000万ユーロ、2003年9月末の従業員数は約32,300名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。

Information Number

INFCOM200306.091