インフィニオンがモルフィックス社を買収。3G移動通信市場での地位を強化

2003/03/06 | マーケットニュース

世界の先導半導体メーカーの一つである独インフィニオンテクノロジーズは、子会社のインフィニオンテクノロジーズ・ノースアメリカがモルフィックス・テクノロジー社(本社:カリフォルニア州キャンベル)を 買収することで合意したと発表しました。取引は2003年3月31日に完了する予定です。

この買収でインフィニオンの3G分野での地位が強化され、マルチスタンダード無線ソリューションのIP(設計資産)ポートフォリオが拡充されます。また、デジタル・ベ ースバンド信号処理用のプログラマブルチップが加わることで、インフィニオンの3Gインフラ市場向け製品のラインナップが拡大し、信号処理全般を網羅した体制が整います。買 収の期限および条件は公表されていません。

モルフィックスの製品、技術およびチームの取り込みは、5年以内に半導体ビジネスの世界の先導トータル・ソリューション・プロバイダを目指すインフィニオンの「Agenda 5-to-1」戦 略を後押しします。

インフィニオンのウルリッヒ・ハマン(セキュア・モバイル・ソリューションズ・グループ最高責任者)は、「モルフィックスの買収は、主要成長分野のラインナップを拡充し、高 度専業メーカーが持つワールドクラスのノウハウ、技術および経験を取り込むことを目指す、当社の戦略の一環です。この措置で、当社は3Gインフラ市場での存在を強化するだけでなく、マ ルチネットワークに対応できる携帯機器の開発を加速します」と、語りました。

1998年創業のモルフィックスは、社員数30名の個人経営のファブレス半導体企業です。第3世代(3G)移動通信用の端末装置や基地局向けのコンフィギュラブルなデジタル・ベ ースバンドICを手がける革新的な開発会社です。モルフィックスの中核技術は、3G移動通信や無線LANシステム用のプログラマブル・マルチスタンダード・プラットフォームのきわめて効率的な実現を可能にします。 モルフィックスは現在、商業ネットワークで試運転に入っている自社の基地局用信号プロセッサ製品のサンプリングを行っており、また、端 末の効率的なマルチネットワーク運用を可能にする技術の開発に取り組んでいます。

モルフィックスのラビ・サブラマニアン社長兼最高経営責任者(CEO)は、「当社の3Gシステム、ソフトウェアおよびシリコン分野の経験を、市場をリードするインフィニオンのモバイル・ソ リューション・ビジネスと組み合わせ、強力な相乗効果を発揮できることを当社は楽しみにしています。当社の中核技術を移動通信やセキュリティ・スペース分野でのインフィニオンの強みと結合することにより、イ ンフラと端末の両方にまたがる強力な統合ソリューションを生み出すユニークな足場が確保されます」と、述べました。

モルフィックス・テクノロジーについて
MorphICs Technology, Inc.は、カリフォルニア州キャンベルに本社を置く、個人経営のファブレス半導体企業です。次 世代移動通信インフラおよび端末に使用される、新クラスのプログラマブル信号プロセッサ半導体とソフトウェア・ソリューションを提供しています。同社は、通信理論、デジタル信号処理、コンピュータ・ア ーキテクチャ、シリコン工学などの方面の経験を融合して、基地局や端末デバイスに使用される、プログラマブルな高性能信号処理エンジンをコスト効率よく提供することを目指しています。

ウェブサイト:
http://www.MorphICs.com

断り書き
当リリースには、現時点での期待や信念に基づく展望的見解や、今後起きうることについての多くの仮定が含まれています。それらの見解や過去の事実情報ではない他の見解は、そ れら展望的見解の記述とは実質的に異なる結果をもたらしうる、諸要因や不確実性に左右されます。それらの展望的見解は、将来起こることを保証するものではなく、多くの不確実性や他の諸要因に左右され、そ の多くはインフィニオンおよびモルフィックスがコントロールできないものです。したがって、当リリースを読まれる方は、それら展望的見解に過度の信頼をおかないよう、お断りしておきます。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2003会計年度(9月決算)の売上高は61億5,000万ユーロ、2003年9月末の従業員数は約32,300名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。

Information Number

INFSMS200303.052e