トーメンサイバービジネスがインフィニオンのVDSLチップセットを採用

2002/12/02 | マーケットニュース

先進通信システム用ICの先導プロバイダである独インフィニオンテクノロジーズは、日本のMDU(集合住宅)市場向けレジデンシャル・ブロードバンド・サ ービスおよびソリューションの先導プロバイダであるトーメンサイバービジネス株式会社(本社:東京都港区港南2-11-19)の設計商談を獲得したと発表しました。トーメンサイバービジネスは、同 社のVDSLアクセスシステム「OMEGA-VSM」に、インフィニオンのPacket over VDSL(PoVDSL)チップセットを採用することを決定しました。国際標準に準拠したこのチップセットは、Q AM(直交振幅変調)方式を適用し、Ethernet over VDSL(EoVDSL)や伝送速度50Mbps以上の対称および非対称の高速ビデオ/データ伝送をサポートします。

野村総合研究所によると、日本におけるFTTB(Fiber-to-the-Building)とVDSLを組み合わせたサービスの加入者数は2006年に263万回線に達し、金 額にして406億3,700万円の市場規模にのぼると予測されています。NTTと東京電力が先導する形で、来年にも約20万回線の運用が開始される見込みです。

トーメンサイバービジネスのVDSLアクセスシステム「OMEGA-VSM」は、この市場をターゲットとして、集合住宅の顧客へ総合通信サービスを提供する手段として使用されます。こ の総合通信サービスでは、多チャネル・ビデオ、双方向ゲーム、在宅勤務、その他のIPベースのアプリケーション、在来電話サービスなどが提供されます。

トーメンサイバービジネスの小野惣一B&Cエンジニアリング事業本部長は、「当社は、強力で豊富な機能を備えたアクセスシステムを設計することにより、ブロードバンド・サ ービスのポートフォリオをアップグレードすることを目指しました。そのシステムは、ビデオ、データ、音声の各サービスを同時に提供でき、多様な展開に耐えるものでなければなりません。当初から明白だったのは、競 争の激しい日本市場で成功を収めるには、システムは将来のアプリケーションの要求もサポートできる、実績のある標準技術をベースにしなければならないということでした。イ ンフィニオンの先進的なPoVDSL技術は、当社の要望に完ぺきに合致します」と、語りました。

インフィニオンのPoVDSLチップセットは、ブロードバンドEthernet over Copperサービスの伝送をサポートします。アプリケーションに応じて、国際標準に準拠した2、3 ないし4バンドのPHY(物理層)またはMAC(メディア・アクセス制御)デバイスとして機能し、下方互換性によって「10BaseS」方式VDSL の200万ポート以上にのぼる既設インフラもサポートします。 この先進チップセットは、VDSL回線と、電話およびISDNなどの在来型サービスや、SHDSLおよびADSLとの共存を可能にします。多 くの技術が同じ銅線インフラを共有している日本などの高度に進化した市場では、このことは極めて重要です。すでに世界の70社を超えるベンダーが選択したインフィニオンのPoVDSLソリューションは、業 界のリーディング・プラットフォームとなっています。

インフィニオンテクノロジーズジャパン株式会社(本社:東京都品川区東五反田 3-20-14)の代表取締役社長森康明 は、「トーメンサイバービジネス様は日本のブロードバンド・ア クセス市場における重要なプレーヤであり、当社のQAM方式 VDSLチップセットが選ばれたことを、大変嬉しく思います。2002年8月のピラミッド・リサーチの調査報告によると、日 本のインターネット新規ユーザの74パーセントは、ブロードバンドサービスの契約を結んでいます。 既設の銅線インフラを利用してCPE(顧客構内装置)に光ファイバ並みの能力を提供できるPacket over VDSL技術は、日本のサービスプロバイダにとって、増大する需要をコスト効率よく充足させる手段になります」と、語りました。

トーメンサイバービジネスについて
トーメンサイバービジネス株式会社は、アプリケーション配信プラットフォームやVideo over IPを含むあらゆる分野の先端的なeインフラ技術を手がける有力プロバイダです。同社はまた、CATVを含むブロードバンド・ネットワーク向けインターネットシステムの先導プロバイダでもあります。同社は、日 本全国で製品およびソリューション事業を展開するため、リセラー、インテグレータおよびサービスプロバイダとタイアップしています。同社は、集合住宅向けのブロードバンド・アクセス環境に対して、ネ ットワーク層からアプリケーション層にいたる各階層の製品の開発、設置、システム開発、システム構築などを含む、総合ソリューションを提供しています。日本で2,000棟以上の集合住宅案件を手がけた経験を持ち、 また、銅線上で下り25Mbps、上り16Mbpsまでのデータ伝送速度が可能で、最大伝送距離1.2kmの10BaseSをベースとしたOMEGA-VSM製品を発表しています。

ウェブサイト:
http://www.tomen-g.co.jp 

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2003会計年度(9月決算)の売上高は61億5,000万ユーロ、2003年9月末の従業員数は約32,300名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。

Information Number

INFCOM200212.903