インフィニオンが移動通信SIMカード用の32ビット・コントローラICを発表

2002/02/19 | マーケットニュース

チップカードICの先導プロバイダである独インフィニオンテクノロジーズは、セキュリティ・コントローラ「88ファミリ」の新製品として、「88S」(型名:SLE88CX642S)を発表しました。こ の32ビット・マイクロコントローラは、性能およびセキュリティに対するGSM/UMTS通信事業者のニーズに応えると共に、モバイル・バ ンキングの新しいアプリケーションをサポートすることを目的に開発されました。

3GSM世界会議(カンヌ)とRSA 2002会議(サンノゼ)で同時発表されたこのコントローラは、移動通信とセキュリティという2つの半導体市場で、イ ンフィニオンの先導的地位をさらに強化するものです。「88S」は、SIM(加入者識別モジュール)カード用の理想的なソリューションです。SIMカードは、GSM/UMTS方式の携帯電話に使用され、ネ ットワークへのアクセスを保護し、高度なアプリケーションを提供する役目をします。世界的な投資銀行であるクレディ・スイス・ファースト・ボストンが発表した2002年世界ハンドセット予測によれば、世 界のGSM/UMTSサービス加入者数は2003年までに9億2,500万に達すると予想されています。SIMカードは、全加入者が保持します。インフィニオンのコントローラ技術は、こ の市場に対応することができます。

セキュリティ・コントローラ「88S」は、移動通信事業者が次世代サービスの導入およびサポートを行うための柔軟なプラットフォームを提供します。移動通信端末の寿命期間中は、ハ ードウェアやシステムインフラを変更しないでも、利用者に新サービスを提供していくことが可能となります。「88S」の高度な演算性能は、移動通信事業者が多彩な拡張サービスを開発し、G SM/UMTS移動通信技術を用いて安全に配信することを可能にします。そうしたサービスの例として、エンハンストSMS(簡易メッセージサービスの拡張)、画像やショートビデオを添付した電子メール配信、セ キュアな金融取引などがあげられます。

「88S」の技術情報
「88S」(型名:SLE88CX642S)は、権威あるパリの展示会「Cartes 2001」で「ベスト・テクノロジカル・イノベーション」を受賞したセキュリティ・コントローラ「88ファミリ」 のコストパフォーマンスを一段と最適化した改良版であり、GSM対応のメモリ構成になっています。192KバイトROM、72KバイトEEPROM、6KバイトRAMから成るメモリ容量は、エンハンストSMS、 大 きな電子メール、住所録、個人情報補充などに適し、無線による情報ダウンロードもサポートできます。「88S」は、他の「88ファミリ」製品と同様、統合的なセキュリティ機能と、J avaSCェなどのスタック指向言語で書かれたアプリケーション・コードを高速で実行する仮想マシン言語アクセラレーション機能を備えています。

「88S」には、モバイルコマースや無線金融取引における最高度のセキュリティ要求に応えるため、アプレット・コードを他のシステム構成要素から分離・保護するハードウェア・フ ァイアウォールを組み込んだ、強力なオンチップMMU(メモリ管理ユニット)が内蔵されています。また、DES(Data Encryption Standard)、トリプルDES、RSA(Rivest, Shamir, Adleman)、楕円曲線アルゴリズムなどの処理に高い性能を発揮する、強力な暗号コプロセッサが2個装備されています。

「88S」は最大動作周波数33MHzの32ビットRISC CPUをベースとしており、アプリケーションの高速実行をサポートします。動作電圧範囲は1.8~5.0Vで、E TSI仕様に完全準拠しています。インフィニオンは「88S」の出荷に際し、プラットフォーム・サポート・レイヤ(PSL)も一緒に提供します。PSLには、全 周辺ユニットをカバーする下位ドライバの完全セットと、RSA、楕円曲線、AES(Advanced Encryption Standard)向けの暗号ライブラリが含まれています。

「88S」の評価用サンプルは2002年4月から供給が開始され、量産開始は2002年第3四半期の予定です。ソーンウェハまたはパッケージ化モジュールとして出荷されます。
 インフィニオンは、カンヌの3GSM 2002世界会議(2月19~21日)において1号ホールA19/20ブース、サンノゼのRSA 2002会議(2月18~21日)に おいてサンノゼ会議センター1113ブースで出展を行います。
 
「88S」の詳しい情報については次のURLをご参照ください:
http://www.infineon.com/88Controlle

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2003会計年度(9月決算)の売上高は61億5,000万ユーロ、2003年9月末の従業員数は約32,300名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。

Information Number

INFCC200202.038 e

Press Photos

  • Infineon's 32-bit chip card security controller, the SLE88CX642S, is an ideal solution for the Subscriber Identity Module (SIM) cards which are used in GSM/UMTS mobile phones.
    Infineon's 32-bit chip card security controller, the SLE88CX642S, is an ideal solution for the Subscriber Identity Module (SIM) cards which are used in GSM/UMTS mobile phones.
    Press Picture

    JPG | 387 kb | 1063 x 1535 px