インフィニオンのADSLチップセットをオッカム・ネットワークス社が採用

2002/02/25 | マーケットニュース

先進通信システム用ICの先導プロバイダである独インフィニオンテクノロジーズは、オッカム・ネットワークス社が自社のブロードバンド・ループ・キャリア(BLC)プラットフォームにインフィニオンの「 GEMINAX(Global Enhanced Multiport Integrated ADSL Tranceiver)」チップセットを採用することになったと発表しました。P OTS音声とフルレートADSLの統合サポート機能を持つ「GEMINAX」の採用でオッカムは、通信事業者に向けに、音声/データ統合サービスのエンド・ツー・エンドなパケット伝送をサポートする、コ スト効率のすぐれたアクセス・ネットワーク・システムを提供できるようになります。

先進的なアクセス・ネットワーク機器のリーディングプロバイダであるオッカム・ネットワークスは、同社が最近発表した「BLC 1200 RT」(リモートターミナル)に 音声/データ統合伝送機能を持たせるために、「GEMINAX」を採用します。オッカムのBLCは、DLC(デジタル・ループ・キャリア)、DSLAM(DSLアクセス多重装置)、メディア・ゲ ートウェイなどの機能を、柔軟かつスケーラブルな単一プラットフォームに統合したものです。現在、「BLC 1200 RT」はフィールド試験中です。

オッカムの共同創立者で最高技術責任者(CTO)のマーク・ルーマ氏は、「当社が考えるブロードバンド接続の将来ビジョンは、柔軟性、スケーラビリティ、ユ ーザビリティの三拍子を備えた真の単一ネットワークという考えに基づいています。インフィニオンのGEMINAXチップセットには、基本アナログ機能と、診 断およびシステム内試験用のシステムレベルのソフトウェアが組み込まれています。GEMINAXの採用は、現 在最もポピュラなDSL標準であるADSL対応システムにおいて当社のビジョンを実現する上で大きなステップとなります」と、語りました。

「GEMINAX」チップセットは、1セットあたり8本の標準ADSLポートをサポートし、ADSL仕様と従来アナログ・テレフォニ仕様の両方を完全プログラマブルです。標 準機能とプログラマブル機能の組み合わせにより、資材や組立工程を標準化することができ、ロジスティックとシステムコストの両面で非常に有利です。

インフィニオンの「GEMINAX」チップセットには、音声/データ統合版(Integrated Voice/Data=IVO)と、データ専用版があります。音声/データ統合版は、市 販のADSLトランシーバのなかで、POTSスプリッタおよびベースバンド音声処理支援機能を統合した唯一の製品です。この統合性により、かさばって高価な外付けPOTSスプリッタ、ADSLラインカード、ラ イフライン音声サービス用の在来型POTS音声カードを必要とするマルチボード型ソリューションと比べて、材料費が大幅に低減されます。

インフィニオンのクリスティアン・ヴォルフ(有線通信グループ担当副社長兼アクセス事業ユニット・ゼネラルマネージャ)は、「先導的なシステムサプライヤとのパートナーシップを成功させる鍵は、チ ップ設計を超えて、すぐに実現して設置のできるソリューションを提供することです。次世代のブロードバンド接続機器にとってそれは、伝送回線の試験、設置、遠隔診断をサポートする機能を提供することです。G EMINAXチップセットは、こうした対応能力を十分に備えています」と、説明しました。

「GEMINAX」チップセットは、両バージョン共、アウェア社(Amware, Inc.)のアドオン型ファームウェア「Dr. DSL」をサポートします。「Dr. DSL」は、A DSLサービスを活性にする前にループを事前検証するための伝送回線検査および試験を幅広くサポートするソフトウェアです。「Dr. DSL」を用いれば、ラインカードから直接に回線試験が行え、カ スタマ側で構内機器が設置されていない場合でも試験が可能になります。

オッカム・ネットワークス社について
オッカム・ネットワークス(Occam Networks Inc.)は、EthernetおよびIPベースの革新的なループキャリア・プラットフォームである「Broadband Loop Carriers」セットの開発、販売を行っています。このプラットフォームは、通信事業者(ILEC=Incumbent Local Exchange Carrier)が、在 来方式およびパケット方式の音声、ブロードバンド、IPなど多彩なサービスを単一の全対応型アクセス・ネットワーク上で商業的に効率よく提供できるようにします。オッカムは2001年11月、アクセラレーテッド・ ネットワークス社(Accelerated Networks)と合併する正式契約に調印したと発表しました。合併は、両社の株主承認を含む特定の契約条項消化状況に応じて、2 002年第1四半期後半か第2四半期前半に完了する見通しです。オッカムの本社はカリフォルニア州サンタバーバラにあります。オッカムについての詳細情報は、次のURLをご参照ください:
http://www.occamnetworks.com



インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2003会計年度(9月決算)の売上高は61億5,000万ユーロ、2003年9月末の従業員数は約32,300名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。

Information Number

INFCOM200202.050e