インフィニオンテクノロジーズが電子回路を集積化したバイオチップを試作

2002/03/06 | マーケットニュース

独インフィニオンテクノロジーズが、世界初の、評価用電子回路を集積化した分子試験用バイオチップの開発情報を公表しました。このデバイスは、臨床診断や薬物治療などの分野で、核 酸やたんぱく質の試験手順を簡素化し、効率向上とコスト低減を実現する可能性を持っています。インフィニオンは、解析試験用の電子回路と、生体化学試験用のウェル(微細孔)を、単 一のシリコンチップ上に構成できることを実証しました。この成果は、分子レベル解析の迅速化と最適化を目指した研究における重要なステップとなります。インフィニオンは、約 1年以内に電子バイオチップの実用性が確認されると見込んでいます。

試験管128本をワンチップ化
インフィニオンが試作したバイオチップは、約1/4平方センチ角で、そこに直径100マイクロメートル(1/10ミリメートル)の微細孔128個が均一に配置されています。各微細孔に生体分子を入れ、 128種類の試験をチップ上で効率的に行うことができます。同一チップ上に作成された電子回路は、光学解析法にとって代わるものであり、検査試料の特性に依存した電流を測定するのに使用されます。光 学システムよりも小型で簡便な試験装置が可能になります。

このバイオチップは、病院や医療現場において、医療診断の低コスト化、迅速化、効率化を実現する可能性を持っています。長期的には、バイオチップによって、投薬前の医薬品アレルギー反応検査など、新 しい用途が開拓されていくと期待されます。

オンチップの解析と評価
インフィニオンのバイオチップは、標準CMOS(金属酸化膜半導体)プロセス技術に、金のセンサ電極を形成するプロセスを付加して作成されます。母材にシリコンを用いるので、信 号増幅および評価用の電子回路をチップに集積化することが可能です。インフィニオンが金電極をCMOS構造に影響を与えないでチップ上に集積化することに成功したのは、プロセス技術の大きな前進です。標 準CMOSプロセスを、解析機能を組み込んだチップの製造に適用することが、初めて可能となりました。

インフィニオンテクノロジーズの技術統括執行役員(CTO)ゼンケ・メアガルトは、「微細構造、回路開発、プロセス技術など、シリコン関連技術全般にわたる当社の実力が、新 しいマーケット領域の開拓に導いています。こうした技術によって、医療診断の簡素化、質的向上、低コスト化、迅速化を実現する可能性を持ったバイオチップが生み出されました」と、語りました。

バイオチップよる試験および評価方法
オンチップの電子的な解析試験手順では、検査試料に特殊な酵素を添加します。その酵素は、他の物質を、電気的に活性な成分に分裂させる働きを持っています。この化学的な過程で、セ ンサの金電極に1pAから100nAの電流が発生し、それを高感度回路で測定します。電流の時間的変化から、検体の成分や濃度が分かる仕組みです。

なお、現在用いられている光学技術では、未知の遺伝子シーケンス(塩基配列)を調べる場合、光をあてると特定波長を放射する蛍光染料を検体に加えてタグ付けし、バイオチップ上の検査にかけます。こ の検査では、放射される光パターンを、特殊なCCD(電荷結合素子)カメラで読み取ります。その光パターンが検体の成分を表します。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2003会計年度(9月決算)の売上高は61億5,000万ユーロ、2003年9月末の従業員数は約32,300名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。

Information Number

INFCPR200203.055e

Press Photos

  • Infineon Technologies offers the world's first molecular test biochip with integrated evaluation electronics enabling significantly faster and cost-efficient clinical diagnosis.
    Infineon Technologies offers the world's first molecular test biochip with integrated evaluation electronics enabling significantly faster and cost-efficient clinical diagnosis.
    Press Picture

    JPG | 680 kb | 1417 x 1063 px

  • Infineon Technologies offers the world's first molecular test biochip with integrated evaluation electronics enabling significantly faster and cost-efficient clinical diagnosis
    Infineon Technologies offers the world's first molecular test biochip with integrated evaluation electronics enabling significantly faster and cost-efficient clinical diagnosis
    Press Picture

    JPG | 447 kb | 1417 x 1063 px