インフィニオンがXENPAKに準拠した10 Gigabit Ethernetモジュールを発表

2002/03/19 | マーケットニュース

独インフィニオンテクノロジーズは、XENPAKマルチソース・アグリーメント(MSA)の光トランシーバ仕様に準拠した10 Gigabit Ethernet(10GbE)モジュール「 EXponder」を発表しました。事実上の業界標準となっているXENPAK MSAでは、IEEE 802.3ae標準に準拠した10GbEトランシーバについて、形状、寸法、コネクタの型式、電 気端子の配置などを規定しています。

当製品は、米国カリフォルニア州アナハイムで開催中の光ファイバ通信会議(会期:3月18~22日)で発表され、インフィニオンブース(番号3812)に展示されています。

「EXponder」は、1,310nmレーザを適用した非冷却型のシリアル伝送モジュールです。今回の発表により、インフィニオンの豊富なLAN/M AN市場向け製品ラインナップが一層充実しました。当製品は、エッジ・スイッチ、コア・スイッチ、ルータ、ハブ、リピータ、イーサーネット・スイッチなどの用途に最適です。

インフィニオンのエルヴィン・ヴォルフ(有線通信グループ担当副社長兼光通信事業ユニット・ゼネラルマネージャ)は、「都市圏ネットワーク(MAN)は一般に、光通信網のエンド・ツー・エ ンドな効率的データ伝送にとって最悪のボトルネックとみなされていますが、EXponderモジュールはその解消を目的としたものです。当製品は、発展途上の10GbE MAN市場でリーディング・サ プライヤを目指すインフィニオンにとって、戦略を支える鍵となります。当社は、すぐれた総合技術力を活かして、メ トロ環境に最適化された光部品とロジック部品を戦略的な総合セットとして顧客企業に提供していきます。廉価で柔軟性のあるネットワークを実現するためにインフィニオンは、第 一世代のかさばるピッグテール型10Gbpsトランスポンダから、コンパクトで低コストのプラグ型デバイスへの移行を積極的に推進します」と、述べました。

インフィニオンの「EXponder」モジュールは、XENPAK MSAおよびIEEE 802.3aeの両仕様に準拠した10GbE光トランシーバです。距離10kmの全二重伝送LAN PHY( 物理層)リンクを提供します。非冷却の10Gbps直接変調1,310nm分布帰還型(DFG)レーザ技術が適用されているので、変調器、冷却器、複雑な光多重化などは不要です。「EXponder」は、光 学インターフェイスからXAUI(10Gbpsアタッチメント・ユニット・インターフェイス)までをカバーする物理層全体の機能を備えています。XAUIは、IEEE 802.3aeの10GbEドラフト標準で定義された、チップ相互接続用インターフェイスです。4本の3.125Gpbsチャネルを提供し、コーディング/デコーディング方式として8/10B XGXSと64/66B PCSの両方が含まれています。モジュールにはさらに、データI/Oおよびクロック用のデータ管理インターフェイスが備わっています。

「EXponder」モジュールは、XENPAK準拠のすべてのトランシーバと同様に、非常にコンパクトで、最大8ポートを有するラインカードを構成できます。1 0Gbps光製品に求められる厳格な温度管理およびEMI管理の条件を満足しています。「EXponder」は、PMD(Physical Media Device)ト ランシーバの4タイプすべてに対してユーザフレンドリなプラグ・アンド・プレイ動作を実現するため、ホット・スワップを支援します。この柔軟性によりエンドユーザは、先ずスイッチを購入し、後日、リ ンクを増設することができます。また、アップグレードや修理時のシステムダウン時間が低減されます。

IEEE 802.3aeドラフト3.1版およびXENPAK MSAドラフト2.0版に準拠した「EXponder」モジュールは、4月から評価用サンプルの出荷を開始します。最 終標準に準拠したモジュールは、2002年12月に量産を開始する予定です。大量注文時の価格は1,000ドル以下になる見込みです。
「EXponder」についての情報は次のRRLをご参照ください:
http://www.infineon.com/exponder



インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2003会計年度(9月決算)の売上高は61億5,000万ユーロ、2003年9月末の従業員数は約32,300名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。

Information Number

INFCOM200203.061e