インフィニオンのICカード技術を香港特別行政府がスマートIDカード計画に採用

2002/06/10 | マーケットニュース

チップカードICの先導プロバイダである独インフィニオンテクノロジーズは、香港特別行政府が発行するスマートID(認証)カードに使用されるセキュアなマイクロコントローラ・チ ップを供給することになったと発表しました。

2003年7月から香港特別行政区で導入される新しいIDカード「スマート・アイデンティティ・カード・システム(SMARTICS)」は、1 1歳以上の香港市民全員が現在携行しているラミネート樹脂製の写真付きIDカードに最終的にとって代わります。このシステムでは、オーストラリアのキーコープ社のOS「MULTOS」と、イ ンフィニオン製のセキュアなマイクロコントローラを内蔵した、多用途スマートカードが採用されます。

SMARTICSカードは、個人認証に使用され、運転免許証や図書館カードとしても使用できます。カード表面の印字情報と写真は、目視できます。カードに内蔵されたマイクロコントローラ・チップが、本 人の名前、生年月日、ID番号をセキュアに記憶します。さらに、カード所有者の指紋のデジタル的特徴も記憶します。係官は、この生体認証データを使用して、本人認証が行えます。この生体認証データは、指 紋の特徴の相対位置だけを取り込むもので、指紋全体を収録するわけではありません。この技術により、取り込んだデータから元の指紋が再構築される可能性を防止できます。

香港行政府は当計画の第1段階として、SMARTICSカード120万枚を発注しました。香港では法律で11歳以上の市民全員にIDカード携行を義務付けており、該 当者総数は約680万人と見積もられています。

キーコープ社スマートカード担当ゼネラルマネージャのリチャード・キュッソンは、「香港行政府は、収録データのプライバシー保護とデータのセキュリティを当計画の最重要な優先事項としています。同 行政府が、当計画のきわめて厳格な要件に最も適った先導技術として、インフィニオンのコントローラ上で走るMULTOSの採用を決めたことを、嬉しく思います」と、語りました。

インフィニオンのヘルマン・オイル(セキュリティ&チップカード事業グループの最高経営責任者=CEO)は、「 このランドマーク的なスマートカード計画に当社がキーコープ社を通して参画できたことを嬉しく思います。これにより、当社のチップカードIC分野の世界的リーダーとしての地位が強化されます。当 社の66Plus製品ファミリは実証済みの非常にセキュアな多用途プラットフォームであり、キーコープ社のMULTOSとの組み合わせで、香港特別行政府に対して高度なセキュリティソリューションを提供します」と 、述べました。

インフィニオンの「66Plus」マイクロコントローラは、立証済みの多用途スマートカード用プラットフォームです。SMARTICSカードに採用されるこのチップは、「ITSEC( 情報技術セキュリティ評価基準)」の評価レベル「E4」に対する保護レベルが「high」であると認定されており、チップカードIC向けに定義された現行の最も厳しいセキュリティ基準に準拠しています。キ ーコープ社のMULTOS機能は、ITSECの最高の評価保証レベルである「E6」と認定されています。ともに最高のセキュリティ評価を受けているチップとソフトウェアを組み合わせたSMARTICSカードは、現 在入手しうる最高度のセキュリティ・レベルを提供します。

今回のSMARTICS計画第1段階の契約は、パシフィック・センチュリー・サイバーワークスの子会社であるPCCWビジネスeソリューションズが率いる企業連合へ発注されました。同連合には他に、A CIワールドワイド、コジェント・システムズ(ともに米国)、セキュアネット・アジア(香港)、モンデクス・インターナショナル(英国)、トルプ(スイス)、キーコープ(豪州)の各社が参加しています。

66Plusマイクロコントローラ製品ファミリの詳細情報は下記のURLをご参照ください:
http://www.infineon.com/security_and_chipcard_ics



インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2003会計年度(9月決算)の売上高は61億5,000万ユーロ、2003年9月末の従業員数は約32,300名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。

Information Number

INFCC200206.104e