インフィニオンとサイファンがフラッシュメモリ開発の合弁会社を設立

2001/05/08 | マーケットニュース

インフィニオンテクノロジーズとサイファンセミコンダクターの両社は本日、合弁会社インジェンティクス(Ingentix)を設立したと発表しました。新 合弁会社は、サイファンが特許を持つNROM(Nitrided Read Only Memory)を基礎としたフラッシュメモリ製品の開発、製造、販売にあたります。

インジェンティクスはまず第1段階として、世界最小のメモリカードである「マルチメディアカード」(MultiMediaCard)製品の開発に集中的に取り組み、2 002年第3四半期に64Mバイトのメモリ容量を持つ超低価格「フラッシュマルチメディアカード」(FLash-MultiMeidaCard)を発売する予定です。長期的には、N ROMフラッシュ技術を他の市場向け製品にも応用します。

「マルチメディアカード」の基礎開発を行い、また、スマートカード用ICの供給で世界をリードしているインフィニオンは、ス マートカード用のセキュリティメモリICおよびセキュリティコントローラICに関するノウハウを新合弁会社に対してライセンス供与します。サイファンは、NROMベースのフラッシュメモリ技術と、組 み込み用フラッシュ技術をインジェンティクスに対してライセンス供与します。さらに、インフィニオンはDRAM技術分野での経験と製造能力を活かし、新合弁会社に対して各種のサポートを行います。

新合弁会社は、ドイツのミュンヘンとイスラエルのネタニヤに事務所を置きます。出資率はインフィニオンが51パーセントで多数株を保有し、サイファンの出資率は49パーセントです。合 弁会社の最高経営責任者(CEO)にはヤイール・アルペルンが、また、マーケティング統括執行役員(CMO)にはユルゲン・ハマーシュミットが就任しました。当面、主 要な販売活動にはドイツにあるインフィニオンの流通網を利用します。

サイファンセミコンダクターの社長兼最高経営責任者(CEO)でインジェンティクスの取締役を兼務するボアズ・エイタンは、「サイファンのNROM技術とインフィニオンのコントローラ、セキュリティ、 製造プロセスの分野での技術蓄積の組み合わせにより、新合弁会社は将来の先進技術の提供だけでなく、コスト面でのリーダーシップ確保も可能になります。合弁会社がマルチメディアカードの地位をさらに強化し、フ ラッシュメモリカードの分野で世界をリードすることを期待しています」と、語りました。

一方、インフィニオンのユルゲン・クトルフ(セキュリティ&チップカードICグループ担当副社長兼業務執行役員)は、「サイファンとインフィニオンの技術は相互補完関係にあり、両 社の技術の組み合わせにより新合弁会社は、競合企業に先行し、デジタル著作権管理など今後のセキュリティ関連アプリケーションの要求を満たす低コストのマルチメディアカード製品を開発することが可能になります」と 、述べました。

新しい「フラッシュマルチメディアカード」は、メモリICと、マルチメディアカードに最適化されたコントローラで構成されます。新製品はドイツとイスラエルで共同開発され、製 造にはインフィニオンのドレスデン工場DRAM製造ラインが使われます。これにより、NROM技術とDRAM技術の高い相乗効果が期待できます。

「NROM技術」について
サイファンはNVM(不揮発性メモリ)の分野で先端技術を開発しています。同社のNROM技術は1セルあたり2つの物理ビットを実現するので、非 常に低価格で高性能な揮発性メモリ製品の生産が可能になります。NROM技術は、各種のデータメモリ、コードメモリ、組み込みアプリケーションなどに最適です。

「マルチメディアカード」について
「マルチメディアカード」(MultiMediaCard)は世界最小のメモリカードで、優れた耐久性、軽量性、省電力性、高速性、コスト効率を特長としています。また、イ ンターフェイスを内蔵しているので機器側の対応が簡単です。携帯電話、PDA(携帯情報端末)、電子ブックなどの携帯機器や、デジタルカメラ、MP3プレーヤ、電子玩具などの用途に適しています。



サイファンセミコンダクターについて
サイファンセミコンダクター(Saifun Semiconductors Ltd.)は、半導体市場で最高の記憶密度/価格比率も持つ不揮発性メモリを開発し、特 許を取得しています、同社はファブレス企業で、画期的なNROM技術の開発により不揮発性メモリの設計・開発で業界に革命的なインパクトを与えています。さらに、同社のフラッシュメモリ製品は、携帯電話、PDA( 携帯情報端末)、デジタルカメラ、インターネット・アプライアンスなどの携帯システム市場の急成長に貢献しています。M -Systemやインフィニオンテクノロジーズなどの戦略的出資企業のバックアップを受けるとともに、新 世代フラッシュメモリ製品の開発推進のために世界的な半導体メーカーや電子機器メーカーとも提携関係を持っています。設立は1998年で、創立者はボアズ・エイタンです。現在、半 導体業界のベンチャー企業の中でもっとも将来性の高い企業のひとつとして注目されています。同社に関する詳細については、www.saifun.comをご参照下さい。

インフィニオンについて


Information Number

INFCC200105.024e

Press Photos

  • Dr. Juergen Kuttruff, Vice President and Chief Operating Officer for business group Security and Chip Card ICs, Infineon Technologies AG
    Dr. Juergen Kuttruff, Vice President and Chief Operating Officer for business group Security and Chip Card ICs, Infineon Technologies AG
    Press Picture

    JPG | 760 kb | 1063 x 1535 px

  • Dr. Yair Alpern  Chief Executive Officer, Ingentix
    Dr. Yair Alpern Chief Executive Officer, Ingentix
    Press Picture

    JPG | 865 kb | 1063 x 1535 px

  • Secure MultiMediaCard offers specific security features and enables a wide range of future security-sensitive applications, such as secure mobile commerce and digital rights management schemes.
    Secure MultiMediaCard offers specific security features and enables a wide range of future security-sensitive applications, such as secure mobile commerce and digital rights management schemes.
    Press Picture

    JPG | 481 kb | 1417 x 1063 px

  • Logo Ingentix
    Logo Ingentix
    Press Picture

    JPG | 112 kb | 1535 x 1063 px

  • (from left to right) Dr. Jürgen Kuttruff, vice president and chief operating officer of business group Security & Chip Card ICs, Infineon Technologies AG; Dr. Yair Alpern, CEO, Ingentix; Jürgen Hammerschmitt, chief marketing officer, Ingentix; Dr. Boaz Eitan, President and CEO, Saifun Semiconductors
    (from left to right) Dr. Jürgen Kuttruff, vice president and chief operating officer of business group Security & Chip Card ICs, Infineon Technologies AG; Dr. Yair Alpern, CEO, Ingentix; Jürgen Hammerschmitt, chief marketing officer, Ingentix; Dr. Boaz Eitan, President and CEO, Saifun Semiconductors
    Press Picture

    JPG | 393 kb | 1535 x 1063 px

ダウンロードサービス