インフィニオン、スマート保護機能を備えたインテリジェントパワーモジュール「MIPAQ™ Pro」を製品化、IoTの設定において信頼性が高い小型インバータが設計可能に

2015/05/18 | マーケットニュース

2015年5月18日、ミュンヘン(ドイツ)

独インフィニオン テクノロジーズは、欧州のパワーエレクトロニクスの展示会「PCIM2015」で、新しいインテリジェントパワーモジュール(IPM)である「MIPAQ™ Pro」を発表しました。このIPMは、 風力発電太陽光発電産業用途向け駆動装置のような小型インバータアプリケーションの設計向けにオールインワンのソリューションを提供します。MIPAQ Proは、IGBT(絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ)、ゲートドライバ、ヒートシンク(冷却器)、センサー、デジタル制御の電子回路だけでなく、デバイスとのデジタルバス通信機能も統合したIPMです。高性能のサブシステムは、安全動作領域(SOA)が広く、高い電力密度も実現しています。モジュール性が高いことに加えて、革新的な機能がIPMを保護するための新しいアプローチを提供し、設計の柔軟性と完全性を高めました。

IoT(Internet of Things:モノのインターネット)のような概念を実現するための安全性と信頼性の高いシステムの設計には認証が重要です。このため、MIPAQ Proは、インフィニオンのセキュリティマイクロコントローラを搭載しています。元の部品を認証できるように、インフィニオンの証明書が事前に組み込まれています。これがインストールされたIPMを、システムの中で認証できるように、個々の証明書を保存することができます。これによって、短期的に、そして、さらに重要なことは、長期間にわたっても、元のシステムの高品質と高信頼性とが保証されます。加えて、システム メーカーは、電力段を認証することができれば、アフタービジネスをコントロールすることによって利益を得ることができます。

MIPAQ Proは、優れた保護技術を実現しています。出力電流(I OUT)、直流リンク電圧(U DC)、プリント回路基板の温度(T PCB)、スイッチング周波数(F SW)のような主要なすべての動作パラメータは、厳密にモニターされ、関連する警告信号が発行されます。さらに、IGBTやダイオードの動作温度(T vjop)を連続的に計算し、モニターします。したがって、このIPMは、SOA内で安全に動作することが保証されます。まったく新しい設計に加えて、スマート保護機能がアプリケーションの使用可能期間を大幅に延ばします。

特性を検出してパラメータを変えることは、デジタルバス通信を介して素早く行うことができ、オプションスロットは、信号でのパラメータ変更実現するために使うことができます。この結果、システム メーカーは、迅速でスムーズなデザインインを実現でき、すぐに使用できるMIPAQ Proは、迅速な市場投入に貢献します。

MIPAQ Proは、モジュール形式で、拡張性のあるインバータソリューションを提供します。最大7 MWまでの大きな電力範囲をカバーするために、この新しいIPMを4個まで並列接続することができます。遅延時間を調整することによって容易に並列接続でき、インバータ全体のバランスを確実に設定できます。このIPMは、ブロッキング電圧が1200 Vまたは1700 Vのハーフブリッジ構成です。出力電力が大きく、実装面積は小さくて済みます。小型インバータを実現するために、公称電流は最大2400 Aまでサポートしています。電力密度は、ModSTACK™ Cのような従来のソリューションと比べて、最大35%増加しています。今回の新しい大電力IPMでは、空冷、または液冷のヒートシンクを搭載した製品を用意しました。

供給状況
今回の新しいプラットフォームMIPAQ™ Proでは、液冷ヒートシンク(IFF2400P17LE4)を搭載した1700 V / 2400 Vのバージョンと、空冷ヒートシンク(IFF2400P17AE4)の1700 V / 2400 Aのバージョンを製品化しました。新しいMIPAQ Proの詳細については、 www.infineon.com/MIPAQ-Proをご覧ください。

インフィニオン、PCIM2015に出展へ
インフィニオンは、2015年5月19日~21日にドイツのニュルンベルクで開催された展示会PCIMで、インテリジェントパワーモジュール(IPM)のMIPAQ™ Proに加えて、この他の革新的なシステム指向のソリューションを展示しました。この展示会の詳細は、 www.infineon.com/PCIMをご覧ください。

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は半導体分野の世界的リーダーです。インフィニオンはエネルギー効率、モビリティ、セキュリティという、現代社会が抱える3つの大きな課題に応えています。2014会計年度(9月決算)の売上高は43億ユーロ、従業員は世界全体で約2万9,800人です。インフィニオンは2015年1月、パワー半導体技術の有数のプロバイダーであり、11億米ドル(6月29日を期末とする2014会計年度)の売上高と約4,200人の従業員を持つ米国企業のインターナショナル・レクティファイアーを買収しました。

                                                                 

インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。

 

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。

本社サイト: http://www.infineon.com

日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFIPC201505-056

Press Photos

  • Innovative features of the MIPAQ™ Pro offer a new approach for protecting the IPM in addition to high modularity, increased design flexibility and security.
    Innovative features of the MIPAQ™ Pro offer a new approach for protecting the IPM in addition to high modularity, increased design flexibility and security.
    MIPAQ_Pro

    JPG | 389 kb | 2560 x 1600 px