インフィニオン、高精度の電流測定を可能にする超小型電流センサ「TLI4970」を投入

2014/03/11 | マーケットニュース

2014年3月11日、ノイビーベルク(ドイツ)

独インフィニオン テクノロジーズは、従来品と比べて実装面積をわずか6分の1に抑えた高精度電流センサ「TLI4970」を投入します。TLI4970を使用すると、± 50Aまでの交流および直流電流を測定できます。このフルデジタル センサは外部較正が不要です。漂遊磁界抑制が実装されているため、外部磁界に対する極めて高い耐性を備えています。何年間もの連続使用後でも、対 象用途の制御品質レベルで、また効率を一定に保ちながら、絶対的な精度で測定を継続できます。また、高速過電流検出などの追加的機能を、あらかじめ設定可能な機能として使用できます。T LI4970はソーラーインバータや充電装置、電源装置のほか、電気駆動装置、省電力LED照明装置の制御などの用途に最適です。すでにサンプル出荷が開始されており、2014年5月から量産開始の予定です。

高電力効率を実現する革新的なセンサ・コンセプト
TLI4970の測定方式はインフィニオンの実績あるホール効果技術に基礎を置いています。これは一体型ホールプローブを使用して通電導体の磁界を検出するというものです。T LI4970は従来は一般的だったフィールド コンセントレータが不要となり、その結果、測定の精度低下につながるヒステリシス効果を回避できます。

TLI4970で採用している差動測定方式は、外部磁界に起因する干渉を抑制します。それにより、このセンサはわずか25mAという超低オフセットを実現しました。従来の電流測定方式では、測 定精度は常に環境条件(温度など)に影響されていました。また、大きな不確定的なドリフトやエージング現象もあり、これらが電流測定の精度に悪影響を及ぼしうることから、シ ステム設計のレベルで対策を講じる必要がありました。TLI4970は、温度測定と機械的応力の測定に別々の構造を採用しているため、このような依存関係は起きません。両方の変量を動作中に別々に測定することで、 効果的な補償を絶えず確実にすることが可能です。これは測定の長期的安定性を確保する基盤であり、そのため、極めて効率的で信頼性の高いコスト重視型のインバータやモータの基盤となります。

高速過電流検出
高精度の電流測定に加えて、電力出力段の極めて効率的な保護を実装することも可能です。外部短絡が起きた場合には、危険な過電流が発生する恐れなどがあります。レイテンシを極めて短く保つために、T LI4970には並列信号パスを設けてあります。これにより、センサが検出したエラー状態を、そのままドライバ段またはマイクロコントローラ内で、3 マイクロ秒未満という非常に短い遅延で処理することが可能になります。対象用途の要件に合わせて過電流しきい値を調整するために、システム開発者は、センサ内で電流値と、後 続のフィルタリングの両方をプログラミングすることができます。

電流バーがSMDパッケージに一体化されたことで、完全な較正が済んだ状態でセンサの納入が可能になりました。またこれにより、後から組み立て時にお客様が、時 間のかかる較正作業を行う必要もなくなりました。

TLI4970は業界でもいち早く、SPIのデジタルインターフェイスを介した測定データの送信機能を搭載した電流センサです。差動アンプとフィルタ、信号処理回路などが集積されており、動 作電圧で最大600Vまで、過渡過電圧で最大3,600Vまでの、直流的に絶縁された測定が可能になります。

自動実装に対応したSMDパッケージ
TLI4970はわずか7mm×7mm×1mmという超コンパクトなTISON(Thin Interstitial Small Outline No leads)型 SMDパッケージで供給されます。TISON型SMDパッケージは費用効率のよい自動実装を可能にします。

供給状況
TLI4970は現在、サンプル出荷を行っており、2014年5月から量産開始の予定です。

充実した設計サポート
TLI4970評価キットを使用すれば評価を簡単に行えます。GUI操作によりセンサを簡単にプログラミングでき、あらゆるシステム設定を短時間で試験できます。また、評価キットには、S PIのデジタル出力信号をアナログ信号に変換するアナログ ボードも収められています。このアナログ ボードは従来の電流センサとのピン互換性が保証されています。ですから、開発者はアナログ インターフェイスを使用した既存のシステム設計でもTLI4970のパフォーマンスを直接テストすることができます。

電流センサ「TLI4970」についての詳細は、 www.infineon.com/TLI4970をご参照ください。また、インフィニオンのセンサ製品群についての詳細は、 www.infineon.com/hall-switchesをご参照ください。

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率モビリティセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2013会計年度(9 月決算)の 売上高は38億4000万ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,700人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQX に株式上場しています。

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFATV201403.027

Press Photos

  • The TLI4970 is a high-precision current sensor. With dimensions of just 7x7x1mm it requires only a sixth of the board space taken up by existing sensors on the market today. It is ideally suited for use in solar inverters, electric drives, charging devices and power supplies as well as for controlling LED lighting units.
    The TLI4970 is a high-precision current sensor. With dimensions of just 7x7x1mm it requires only a sixth of the board space taken up by existing sensors on the market today. It is ideally suited for use in solar inverters, electric drives, charging devices and power supplies as well as for controlling LED lighting units.
    TLI4970-solar

    JPG | 1.13 mb | 1688 x 2485 px