インフィニオンの新型GNSS受信フロントエンドモジュール、世界最小のパッケージで業界最高の雑音指数を達成

2012/03/29 | マーケットニュース

ノイビーベルク(ドイツ)

独インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は3月29日、スマートフォンなどのハンドヘルド機器で全世界的航法衛星システム(GNSS)機 能を実装するための受信フロントエンドモジュールの新シリーズを発表しました。新製品となる「BGM104xN7」は、GNSSレシーバの性能を測る上で重要な指数となる雑音指数で、業界最高の値を誇ります。

新型モジュールは、旧世代版の「BGM103xN7」のピン互換アップグレード製品であり、パッケージ寸法はわずか2.3×1.7×0.73mm3で、こ のアプリケーションでは依然として世界最小の受信モジュールとなっています。また、全地球測位システム(GPS)と全地球的航法衛星システム(GLONASS)の両方の信号を同時に受信できます。さ まざまなエンドプラットフォーム向けに最適化されており、業界をリードする雑音指数、低消費電力動作、傑出したESD保護機能を特長としています。

GNSSの微弱信号を受信の際には、雑音指数が低い結果、GNSS受信機が衛星信号とナビゲーションデータを取得し、位置を算出するのに要する時間である、初期位置算出時間(TTFF)が 短縮されます。新登場の「BGM104xN7」シリーズは、「BGM103xN7」シリーズと比べて雑音指数が0.15dB向上しています。これにより、インフィニオンのソリューションは、市 販されている他のソリューションすべてを約0.5dB上回っています。しかも、こうした高いパフォーマンスは、市販製品で2番目に小型のデバイスと比べて約22%も小型のパッケージで達成されています。

インフィニオンの「BGM104xN7」モジュールは、GNSSシグナルチェーンフロントエンドの初段フィルタと低雑音アンプ(LNA)ステージを組み合わせることで、パ フォーマンス向上と省面積化のバランスを取りつつ、設計期間の短縮を実現します。低雑音指数により、スマートフォンなどのポータブル機器では、ユーザのナビゲーション体験が向上します。さらに、本 デバイスファミリは、強力なセルラー信号の干渉を回避する高い直線性、シングルモジュールで1,575~1,605MHzの周波数帯をカバー、最先端の感度向けに最適化されたゲインなど、設 計に関する主要な目標に対応します。

インフィニオンのマイケル・マウアー(Michael Mauer)(RF/保護デバイス部門シニアマーケティングディレクター)は、次のように述べています。「 GNSSがさまざまな団体の運用する一連のシステムへと進化し、Wi-FiやLTEなど、より高出力のRF技術がハンドヘルド機器に導入される中、モバイル機器の設計者にとっては、位 置情報サービスで堅実な感度性能を実現することが課題となっています。」

iSuppliの調査チームによると、スマートフォンの2012年の推定販売台数は4億5,000万台であり、そのほとんどすべてがGNSSアプリケーションに対応しています。新登場の「 BGM104xN7」シリーズにより、設計者は、スマートフォンだけではなく、タブレット型のポータブル機器、パーソナルナビゲーション端末(PND)、デジタルカメラなどについても、パ ーソナルナビゲーションや位置情報サービスといったアプリケーションの要件を満たすことができます。

新シリーズの「BGM104xN7」は、2種類のモジュールで構成されており、これらはそれぞれ特定のプラットフォームアプリケーションを対象としています。
- 「BGM1043N7」:14.8dBのゲイン、1.5dBの雑音指数により、高性能GPS/GLONASS仕様に対応する標準的なソリューション
- 「BGM1044N7」:17.0dBのゲイン、1.55dBの雑音指数により、パーソナルナビゲーション端末やデジタルカメラなど、高出力のセルラー信号による電波妨害の可能性があっても、そ れが比較的重要ではない受信チェーンを対象とした、高ロスのシステム向けのソリューション

出荷予定、価格、パッケージ
モジュールは現在販売中です。評価キットも提供されます。
「BGM104xN7」モジュールの一般的な価格は、0.35ユーロ/0.50ドル(1万個受注時の単価)です。これらのデバイスは、市販ソリューションの中で最も小型となる、TSNP-7-10 リードレスパッケージ(2.3mm×1.7mm×0.73mm)で出荷されます。

インフィニオンのGNSS受信フロントエンドモジュールの全製品に関する技術的な詳細情報は、下記URLをご参照ください。
www.infineon.com/nav.frontend

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率モビリティセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2 011会計年度(9月決算)の売上高は40億ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,000人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場しています。

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com

日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFPMM201203.031

Press Photos