インフィニオンが世界初シリコンベースの低ノイズアンプを発表 ~UMTS/HSxPAおよび無線LANアプリケーション向け、GaAsベース製品を上回る性能を実現~

2007/02/12 | マーケットニュース

独インフィニオンテクノロジーズは、半導体サプライヤとして世界で初めて、シリコンベースの低ノイズアンプ(LNA)を発表しました。同製品は、現在の高コストなGaAs(ガリウム・ヒ素)ベ ースのLNAよりもコストパフォーマンスに優れ、3GPP規制に準拠した携帯電話の開発にも役立つものです。インフィニオンは、バルセロナで開催された3GSM World Congress 2007の開幕に合わせ、最新のLNAとして、「BGA700L16」と「BGA734L16」の供給を開始すると発表しました。新型LNAはインフィニオン独自のSiGe:C(シリコン・ゲルマニウム・カ ーボン)プロセス技術をベースとし、さらに接地抵抗を低く抑えることで、クラス最高の雑音指数レベルを実現します。BGA700L16は無線LAN(WLAN)システム向け2バンドLNAで、3 バンドLNAのBGA734L16はUMTS/HSxPAアプリケーション向けに開発されています。

無線機器用RF回路を設計する上で大きな課題となるのが、感度、通信範囲、データスループットをいかに最大化するかということです。これは主に受信機の雑音指数によって決まりますが、シ リコン性能の限界により、RF/マイクロ波システムを設計する場合、従来は高コストなGaAsベースLNAを使用しなければなりませんでした。しかし、この10年、コ スト効果の高いシリコンベースのプロセス技術によりGaAsに匹敵する性能を達成できるとした数々の科学論文が発表されてきました。そしてついに、イ ンフィニオンがGaAsベースに比べ性能の優れた商用のシリコンベース製品を供給することとなり、半導体メーカーとして初めてこのアプローチを証明したのです。しかも、この新しいSiGe:Cプロセス技術には、電 力効率が高く、他のチップ機能と統合しやすいという特徴もあります。

インフィニオンのミヒャエル・マウアー(製品マーケティング シニアディレクター)は次のように述べています。「この新型LNAの発表により、インフィニオンは再び、R F技術でのリーダーシップを示しました。インフィニオンの作り上げた業界の新しいベンチマークにより、UMTS/HSxPAハンドセットやWLAN製品などの次世代無線アプリケーションは、高 性能化とバッテリ寿命の延長を実現するでしょう」

BGA734L16とBGA700L16の技術的特徴
BGA734L16は、3Gアプリケーション向けの高集積LNAです。設計の簡素化とコスト削減を目的に、RF装置は800MHz、1,900MHz、2 ,100MHzの帯域に対応した3つのアンプをワンチップに集積しています。雑音指数は、2,100MHz帯でわずか1.2dBという超低レベルになっています。その他の特徴としては、熱安定回路、1kV ESD保護、出力マッチング回路(50Ω)などがあります。BGA734L16には干渉レベルの高い環境においてダイナミックレンジとシステム性能を向上させるゲイン制御機能があります。この機能には、バ ッテリ寿命を延長する利点もあります。

BGA700L16は無線LAN(802.11a/b/g/n)アプリケーション用のLNAです。チ ップには2.45GHz帯用1段アンプと4.9~5.95GHz帯の要件を満たす2段アンプが集積されています。BGA700L16の雑音指数は、5.5GHz帯においてわずか1.3dBです。他の特長としては、 入・出力の内部整合、パワーオフモード、熱安定回路があります。

提供時期、パッケージング、価格
新型LNAは現在、サンプル出荷中で、2007年4月に量産を開始する計画です。1万個受注時の単価は0.80ドル(BGA700L16)と1.20ドル(BGA734L16)からとなります。両 製品は寸法わずか2.3mm×2.3mm×0.39mmのTSLP(超小型リードレスパッケージ)-16で出荷されるため、薄型マルチメディア電話や高集積WLANモジュールに最適です。

インフィニオンについて

インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、エネルギー効率、モビリティ、安 全性とセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2006会計年度(9月決算)の売上高は79億ユーロ( キマンダの売上高38億ユーロを含む)、従業員は世界全体で約4万2,000人(キマンダの従業員約1万2,000人を含む)でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米 国ではカリフォルニア州サンノゼ、アジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フ ランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
オンラインのニュースリリース: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFAIM200702.042