インフィニオン子会社がGSM/GPRSプロトコルスタックをNTTドコモにライセンス
インフィニオンテクノロジーズジャパン株式会社(本社:東京都品川区東五反田3-20-14、社長:森康明)は本日、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(NTT ドコモ)へ インフィニオン製GSM/GPRSプロトコルスタックのライセンスを提供する契約が、独インフィニオン・テクノロジーズの100%子会社であるコムネオン社とNTTドコモとの間で締結されたことを発表しました。G SM/GPRSプロトコルスタックは、携帯電話IC用のソフトウェアソリューションです。N TTドコモはこのプロトコルスタックをベースに開発したGSM/GPRSとW-CDMAのデュアルモードプロトコルスタックを、端末のレファレンスデザインおよびデュアルモード端末商品に使用することができます。 この契約では、NTTドコモは当該ソフトウェアをW-CDMA携帯電話メーカーおよびW-CDMAチップセットメーカーへ二次ライセンスする権利を有します。
インフィニオンは、チップセットからアプリケーション統合システムまで、携帯電話向け半導体ソリューションの幅広いポートフォリオを供給しています。GSM/GPRSプロトコルスタックは、イ ンフィニオンの100%子会社であるコムネオン社によって開発されました。W-CDMA方式やGSM/GPRS/EDGE方式に対応したインフィニオンのクラムシェル型ハンドセットのリファレンスデザインは、プ ロトコルスタックに加えて、アプリケーションフレームワーク「APOXI」、ベースバンドIC、RF-IC、コネクティビティ用IC(ブルートゥース、GPS)などで構成されています。W -CDMA向けRFICでは、既に1000万個を超える出荷を実現しました。
―以上―
インフィニオンテクノロジーズジャパン概要
設立 1980年2月1日
事業目的 電子デバイスの販売および一切の関連業務
資本金 200,000,000円
代表取締役社長 森 康明
沿革 1980年2月 富士電機とシーメンスの合弁会社として富士エレクトロニックコンポーネンツ株式会社設立
1996年10月 社名をシーメンスコンポーネンツ株式会社に変更
1998年10月 名古屋支店開設
1999年9月 社名をインフィニオンテクノロジーズジャパン株式会社に変更
2004年2月 大阪営業所開設
English
Infineon's Subsidiary Licenses GSM/GPRS Protocol Stack to NTT DoCoMo
Tokyo, Japan - July 19, 2005 - Infineon Technologies Japan announced today that Infineon Technologies AG’s 100% subsidiary Comneon and NTT DoCoMo, Inc. have signed a license agreement on Infineon’s GSM/GPRS Protocol Stack. The GSM/GPRS Protocol Stack is a hardware-level software solution for mobile phone components. Based on this protocol stack, NTT DoCoMo will use GSM/GPRS and W-CDMA dual mode protocol stack to reference design of handsets and dual-mode handset products. Due to this license agreement, NTT DoCoMo has the right to sublicense the software to W-CDMA mobile phone manufacturers and W-CDMA chipset manufacturers.
Infineon offers a broad portfolio of semiconductor solutions for mobile phones from single chipsets to application-integrated systems. The GSM/GPRS protocol stack is developed by Comneon, a 100% subsidiary of Infineon. Infineon's clam shell W-CDMA/EDGE/GPRS/GSM Reference Handset Design uses the protocol stack as well as APOXI application framework and baseband IC, RF IC and other local connectivity IC such as Bluetooth or GPS. Infineon has shipped more than 10 million W-CDMA RF ICs.
インフィニオンについて
本社サイト:http://www.infineon.com
日本サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFJP200507.016