インフィニオンが消費電力と実装面積を50パーセント低減する携帯機器用チューナーICを発売

2005/11/22 | マーケットニュース

アナログおよびデジタル・チューナーICのリーディングサプライヤである独インフィニオンテクノロジーズは、ノートPC、USBドングル、P DAなどの携帯アプリケーション専用の高性能で低消費電力のチューナーIC「TUA6041」と「TUA6045」を発表しました。両製品は、業 界初の3Vの低電圧動作を可能にしたシングルコンバージョンタイプのチューナーで、消費電力と発熱量の低減を実現します。エンドユーザ向けの携帯機器における実装面積削減の要求に応えるため、T UA6041とTUA6045ではRF(高周波)とIF(中間周波)の両機能をワンチップに集積した結果、システムの信頼性向上とチューナーICの実装面積低減を実現しました。実 装面積は49平方ミリへと約50パーセント低減します。
インフィニオンは上海で開催中の「China Digital Consumer Electronics Component Symposium and Exibition」(会期:1 1月22~25日、ブース番号:1CG7)で、TUA6041とTUA6045のデモを行います。

インフィニオンのチューナーシステム事業ユニット(通信事業グループ)のゼネラル・マネージャであるジュゼッペ・カラルコは、「新製品のチューナーICは、ポータブルTV受信機の実装面積、性 能および低消費電力の要件を満たします。1,200万台にのぼる世界中の地上波デジタルTV用のTV セットとSTB(セットトップボックス)の8割がすでにインフィニオンのデバイスを用いています。当 社はこのノウハウを活かして、多様なポータブルおよびモバイル・アプリケーションを可能にする先端的なチューナーソリューションを顧客に提供する方針です。また、アナログ、デ ジタルや他の様々な地域標準のサポートも行います」と、語りました。

ガートナー・データクエストの市場調査報告によると、ハンドヘルドコンピュータ、ビデオゲーム・ハンドヘルド、ノートPCの出荷台数は、2005年の約9,700万台から、2 010年には約1億4,500万台に増えると予想されています。

今回発表したチューナーIC両製品は、多様なアナログTVとデジタルTVの標準(PAL、SECAM、NTSC、DVB-C、DVB-T、T-DMB、DAB、ISDB-TおよびATSC)に 対応しており、このためアナログTVからデジタルTVへの移行期に使われるチューナー内蔵のエンドユーザ向け携帯機器、STBや新しいデジタルTVに使用できる、極めて高い柔軟性を持っています。さらに、ア ナログ放送とデジタル放送兼用のハイブリッド型チューナーの場合、TUA6045コンポーネントを1つ搭載するだけで、ア ナログ信号とデジタル信号を適切な復調器との組み合わせによりアナログ信号とデジタル信号の両方を受信することが可能です。

新チューナーICは5.5Vから3Vまでの動作電圧範囲を持つため、チューナーやエンドユーザ向け機器のメーカーはシステムの電力要件に合わせてチューナーICを調整できます。エ ンドユーザ向け機器の消費電力はチューナーICの待機モード機能によってさらに低減し、また、狭帯域と広帯域の複合型自動利得制御(AGC)によってテレビの受信品質を改善します。TUA6041では、マ ニュアル調節に加えて、製造工程の基本セットアップ時にソフトウェアを使って自動デジタル調節する機能を備えているため、製造プロセスでのマニュアルでの調節を不要にします。こ れは主にエンドユーザ向け機器メーカーが必要としている機能です。

TUA6041とTUA6045はすでにサンプル提供が開始されており、2005年末に量産開始の予定です。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自動車・産業・マ ルチ市場や通信アプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューションと、メモリ製品を供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。2005会計年度(9月決算)の売上高は67億6,000万ユーロ、2005年9月末の従業員数は約36,400名でした。インフィニオンは、フ ランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください:
本社サイト: http://www.infineon.com

Information Number

INFCOM200511.019

Press Photos

  • The high performance, low power tuner ICs TUA6041 and TUA6045 are specifically designed for portable applications such as laptops, USB dongles and PDAs. Both ICs are the industry's first single conversion tuners operating at a supply voltage as low as 3V, halving their power consumption and heat dissipation.
<br><br>

Die leistungsfähigen, Strom sparenden Tuner-ICs TUA6041 und TUA6045 adressieren portable Applikationen wie Laptops, USB-Dongles und PDAs. Beide ICs sind die industrieweit ersten Single-Conversion-Tuner, die mit einer Versorgungsspannung von 3 V arbeiten und dadurch die Leistungsaufnahme und Wärmeabgabe halbieren.
    The high performance, low power tuner ICs TUA6041 and TUA6045 are specifically designed for portable applications such as laptops, USB dongles and PDAs. Both ICs are the industry's first single conversion tuners operating at a supply voltage as low as 3V, halving their power consumption and heat dissipation.

    Die leistungsfähigen, Strom sparenden Tuner-ICs TUA6041 und TUA6045 adressieren portable Applikationen wie Laptops, USB-Dongles und PDAs. Beide ICs sind die industrieweit ersten Single-Conversion-Tuner, die mit einer Versorgungsspannung von 3 V arbeiten und dadurch die Leistungsaufnahme und Wärmeabgabe halbieren.
    4674-TUA6045_2.jpg

    JPG | 694 kb | 3543 x 2658 px

  • The high performance, low power tuner ICs TUA6041 and TUA6045 are specifically designed for portable applications such as laptops, USB dongles and PDAs. Both ICs are the industry's first single conversion tuners operating at a supply voltage as low as 3V, halving their power consumption and heat dissipation.
<br><br>

Die leistungsfähigen, Strom sparenden Tuner-ICs TUA6041 und TUA6045 adressieren portable Applikationen wie Laptops, USB-Dongles und PDAs. Beide ICs sind die industrieweit ersten Single-Conversion-Tuner, die mit einer Versorgungsspannung von 3 V arbeiten und dadurch die Leistungsaufnahme und Wärmeabgabe halbieren.
    The high performance, low power tuner ICs TUA6041 and TUA6045 are specifically designed for portable applications such as laptops, USB dongles and PDAs. Both ICs are the industry's first single conversion tuners operating at a supply voltage as low as 3V, halving their power consumption and heat dissipation.

    Die leistungsfähigen, Strom sparenden Tuner-ICs TUA6041 und TUA6045 adressieren portable Applikationen wie Laptops, USB-Dongles und PDAs. Beide ICs sind die industrieweit ersten Single-Conversion-Tuner, die mit einer Versorgungsspannung von 3 V arbeiten und dadurch die Leistungsaufnahme und Wärmeabgabe halbieren.
    4754-TUA6041_2.jpg

    JPG | 917 kb | 3543 x 2658 px