ニュースアラート:高性能コンピューティング製品向け高速および大容量DDR2モジュール

2005/05/11 | マーケットニュース

独インフィニオンテクノロジーズは本日、ハイエンドデスクトップPC向けおよびサーバ向けの高速DDR2モジュール2品種を発表しました。

  • DDR2-800 Unbuffered DIMM:ASUS社が推奨サプライヤに選定
  • デュアルダイ技術を適用した8GB DDR2-400 Tall Registered DIMM

トレンチ型DRAM技術を適用したインフィニオンのDDR2 DRAMデバイスは、スタック型DRAMと比較して、より低いアレイ電圧しか必要としません。その結果、発 熱および電力が特に問題となる高密度サーバシステムやノートPCなどのアプリケーションに対して大きな優位性が得られます。

高性能PC市場向けDDR2-800 Unbuffered DIMM:ASUS社が推奨サプライヤに選定
インフィニオンは、高性能PC市場向けDDR2-800メモリモジュールの供給を早期に開始することにより、メモリサプライヤとしての先進性を示していましたが、今回、A SUS社に512MB DDR2-800 Unbuffered DIMMの推奨サプライヤとして選定されました。ASUS社のDDR2-800対応マザーボード「P5WD2 Premium」に 帯域幅6.4GB/sのこのDIMMを搭載することにより、ハイエンドユーザーはデスクトップPCの性能の最大化をはかることができます。
ASUS社のマザーボード事業ディレクターであるJoe Hsieh氏は、「インフィニオン製モジュールの試験結果に大変満足しています。チップセットの限界を突破し、シ ステム性能の極限に到達することができました」と、述べています。

インフィニオンの512MB DDR2-800 Unbuffered DIMMは、現行の高性能メモリモジュールと比較して、デスクトップPCのデータスループットを約20パーセント向上させます。 また、最先端プロセッサのフロントサイドバスに完璧に適合します。このモジュールは、システムのオーバークロック動作を好まないエンドユーザのために設計されています。更に、デ ータ速度800Mbpsの高速モジュールでは、追加の放熱板を使用することが一般的となっていますが、インフィニオンだけが、業界をリードするDDR2メモリ製品の低電力特性により、放熱板が不要になっています。

インフィニオンは、記憶容量256MBと512MBのDDR2-800 Unbufferedモジュールを供給しています。256MBおよび512MBモジュールは、インフィニオン製256Mb DDR2デバイスで構成されています。256MBおよび512MBモジュールの顧客企業向けサンプル出荷を本日から開始します。量産開始は2005年6月の予定です。

デュアルダイ技術を適用した8GB DDR2-400 Tall Registered DIMM
インフィニオンは、インテル社やAMD社のチップセットを使用しないメーカー独自仕様サーバアプリケーション向けに、デュアルダイ技術を適用した8GB DDR2-400 Tall Registered DIMMのサンプル出荷を開始しました。新モジュールは、デュアルダイ技術を適用した2Gb DDR2デバイスを36個搭載しています。各デバイスは、2個の1Gb DDR2 SDRAMダイをスタックすることにより実現されています。デュアルダイ技術は、デバイスの高さを僅か0.1mm増加させるだけで、最大記憶容量を2倍に高めることを可能にします。8GB DDR2-400 Tall Registered DIMMは、モジュールの厚さが4.1mm、高さが55mmとなっています。他のソリューションと比較して厚さが約40パーセント低減されているので、ス タックされたデバイスを使用するモジュールに対する顧客企業の要求を上回る性能を提供します。現行のハイエンドDDR2サーバは、モジュールを薄くすることで、エアフローや熱的な制約が改善されます。熱 的な制約は、インフィニオンの低電力DDR2デバイスが搭載されていることにより、さらに改善されます。
インフィニオンのメモリ製品についての情報は下記URLをご参照ください:
http://www.infineon.com/memory

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自動車・産業・マ ルチ市場や通信アプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューションと、メモリ製品を供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の子会社を拠点として活動しています。2004会計年度(9月決算)の売上高は71億9,000万ユーロ、2004年9月末の従業員数は約35,600名でした。インフィニオンは、フ ランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください:
本社サイト:http://www.infineon.com
日本サイト: http://www.infineon.com.jp

Information Number

INFMP200505.053

Press Photos

  • With a 4.1mm module thickness and 55mm height, the 8GB DDR2-400 Tall registered DIMMs are about 40 percent thinner than comparable solutions, hence outperforming customers` requirements for stacked solutions.
    With a 4.1mm module thickness and 55mm height, the 8GB DDR2-400 Tall registered DIMMs are about 40 percent thinner than comparable solutions, hence outperforming customers` requirements for stacked solutions.
    Press Photo

    JPG | 3.13 mb | 4076 x 3057 px

    Press Photo

    JPG | 10 kb | 160 x 120 px