インフィニオンが工業用16ビットMCUの新系列「XC164ファミリ」を発表

2005/03/08 | マーケットニュース

独インフィニオンテクノロジーズは、サンフランシスコで開催の「Embedded System Conference」(Exhibition会期:3月8~10日)において本日、特 定用途向け16ビット・マイクロコントローラ(MCU)「XC16xシリーズ」の新ファミリを発表しました。新系列「XC164ファミリ」は、ロボット、工場ネットワーク装置、モ ータ制御装置などの工業制御アプリケーションに最適化された性能と周辺機能を備えています。今日こうした用途に適用されている32ビットMUCに匹敵する性能レベルを達成し、こ れらの競合製品と比較して最大30パーセントの省コスト化を可能にします。

インフィニオンのクリス・ヘガーティ(本社マイクロコントローラ部門のバイスプレジデント)は、「16ビットMUCの新ファミリは、工 業制御アプリケーションに最適化されたソリューションに対する顧客企業の要望に応えたものです。より高価な汎用デバイスを使用しなければならなかった設計者は、よ り強力で効率的な業界標準アーキテクチャを利用できるようになります。新ファミリは、リアルタイム性能、周辺機能、コストに関して第一級の製品を提供するという当社の目標を完全に満足しています」と、述べました。

「XC164ファミリ」は、量産価格を5米ドルに近づけることを目標としています。システム設計者は、3タイプの製品(XC164N/S/D)によって、工業制御アプリケーションで使用する機能( A/Dコンバータ、CANインターフェイス、64KBないし128KBフラッシュメモリ)を選択することができます。CAPCOM(キャプチャ・コンペア)、CAN(コントローラ・エリア・ネットワーク)、M AC(積和ユニット)などのインテリジェントな周辺機能によって、CPUの負荷が軽減され、演算サイクルが開放されます。さらに、複数の内部サブシステムが同時動作できるMCUバス構造を採用したため、現 行の16ビットMUCと比較して性能が2倍に向上しています。こうした柔軟性と性能は、カードリーダ、セキュリティシステム、白物家電、ホームオートメーション、オフィス機器(プリンタ、複写機)、工業機器( はかり、コンベアベルト)などの広範なアプリケーションにおいても、システム価格の低減を可能にします。

技術的説明
「XC164ファミリ」は、3タイプの製品で構成され、クロック速度およびメモリ容量に関して合計12種類のバージョンがあります。ク ロック速度は20MHz版と40MHz版があり、最高40MIPSの性能が得られます。基本タイプは「XC164N」です。タイプ「XC164S」は、モータ制御用などの共通周辺機能に加え、1 0ビットA/Dコンバータを備えています。A/Dコンバータは14本の多重化入力チャネルを持ち、高速の並列データ収集をサポートします。タイプ「XC164D」は、TwinCANモジュールを備え、CAN 仕様V2.0 part B(active)に準拠したCANフレームの完全に自律的な送信と受信を行います。ファミリの全MUCは端子互換性を持ち、最 終製品のバリエーションに応じてメモリ容量と性能の最適化をはかることができます。
「XC164ファミリ」のアーキテクチャには、2段命令フェッチを備えた5段パイプライン、16ビットALU(算術論理ユニット)、32ビットないし40ビットMAC、3 つのレジスタバンクを提供するレジスタファイルなどが含まれています。CAPCOMユニットは、最大32本のチャネル上でのタイミングシーケンスの発生と制御をサポートします。このユニットは、パルス発生、波 形発生、PWM(パルス幅変調)、ソフトウェアタイミングなど、高速I/Oタスクの処理に利用されます。

「XC164ファミリ」は、「XC16xシリーズ」のすべてのMCUと同様に、強力なOCDS(オン・チップ・デバッグ・サポート)を備えています。これによってシステム設計と試験が加速されます。ま た、包括的なツールセットが利用できます。シリーズの共通の特長としてさらに、強力な割り込み制御ユニット、クロック発生用のオンチップPLLなどがあげられます。

「XC164N/S/D」(100ピンMQFPパッケージ)のサンプル供給を本日から開始します。 サンプルの参考価格は、フラッシュメモリ容量64KBの「XC164N」で単価8.5米ドルです。

2週間前(2月22日)に発表された8ビットMCU「XC866」と32ビットMUC「TC1115/TC1796」に今回の16ビットMCU「XC166ファミリ」を加え、イ ンフィニオンのマイクロコントローラ製品ポートフォリオが大幅に強化されました。インフィニオンのマイクロコントローラに関する情報は下記URLをご参照ください:
www.infineon.com/microcontroller

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自動車・産業・マ ルチ市場や通信アプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューションと、メモリ製品を供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の子会社を拠点として活動しています。2004会計年度(9月決算)の売上高は71億9,000万ユーロ、2004年9月末の従業員数は約35,600名でした。インフィニオンは、フ ランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください:
本社サイト:http://www.infineon.com
日本サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFAIM200503.043