インフィニオンが世界最小のナノチューブ・トランジスタを発表

2004/11/22 | マーケットニュース

独インフィニオンテクノロジーズは、さらに小型で強力なIC構造へ向けた弛みない努力のなかで、ミ ュンヘン研究所において新たなブレークスルーを達成しました。研究陣は、チャネル長がわずか18nmという世界最小のナノチューブトランジスタを組み立てました。現在生産されている最も先進的なトランジスタは、サ イズがこの約4倍あります。研究陣は、電界効果型トランジスタ(FET)を組み立てるために、管理されたプロセスにおいて、個々の直径が0.7~1.1nmのカーボンナノチューブを成長させました。ヒ トの1本の毛髪は、これと比較して約10万倍の太さがあります。

カーボンナノチューブは、その特性により、マイクロエレクトロニクスの多くのアプリケーションにとって理想的な材料と目されています。チューブは、電子の弾道輸送(Ballistic Transport) により、電流をその表面にほとんど抵抗なしで流せます。従って、銅線の1000倍の電流を扱えます。さらに、導体にも半導体にもなることができます。インフィニオンは、カ ーボンナノチューブの開発に関して先駆グループに属します。そして過去にすでに、半導体企業として初めて、指定された場所にチューブを成長させる方法と、よ り大電流をスイッチングするためのトランジスタを組み立てる方法を実証しています。

今回発表されたナノチューブトランジスタは、わずか0.4Vの供給電圧(現行では通常0.7V)において、15μA以上の電流を流せます。そして、現 行の標準材料であるシリコンの約10倍の電流密度が観測されました。この測定結果に基づいてインフィニオンの研究陣は、トランジスタの微細化を従来と同じ速度で継続できるとの確信を得ました。材 料としてカーボンナノチューブを使用したなら、国際半導体技術ロードマップ委員会(ITRS)が現在のところ2018年になると予測している0.35Vという低い供給電圧も実現可能であると考えられます。こ の研究活動はドイツ連邦教育科学省(BMBF)の助成金を受けています。


インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2004会計年度(9月決算)の売上高は71億9,000万ユーロ、2004年9月末の従業員数は約35,600名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください:
本社サイト: http://www.infineon.com

Information Number

INFCPR200411.017

Press Photos

  • This picture of a high-resolution scanning electron microscope shows the source and drain contacts and the individual carbon nanotube forming the world's smallest nanotube transistor with a channel of just 18nm.
    This picture of a high-resolution scanning electron microscope shows the source and drain contacts and the individual carbon nanotube forming the world's smallest nanotube transistor with a channel of just 18nm.
    Press Photo

    JPG | 41 kb | 656 x 488 px

    Press Photo

    JPG | 7 kb | 160 x 119 px

  • Mit einer einzelnen einwandigen Carbon-Nano-Röhre hat Infineon jetzt den weltweit kleinsten Carbon-Nano-Feldeffekt-Transistor geschaffen.
    Mit einer einzelnen einwandigen Carbon-Nano-Röhre hat Infineon jetzt den weltweit kleinsten Carbon-Nano-Feldeffekt-Transistor geschaffen.
    Press Photo (german)

    JPG | 130 kb | 1009 x 507 px

    Press Photo (german)

    JPG | 6 kb | 160 x 80 px

  • Using a single single-wall carbon nanotube Infineon now was able to create the world's smallest carbon nano tube field effect transistor.
    Using a single single-wall carbon nanotube Infineon now was able to create the world's smallest carbon nano tube field effect transistor.
    Press Photo (english)

    JPG | 310 kb | 1007 x 507 px

    Press Photo (english)

    JPG | 8 kb | 160 x 81 px