インフィニオンが自動車テレマティックス向け統合リファレンス・デザインを発表

2002/03/18 | マーケットニュース

独インフィニオンテクノロジーズは、無線通信と自動車電子制御システムの先進技術を結集したリファレンス・デザイン「テレマティックス通信ゲートウェイ(TCG)」を発表しました。「TCG」には、携 帯電話、無線ネットワーキング、GPS(全地球測位システム)などの技術が統合されています。「TCG」は、機器メーカーの生産コスト低減をもたらし、車載型モバイル情報娯楽システムの普及を促します。

インフィニオンは、3月18~22日にフロリダ州オーランドで開催されるCTIAワイヤレス2002会議および展示会(ブース#3812)で、「TCG」に よって可能になるアプリケーションを実演します。このリファレンス・デザインは、自動車電子システムメーカーに提供されます。インフィニオンは、車載用半導体デバイスの世界三大メーカーの一角を占めています。顧 客企業からは多様な製品系列へ展開が可能なコスト効率の良いモジュラ・システムが求められていますが、「TCG」はこうした要望に応えるために開発されました。

カーナーズ・インスター/MDRの工業アナリストであるシドニー・ウォルフ氏は、「今回の発表は、テレマティックス業界における単価低減への重要なステップです。インフィニオンのリファレンス・デ ザインTCGのようなイニシャティブによって、世界のテレマティックス市場は2005年に加入者数約1,400万に達すると予想しています。これは、2001年から起算して年率70%の成長に相当します」と、語 りました。

カートナー・データクエスト(カリフォルニア州サンノゼ)の最近の調査によると、テレマティックス関連ハードウェアの世界売上金額は、今年は90億米ドル、2 004年は140億米ドルと予測されています。

インフィニオンのゼンケ・メアガルト(技術統括執行役員=CTO)は、「テレマティックス機能の搭載は今のところ高級車に限られていますが、業界専門家は、2 005年頃までに自動車の全クラスで情報娯楽が重要な役割を担うようになると予測しています。リファレンス・デザインTCGを利用すると、顧 客企業は開発リソースをアプリケーションや車載機能の統合に集中できるようになり、安全性や情報娯楽の新しい機能を求める自動車メーカーや消費者のニーズにマッチする、斬 新な製品をすばやく市場に投入できるようになります」と、語りました。

リファレンス・デザイン「TCG」には、無線通信と自動車エレクトロニクスの2つの市場でインフィニオンが培った長年の専門技術と強力なパートナーシップが活かされています。こ うした技術と市場経験を持つインフィニオンは、車内コンピューティングと通信の融合を促進し、車載「パーソナル・ネットワーク」を実現するのに理想的なポジションを占めています。イ ンフィニオンのテレマティックス・プラットフォームによって実現される機能の例として、インターネットおよび電子メール接続、携帯電話機のハンズフリー操作、緊急通報、緊急時や盗難時の車の追跡、G PSを利用したナビゲーションなどがあります。

柔軟性なモジュラ・ソリューション
リファレンス・デザイン「TCG」では、3つまでの無線サブシステムを組み合わせて、多様なアプリケーションをサポートする柔軟なプラットフォームを構成できます。共通基盤として、イ ンフィニオンの先進的なテレマティックス・コントローラ「TC1920」(強力な32ビット演算エンジン)が使われています。「TCG」で提供される先進無線技術は、車内通信用のBluetooth、車 外通信用のGSM/GPRS携帯電話、そしてGPSです。

リファレンス・デザイン「TCG」を市場へ出すため、インフィニオンはソフトウェアおよび機能モデルのリーディング・サプライヤと連携しました。インフィニオンの子会社であるデーニッシュ・ワ イヤレス・デザイン社とコムネオン社がシステムレベルのファームウェアと設計サービスを提供します。また、デルファイ・エレクトロニクス社のスウェーデンの子会社メセルが、完 全認証のBluetoothプロトコルスタックを提供します。このスタックは、自動車用として、堅牢性とリソース効率の良さで定評があります。GPSモジュールは、測 位システム技術のパイオニアで世界的リーダーであるトリンブル・ナビゲーション社によって供給されます。また、フィリップスPSP社、フォニックス社、ス キャンソフト社など多くのスピーチソフトウェアのサプライヤが、コントローラ「TC1920」のコアとして使用されている「TriCore」プロセッサをサポートしています。

リファレンス・デザイン「TCG」は、完全な外部インターフェイスを備えた、統合シングルボードとして提供される予定です。外部インターフェイスには、自動車の標準インターフェイス( J1850およびTwinCANポート)や、車載民生電子機器(DVD、CD、ラジオ、チューナなど)へのインターフェイスが含まれます。この統合システムのプロトタイプは、寸 法6cm×6cmのプリント配線板に収められています。

インフィニオンはまた、リファレンス・デザインの別バージョンとして、Bluetoothおよびそれを応用した携帯電話接続機能付きの「Bluetooth通信ゲートウェイ(BCG)」も提供します。 「BCG」を利用することによりOEMメーカーは、ハンズフリー通話および他の車内電子機器との接続が可能な製品を開発できます。

供給状況
リファレンス・デザイン「テレマティックス通信ゲートウェイ(TCG)」は、自動車エレクトロニクスのOEMメーカーやアプリケーション開発会社など、専門顧客企業向けに提供されます。イ ンフィニオンは、このリファレンス・デザインの構成部品コストが、個別のサブシステムを別々に購入する場合のコストよりも30~50%低くなると見積もっています。さらに、メ ーカーにとってはシステム統合や認定面でもコスト低減になります。

インフィニオンは、GSM/GPRS、Bluetooth、GPSに関しては、設計サービス・サポートと必要なソフトウェア・パッケージを提供します。「TC1920」に関しては、広範なRTOS( リアルタイム・オペレーティング・システム)とアプリケーション・ソフトウェアを供給可能です。詳細は下記のURLをご参照ください。
インフィニオンのテレマティックス通信ゲートウェイ:
http://www.infineon.com/tcg
インフィニオンのインフォテイメント活動の背景:
http://www.drivinginnovations.com
インフィニオンの自動車および産業用マイクロコントローラ:
http://www.infineon.com/microcontroller

 

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2003会計年度(9月決算)の売上高は61億5,000万ユーロ、2003年9月末の従業員数は約32,300名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。

Information Number

INFAI200203.036e

Press Photos

  • Infineon Technologies Introduces Telematics Communication Gateway (TCG) reference design to Make Wireless Communications and In-Car Entertainment Standard in New Automobiles
    Infineon Technologies Introduces Telematics Communication Gateway (TCG) reference design to Make Wireless Communications and In-Car Entertainment Standard in New Automobiles
    Press Picture

    JPG | 604 kb | 1417 x 1063 px