インフィニオンがICカード向けに透かしの役目をするコーティング技術を導入

2002/03/27 | マーケットニュース

独インフィニオンテクノロジーズは、ICカード用の革新的な保護メカニズムに関する開発情報を公表しました。これは、ノベンバー社(ドイツのエアランゲンに本社を置くバイオ技術の専門会社)と 提携したユニークなプロジェクトです。両社の専門スタッフが共同で、カードに実装されるICモジュールの金電極表面をコーティングする方法を開発しています。セ キュリティコントローラを内蔵するICモジュールをノベンバーが開発した方法を用いてコーティングすることにより、ユニークな認証機能を持たせることが可能です。

金電極を備えたICモジュールは、プリペイド式テレホンカード、健康保険カード、銀行カードなどに広く使用されています。金電極は、ATMなどの読み取り装置とのリンクに使用されます。ノ ベンバーのコーティング技術は、セキュリティシステムに対して、銀行券の「透かし」に相当する、新しい次元の認証情報を付加します。コーティングにより、モ ジュールおよび内部のチップが信頼できるソースに由来するものかどうかを、目視によって確認できます。このコーティング技術はさしあたって、カードに記憶された秘密情報の読み取り、書き換え、再記憶を行う、高 度なセキュリティコントローラに適用される予定です。コーティングの耐磨耗性が高いので、カードを数千回使った後でも、このセキュリティ機能の品質が損なわれることはありません。

偽造防止されたチップハウジングの応用分野は、クレジットカード、ポイントカード、デジタル証明書、電子乗車券をはじめ、非常に多岐にわたります。I Cモジュールの認証機能を支える特殊コーティングの成分について、ノベンバーは厳重に秘匿しています。顧客企業は、ICモジュールの「透かし」に、いくつかの色を選択できます。これらの色は、光 があたる角度によって玉虫色に変化します。また、「透かし」を製品ないし会社ロゴの形にすることも可能です。コーティング構造をレーザで選択的にスキャンすることにより、I Cモジュールの認証を行うことができます。

インフィニオンとノベンバーはまず、数ヵ月をかけて、特殊コーティング技術の現行および次世代ICモジュールに対する適合性について調査を行います。インフィニオンのヘルマン・オイル(セキュリティ& チップカードIC事業グループ担当副社長兼ゼネラルマネージャ)は、「インフィニオンが約15年前にICカード事業に着手して以来、セキュリティはIC開発の鍵となってきました。イ ンフィニオンはICカード分野で長年にわたって市場リーダーの地位を保ち、セキュリティ関連の幅広いノウハウを蓄積してきました。インフィニオンは現在、急成長するICカード市場へ向けた新しいセキュリティ・メ カニズムの研究開発を推進しています。この努力は、革新的で先駆的な製品を生み出すと確信します」と、語りました。電極面にセキュリティ機能を持たせたICモジュールは、現 在のスケジュールでは2003年初めに市場に出せる見込みです。

インフィニオンのセキュリティ&チップカードICについては、以下のURLをご覧ください:
http://www.infineon.com/security_and_chipcard_ics

ノベンバー社について
ノベンバー分子医療会社(novemver AG Gesellschaft fuer Molekulare Medizin)は、ドイツのエアランゲンに本社を置く、分 子診断と分子治療の専門企業です。ドイツ証券取引所のベンチャー市場ノイア・マルクトに上場されています。診断分野では、電気ハイブリダイゼーション技術(Lab-on-a-Strip)を適用した感染症、がん、 環境疾患の検診や、製品セキュリティおよびブランド保護(IDENT Technology)を事業対象としています。分子治療では、予防接種やその他の免疫療法に用いられる薬物送達システム( Biocapsid Technology)に焦点を当てています。ノベンバーの情報は以下のサイトをご参照ください:
http://www.november.de

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2003会計年度(9月決算)の売上高は61億5,000万ユーロ、2003年9月末の従業員数は約32,300名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。

Information Number

INFCC200203.065e

Press Photos

  • Infineon works on "watermark" for chip cards Project aims to develop extra security features
    Infineon works on "watermark" for chip cards Project aims to develop extra security features
    Press Picture

    JPG | 319 kb | 1063 x 1535 px