インフィニオンの300mm技術が200mm生産に対するコスト分岐点に到達

2002/12/13 | マーケットニュース

独インフィニオンテクノロジーズは、直径300mmのシリコンウエハを用いたメモリチップ生産を開始してちょうど1年を経過した現在、2 00mmウエハ使用時よりも低いチップあたりのコストで生産を行っています。ドイツのドレスデン工場でこのコスト分岐点(コスト・クロスオーバー)に到達したことは、業 界におけるインフィニオンの生産面でのリーダーシップを改めて裏付けます。これにより当社は、同工場の生産能力が最大に達する2003年夏までには、生産性向上がもたらす最大限の成果を得るとともに、最 大で30%のコスト低減を実現できます。

ドレスデンの300mm工場が最大能力で稼動した場合、月間ウェハ投入量は2万8,000枚に達する予定です。ドレスデンの300mm工場では現在、月 間ウェハ投入量約1万9,000枚のペースで生産を行っています。

インフィニオンのアンドレアス・フォン・チッツェビッツ(取締役兼最高執行責任者COO)は、「300mm技術のパイオニアとして、当社は、半導体の大量生産のための新しい世界標準を樹立しました。当 社は現在、この新技術への長期的投資による効率面のメリットを享受し始めています。DRAM生産の300mmへの転換により、当社は競合他社に対して4~5年のリードを握ったと確信しており、そ れは半導体業界における当社の地位強化につながります」と、語りました。

量産開始から極めて短期間でコスト分岐点へと到達できたのは、当社が、生産立ち上げの初日から、歩留まりを最大化する技術に大きく注力してきたからです。その結果、3 00mmウェハとしては過去最高の、90パーセント以上の歩留まりが達成されました。

ドレスデンの300mm工場では現在、0.14μm技術を適用して256Mビット・メモリチップの量産が行われています。2003年には、構造幅0.11μmの次世代技術の導入が計画されています。こ れにより、メモリチップの生産量拡大と、更なる30パーセントのコスト低減がもたらされます。将来は、現在生産されている256Mビット・メモリチップに代えて、5 12Mビットおよび1Gビットのチップが生産される予定です。

インフィニオンのドレスデン工場の現在の雇用人員は約4,600名で、うち約1,100名が300mm生産に従事しています。300mm工場の要員は、市場環境に応じて2003年夏までに、更 なる生産量拡大のため、1,700名に増加する見込みです。また、ドレスデンの300mm工場関連のサプライヤの間で、さらに1,300名の間接雇用が創出される見通しです。イ ンフィニオンは約11億ユーロを投資して、この300mm工場を建設しました。また、半導体生産施設の設計・建設のスペシャリストとして国際的に知られるM+Wツァンダーが5,100 万ユーロを、ラ イプチヒの見本市主催会社のライプチガー・メッセが1億1,800万ユーロを、それぞれ300mm工場に投資しました。ドイツ連邦教育科学研究技術省(BMBF)も300mm技術開発への助成を行っています。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2003会計年度(9月決算)の売上高は61億5,000万ユーロ、2003年9月末の従業員数は約32,300名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。

Information Number

INFXX200212.024e

Press Photos

  • Infineon Reaches "Cost Crossover"-Milestone in 300mm Technology   Extends Competitive Advantage over 200mm Production
    Infineon Reaches "Cost Crossover"-Milestone in 300mm Technology Extends Competitive Advantage over 200mm Production
    Press Picture

    JPG | 434 kb | 1535 x 1109 px

  • Infineon Reaches "Cost Crossover"-Milestone in 300mm Technology   Extends Competitive Advantage over 200mm Production
    Infineon Reaches "Cost Crossover"-Milestone in 300mm Technology Extends Competitive Advantage over 200mm Production
    Press Picture

    JPG | 402 kb | 1063 x 1535 px