eモビリティ

電気自動車の市場での拡大は、インテリジェントな電力供給用のインフラだけではなく、電気自動車と特にそのバッテリ費用の大幅な削減にかかっています。

半導体の技術革新主導のeモビリティ

自動車および高パワー・エレクトロニクスにおけるイノベーションとマーケットのリーダーとして、インフィニオンは40年を超える経験を持っています。弊社は結集したその経験を、上 手に(ハイブリッド)電気自動車の進化に結び付けています。弊社のインテリジェントなパワー半導体およびモジュール、 マイクロコントローラおよび センサは、ド ライブトレインと電子機器の費用効率に多大なる貢献をし、またシステムの全体的な効率を向上させます。例えば、弊社のアクティブ・バッテリ・バランシング・ソリューションは、既にバッテリの容量、レ ンジ及び寿命を10%以上向上させています。

インフィニオンは、 ハイブリッドおよび電気自動車にクラス最良のテクノロジーを備えた、革 新的で高性能の半導体ソリューションを提供する最適な組み合わせをもっており、持続可能なeモビリティに向けてパラダイムシフトを形成するのを積極的にお手伝いします。

インテリジェント・パワー・グリッドに基づくeモビリティ

購入可能なeモビリティのために将来の電気用インフラを構築するということは、 スマートグリッドを可能にし、ドライバーが効率よく再充電し、安 全に支払い、電力を電力グリッドに送り返すバックボーンを、弊社の革新的な半導体ソリューションが形成します。

半導体は、エネルギー循環に更に多くの知恵を注ぐ上で重要な役割を果たします。今後の電力グリッドは、異なった課題を一度に解決しなければなりません。一方ではグリッドは、水、太 陽および風など多様な供給元から供給を受け、もう一方ではより大きな需要の山と谷を取り扱わなければなりません。革新的なソリューションによって、半導体は発電所から数千km離れた場所でも、低 損失で効率的な電力供給を保証します。

環境に対する責任という我々の使命と、エネルギー効率、モビリティおよびセキュリティに対する戦略的集中に支えられ、弊社は既に購入可能かつ市場で実現可能な市場のeモビリティに向けて、パ ラダイムシフトを加速する半導体の技術革新を提供しています。

Related Videos

The need to conserve natural resources, reduce emissions and raise energy efficiency has become a major public concern. Amidst worries about dependence on oil and climate change, demand for electricity continues to soar. According to the International Energy Association, worldwide demand for electrical energy is set to rise by more than 60% over the next 20 years.


The way forward does not necessarily lie in producing more electricity, but in wasting less of it. To sustain our current economic model into the future, we need to optimize energy efficiency across the entire power chain, stretching from generation through distribution to actual consumption. In other words, industry is challenged to develop smart solutions enabling climate-neutral sourcing, intelligent distribution through smart grids and efficiency-aware applications and appliances.

What does Infineon have to do with electromobility?

In an electric vehicle, the combustion engine is replaced by an electric motor while in a Hybrid Electrical Vehicle (HEV), the combustion engine is supplemented with an electric motor. Semiconductors are indispensable for all types of electrified powertrains.

Carlos Castro about the technical challenges for manufacturers of battery chargers.

Werner Rößler explains the importance of semiconductors for the charging of e-vehicle batteries.

Joachim Weitzel talks about the National Platform for e-mobility, its goals and the role of Infineon.

Reiner John talks about current projects and Infineon's way of doing research. Find out more about e-mobility: http://www.infineon.com/emobility

Reiner John speaks about the goals of E3Car, why Infineon has an electric cart and gives an outlook on the next steps in research.