- 2G
- Zweite Generation (2G) - digitale Mobiltelefonie. Nach den analogen Netzen (erste Generation) bekommt der Teilnehmer hier mit digitalen Signalisierungen einheitlich gute Sprachqualität und zahlreiche Datendienste. In Europa entspricht GSM dem Mobilfunkstandard der zweiten Generation.
- 2,5G
- 2,5G ist gegenwärtig die am weitesten verbreitete Infrastruktur des Mobilfunks. Mobilfunkstandard der 2,5-Generation in Europa GPRS.
- 3G
- Dritte Generation des Mobilfunks (3G). Sprache und Daten werden gemeinsam breitbandig - also mit wesentlich höherer Transportkapazität als bei der zweiten Generation - übertragen. In Europa entspricht UMTS dem Mobilfunkstandard der dritten Generation.
- 300-Millimeter-Technologie
- 300-Millimeter-Technologie ist ein Oberbegriff für die Herstellung und Prozessierung von Wafern mit einem Durchmesser von 300 Millimetern. Bei Infineon als Synonym für die Herstellung von Speicherchips (auf 300-Millimeter-Wafern) verwendet.
- 300-Millimeter-Fabrik
- Unter 300-Millimeter-Fabrik versteht man eine Halbleiterfabrik, die Wafer mit einem Durchmesser von 300 Millimetern verarbeiten kann.
- AC DC Wandler
- AC DC Wandler, auch Spannungswandler genannt, wird in Steuergeräten eingesetzt, wenn eine elektrische Spannung in eine höhere oder eine niedrigere Spannung übersetzt werden soll.
- Advanced Memory Buffer
- Der Advanced Memory Buffer (AMB) ist ein Chip auf einem FB-DIMM-Speichermodul. Er puffert die Daten und koordiniert die Kommunikation zwischen dem Speichermodul und dem Speicher-Controller.
- ADSL2, ADSL2+
- Weiterentwicklungen der ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)-Norm, die vor allem die Datenraten und Reichweite einer ADSL-Verbindung verbessern. Die Verbesserung der Reichweite erlaubt es dem Netzwerkbetreiber, ADSL einer größeren Zahl potenzieller Kunden anzubieten, während die höheren Datenraten neue Dienste wie hochauflösendes Fernsehen (HDTV) über das Internet ermöglichen. ADSL2+ erhöht die maximale Datenrate auf 25 Megabit pro Sekunde in Empfangsrichtung gegenüber 16 Megabit pro Sekunde für ADSL2. Mit einer solchen Datenrate können ohne weiteres mehrere (einzelne HD-)TV-Kanäle übertragen werden.
- ASIC
- Application Specific Integrated Circuit (ASIC) ist eine Logikschaltung, die auf speziellen Kundenwunsch für eine spezifische Nutzung konstruiert wurde.
- ASSP
- Application Specific Standard Product (ASSP) ist ein Standardprodukt, das für eine spezifische Nutzung konstruiert wurde und von vielen Kunden genutzt werden kann.
- Back-End-Fertigung
- Back-End-Fertigung ist ein Teil des Halbleiterherstellungsprozesses, der ausgeführt wird, nachdem der Wafer den Reinraum verlassen hat (vgl. Front-End-Fertigung). Zu diesem Vorgang gehören die Überprüfung der Chips auf dem Wafer, etwaige notwendige Reparaturen der Chips, Sägen der Wafer und Verpackung der einzelnen Chips. Immer mehr Halbleiterhersteller lagern den Montagevorgang an unabhängige Montageunternehmen aus, einige sogar das Testen. Ein Großteil der Montageunternehmen befindet sich in Ländern des pazifischen Raumes.
- Basisband-IC
- Im Basisband-IC werden die empfangenen und zu sendenden digitalen Signale verarbeitet. Dieser komplexe Baustein enthält üblicherweise einen digitalen Signalprozessor, einen Mikrocontroller, Speicher und analoge Schaltungen. Er bildet gewissermaßen das Herz eines drahtlosen Kommunikationssystems.
- Bit
- Ein Bit ist die kleinste Informationseinheit, die einen von zwei Werten annimmt, zum Beispiel "richtig"/"falsch" oder "0"/"1".
- Bluetooth
- Als Bluetooth bezeichnet man die Technologie zur Funkübermittlung von Sprache und Daten über kurze Strecken.
- Breitbandanwendungen
- Zu den Breitbandanwendungen zählen Netzwerktechnologien, die für die Datenübertragung mit hoher Bandbreite genutzt werden. Diese Technologie umfasst Bandbreiten von mehreren hundert Kilobit pro Sekunde oder mehr.
- Bürstenloser Motor
- Ein bürstenloser Motor (Englische Übersetzung: Brushless Motor) ist ein elektrischer Antriebsmotor ohne Kohlebürste. Bürstenlose Motoren sind auch bekannt als sehr schnell drehende Motoren.
- Byte
- Das Byte ist ein Maß für eine Informationseinheit bei Datenverarbeitungsanlagen. Ein Byte entspricht acht Bit.
- CDMA
- Code Division Multiple Access (CDMA) ist ein Verfahren, das in Mobilfunksystemen eingesetzt wird und mehreren Benutzern gleichzeitig den Zugriff auf einen Übertragungskanal ermöglicht. Der Vorteil ist die bessere Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Übertragungsbandbreite.
- Chipkarte
- Unter einer Chipkarte versteht man eine Kunststoffkarte mit eingebautem Speicherchip oder Mikroprozessor; kann mit Geheimzahl kombiniert werden.
- CMOS
- Complementary Metal Oxide Substrate (CMOS) ist eine Halbleiter-Standardfertigungstechnologie, um Mikrochips mit geringem Energieverbrauch und hohem Integrationsgrad zu produzieren.
- CPE
- Customer Premises Equipment (CPE) bezeichnet Teilnehmer- Endgeräte in einem Computernetzwerk, einem Telefonnetz oder bei Telefonanlagen. Diese Endgeräte gehören in der Regel dem Endverbraucher oder Kunden und sind an ein Fernsprech- oder Datennetz (Internet oder LAN) angeschlossen. Telefone, Faxgeräte und Modems sind die häufigsten CPE-Geräte. Im DSLKontext wird CPE zur Bezeichnung von DSL-Modems verwendet.
- DC DC Wandler
- Ein DC DC Wandler (auf Englisch: DC DC Converter) ist ein Gleichspannungswandler, der als Schaltnetzteil in Mobiltelefonen, Hi-Fi Geräten oder Computern eingesetzt wird.
- DDR
- Double Data Rate (DDR) ist eine Technik zur Erhöhung des Datendurchsatzes bei Halbleiter-RAMs, die dadurch erreicht wird, dass sowohl bei der fallenden als auch bei der ansteigenden Flanke des Taktsignals Daten gelesen oder geschrieben werden, was zu einer doppelten Datenübertragungsrate führt gegenüber der Nutzung nur einer Taktflanke.
- DDR2
- Weiterentwicklung der DDR-Technologie; ist die zurzeit gängige Speichertechnologie für PCs und Notebooks.
- DRAM
- Dynamic Random Access Memory (DRAM) ist eine auf Grund der hohen Integrationsdichte und des daraus resultierenden niedrigen Preises weit verbreitete Speicherchip-Technologie. Beispiele für DRAM-Chips sind SDR SDRAM, DDR SDRAM, DDR2 SDRAM, Graphics RAM.
- DSL
- Digital Subscriber Line (DSL) ist eine breitbandige digitale Verbindung über Telefonnetze.
- EDGE
- Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE) bezeichnet eine Technik zur Erhöhung der Datenrate in GSM-Mobilfunknetzen, die bisher nur sehr vereinzelt eingeführt wurde. EDGE ist wie GPRS eine evolutionäre Weiterentwicklung der GSM-Technik, die sich mit mäßigem Aufwand in die Mobilfunknetze einbauen lässt.
- Eingebettete Systeme
- Eingebettete Systeme sind elektronische Systeme, die als nicht standardisierte Anwendungen entwickelt werden und als Hard- und Softwareelemente in die Bauelemente integriert werden.
- Elektromobilität
- Elektromobilität bezeichnet Fahrzeuge im Güter- und Personenverkehr, die elektrisch angetrieben werden. Elektrofahrzeuge stoßen keine Schadstoffe aus, sind umweltfreundlich und fast lautlos.
- Fab
- siehe Front-End- und Back-End-Fertigung.
- FB-DIMM
- Fully Buffered Dual-Inline Memory Module (FB-DIMM) repräsentiert eine neue Speichermodul-Technologie. Sie soll im Server- Umfeld sicherstellen, dass trotz steigender Memory-Taktfrequenz der maximale Speicherausbau eines Systems nicht verringert werden muss, sondern sogar erhöht werden kann.
- Front-End-Fertigung
- Als Front-End-Prozess bezeichnet man sämtliche Prozessschritte, die der Wafer als Ganzes durchläuft. Also Lithografie, Diffusion, Ionen-Implantation und das Aufbringen der Verdrahtungsebenen. Manche Stationen werden mehrmals durchlaufen. Bis zu 500 individuelle Prozessschritte können am Ende zusammenkommen.
- Giga
- In der Informationstechnik wird Giga zum Beispiel in den Begriffen Gigabit (Gbit) und Gigabyte (Gbyte) verwendet.1 Gigabyte entspricht 1.000.000.000 (oder 10hoch9) Bytes.
- GPRS
- General Packet Radio Service (GPRS) heißt eine neue Mobilfunkgeneration der 2,5-Gruppe für höhere Datenübertragungsraten (bis zu 115 Kilobit pro Sekunde) in GSM-Netzen.
- GPS
- Global Positioning System (GPS) ist ein satellitengestütztes Funkortungsverfahren zur Positionsbestimmung auf Grund von Laufzeitunterschieden der empfangenen Signale.
- Graphics RAM
- Graphics RAM ist eine spezielle erweiterte Variante von SDRAM Bausteinen, die für Grafikanwendungen optimiert und auf hochwertigen Grafikkarten verwendet wird. Mit Hilfe einer internen Kommando-Pipeline können Zugriffssequenzen auf dem Chip gepuffert und hierdurch höhere Zugriffsbandbreiten erreicht werden.
- GSM
- Das Global System for Mobile Communication (GSM) ist heute weltweit das am meisten genutzte digitale Mobilfunksystem.
- Halbleiter
- Kristalliner Werkstoff, dessen elektrische Leitfähigkeit durch Einbringung von Dotierstoffen (in der Regel Bor oder Phosphor) gezielt verändert werden kann. Halbleiter sind beispielsweise Silicium und Germanium. Der Begriff wird auch für ICs aus diesem Werkstoff verwendet.
- Hall Sensor
- Hall Sensor, auch als Hall-Sonde oder Hall-Geber bezeichnet, ist ein Magnetfeldsensor, der mit Hilfe des Hall Effekts die Magnetfelder-Änderungen registriert und in eine elektrische Größe modifiziert.
- HDTV
- High Definition Television ist ein Sammelbegriff, der eine Reihe von Fernsehnormen bezeichnet, die sich gegenüber dem herkömmlichen Fernsehen durch eine erhöhte vertikale, horizontale und/oder temporale Auflösung auszeichnen. Damit geht die Umstellung des Seitenverhältnisses von 43 auf 169 einher.
- Hochfrequenz-Transceiver
- "Transceiver" ist ein Kunstwort aus Transmitter (= Sender) und Receiver (= Empfänger). Es beschreibt für die drahtgebundene und drahtlose Kommunikation eine Kombination aus Sende- und Empfangsschaltung in einer Einheit. Hochfrequenz- oder Radio-Frequency (RF)-Transceiver werden in der drahtlosen Kommunikation eingesetzt, zum Beispiel in Mobil- und Schnurlos-Telefonen.
- Home-Gateway
- Über das Home-Gateway können Daten mit hoher Geschwindigkeit vom und zum Privathaushalt übertragen werden. Sie gelten als der nächste evolutionäre Schritt nach dem Fernsehempfänger (Decoder).
- HSDPA
- High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA) ist ein Übertragungsverfahren des Mobilfunkstandards UMTS. Er soll Downlink- Datenraten von 14,4 Megabit pro Sekunde, also die schnelle Übertragung großer Datenmengen (Spiele, Bilder, Filme etc.) zwischen Basisstation und Mobilgerät ermöglichen.
- Hybridfahrzeug
- Ein Hybridfahrzeug ist ein Fahrzeug, das neben einem herkömmlichen Verbrennungsmotor, der mit Benzin oder Diesel angetrieben wird, zusätzlich noch alternative Kräfte wie Strom oder Wasser einsetzt.
- IGBT
- IGBT (Insulated-Gate Bipolar Transistor) ist ein in der Leistungselektronik angewandtes Halbleiterbauelement, das ein gutes Durchlassverhalten, eine hohe Sperrspannung und Robustheit auszeichnen.
- IC
- Integrated Circuit (integrierte Schaltung) ist ein Bauelement auf Basis eines Halbleitermaterials wie beispielsweise Silicium, auf dem zahlreiche Komponenten wie Transistoren, Widerstände, Kondensatoren und Dioden integriert und miteinander verbunden sind.
- IPTV
- Mit Internet Protocol Television (IPTV) wird die digitale Übertragung von Fernsehprogrammen und Filmen über ein digitales Datennetz bezeichnet. Hierzu wird das dem Internet zu Grunde liegende Internet-Protokoll (IP) verwendet. Die Übertragung von digitalen Videosignalen erfordert eine hohe Datenrate (etwa sechs bis acht Megabit pro Sekunde für HDTV). Daher ist IPTV erst durch die weite Verbreitung von Breitbandanschlüssen zum Eilnehmer (zum Beispiel ADSL2, Kabelmodem oder VDSL) und durch die Einführung neuer Kompressionsmethoden möglich geworden.
- ISDN
- Als Integrated Services Digital Network (ISDN) wird ein Online-Verbindungstyp, der Telekommunikationsdienste wie Telefon, Telefax oder Datenkommunikation in einem Netz integriert, bezeichnet.
- Kilo 210
- Als Kilo bezeichnet im informationstechnischen Sinn, zum Beispiel Kilobit (Kbit), Kilobyte (Kbyte).
- LED Treiber
- LED Treiber (auf Englisch: LED Driver) ist ein Modul, das eine Steuerungsfunktion einer oder mehrerer LEDs übernimmt und die LED mit stabilem Gleichstrom versorgt. In der Regel werden LED Treiber in einem Puls-Takt ausgeführt.
- Leistungshalbleiter
- In den letzten 30 Jahren haben Leistungshalbleiter in der Antriebstechnik ebenso wie in der Energieübertragung und -verteilung weitgehend die elektromechanischen Lösungen verdrängt, weil mit ihnen hohe Energieflüsse fast nach Belieben geformt werden können. Der Vorteil der Bauelemente besteht darin, dass sie extrem schnell - typischerweise innerhalb von Bruchteilen von Sekunden - zwischen den Zuständen "offen" und "geschlossen" wechseln können. Durch die schnelle Folge von Ein/Aus-Pulsen kann fast jede beliebige Form des Energieflusses nachgebildet werden, beispielsweise auch eine Sinuswelle.
- Lichtsteuerung
- Bei der Lichtsteuerung handelt es sich um die Regulierung der Helligkeitswerte, die über ein Pult ausgeführt wird. Lichtsteuerungen verringern die Energiebilanz und senken damit auch die Betriebskosten.
- Logikbereich
- Logikbereich ist eine Zusammenfassung der zwei Infineon-Segmente Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket sowie Kommunikation.
- LTT
- Light-Triggered Thyristor (LTT) ist ein lichtgezündeter Thyristor, der mit einer Lichtquelle freigeschaltet wird. Wird in hochvoltigen Anwendungen wie etwa Kraftwerken eingesetzt, bei denen sehr hohe Ströme geschaltet werden müssen.
- Mega
- Mega - 2 20 im informationstechnischen Sinn, zum Beispiel Megabit (Mbit), Megabyte (Mbyte).
- Megahertz
- Hertz (Kurzzeichen Hz) ist die Einheit für die Frequenz. Die Einheit wurde nach dem deutschen Physiker Heinrich Rudolf Hertz benannt. Das Hertz gibt die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde an, allgemeiner auch die Anzahl von beliebigen sich wiederholenden Vorgängen pro Sekunde. Häufig verwendete Einheiten sind Kilohertz (tausend Schwingungen pro Sekunde), Megahertz (eine Million Schwingungen pro Sekunde) und Gigahertz (eine Milliarde Schwingungen pro Sekunde).
- Mikrocontroller
- Als Mikrocontroller bezeichnet man einen Mikroprozessor, der auf einem einzelnen IC mit Speicher und Schnittstellen kombiniert integriert ist und als eingebettetes System funktioniert. In einem Mikrocontroller lassen sich komplexe logische Schaltungen realisieren und per Software kontrollieren.
- Mikrometer
- Mikrometer ist ein metrisches Längenmaß. Mikrometer entspricht dem millionsten Teil eines Meters (10 -6 Meter), das Symbol ist µm. Der Durchmesser eines Menschenhaars beträgt zum Beispiel 0,1 Millimeter oder 100 Mikrometer.
- Mobile-RAM
- DRAM mit geringem Leistungsverbrauch für mobile Applikationen wie PDAs und Smartphones.
- MOSFET
- MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor) ist ein sehr weit verbreiteter Feldeffekttransistor, bei dem im Gegensatz zu den Bipolartransistoren nur ein Ladungstyp am Stromtransport beteiligt ist.
- Motorsteuerung
- Motorsteuerung ist ein Elektrogerät oder Computer, der die Motorfunktionen regelt, steuert und überwacht. Die Funktionsweise der Motorsteuerung funktioniert gewöhnlich auf Basis von 32 Bit Mikrokontrollern.
- MP3-Player
- Ein MP3-Player ist ein batteriebetriebenes Gerät, das digital gespeicherte Audiodateien abspielt, die im MP3-Format vorliegen.
- PDA
- Personal Digital Assistant (PDA) ist ein elektronisches Adress-, Termin- und Notizbuch; wird im Allgemeinen mit dem PC synchronisiert.
- POF
- Plastic optical fibre (POF) ist ein Kunststoff-Lichtwellenleiter zur Übertragung von Daten. Die Vorteile von POF liegen im geringen Gewicht, der hohen Flexibilität und der Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Einflüssen. Aufgrund der geringen Kosten im Vergleich zu Glasfaser findet POF immer mehr Verwendung im Endbenutzerbereich.
- Power Management
- Power Management ist die Verwaltung des Energieverbrauchs in Elektrogeräten.
- Power Module
- Power Module sind elektronische Leistungsmodule, die für die Kühlung anderer Geräte eingesetzt werden und sie mit einer äußeren Schaltung verbinden. Beispiele hierfür sind MOSFET und IGBT.
- Projected Benefit Obligation (PBO)
- Höhe der Verbindlichkeiten eines Pensionsplanes zum Zeitpunkt der Berechnung, unter der Annahme, dass der Plan weitergeführt wird und nicht in absehbarer Zeit ausläuft.
- RAM
- Random Access Memory (RAM),(Halbleiterspeicher mit wahlfreier Adressierung). Die Namensgebung leitet sich von der sequenziellen Adressierung eines Bandspeichers ab, wo im Gegensatz hierzu die Daten nur sequenziell gelesen werden konnten. Auch als Haupt- oder Arbeitsspeicher bezeichneter Datenspeicher, enthält Programme und Daten. Beispiele sind SRAM und SDRAM (vgl. DRAM).
- ROM
- Unter Read Only Memory (ROM) versteht man einen digitalen, nicht flüchtigen Datenspeicher, in dem Daten auch ohne Spannungsversorgung dauerhaft gespeichert sind. Die jüngste Entwicklung stellen die Flash- Speicher (NAND und NOR) dar.
- Schottky Diode
- Schottky Diode Bei der Schottky Diode handelt es sich um eine spezielle Diode, die aus einer Metall-Schicht und einer n-leitenden Silizium-Schicht besteht. Sie wurde nach dem deutschen Physiker Walter Schottky benannt.
- Schrittmotor
- Schrittmotor ist ein Synchronmotor, der elektrische Impulse in mechanische Bewegungen überträgt.
- Sensoren
- Sensoren sind elektrotechnische Bauteile, die in einem Prozess physikalische Messgrößen registrieren und in elektrische Signale umwandeln.
- Server
- Server ist ein Oberbegriff für leistungsfähige Rechner in Computernetzwerken, die unterschiedlichen Aufgaben zugeordnet sind. Beispiele sind Drucker-Server, Web-Server, Mail-Server, Datenbank- Server usw.
- Silicium
- Silicium ist ein chemisches Element mit halbleitenden Eigenschaften. Silicium ist das wichtigste Ausgangsmaterial in der Halbleiterindustrie.
- Smart Grid
- Smart Grid ist ein intelligentes Stromnetz, das eine effizientere Stromübertragung garantiert und in der Lage ist, die Anzahl der Stromausfälle zu reduzieren und unerlaubten Datenzugriff zu verhindern.. Durch steigendes Umweltbewusstsein und den Bedarf an umweltfreundlicher Stromerzeugung gewinnen Smart Grids immer mehr an Bedeutung.
- Smart Metering
- Smart Metering steht für eine Stromzählung, deren Ziel es ist, den Energieverbrauch zu optimieren. Die Smart Meter messen den Energieverbrauch in Echtzeit und geben die Verbrauchswerte wieder.
- Smartphone
- Ein Smartphone vereint den Leistungsumfang eines PDA mit einem Mobiltelefon, wobei der Ansatzpunkt je nach Hersteller mehr der PDA oder das Mobiltelefon ist. Das heißt, Smartphones haben einerseits die Fähigkeit, sich in ein Mobilfunknetz einzuloggen, andererseits haben sie auch die Fähigkeit, als kleine Rechner Anwendungen auszuführen, wie dies auch ein PDA kann.
- SMS
- Short Message Service (SMS) ist ein Telekommunikationsdienst zur Übertragung von Textnachrichten, der zuerst für den GSM-Mobilfunk entwickelt wurde und nun auch im Festnetz verfügbar ist.
- Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
- Reifendrucksensoren überwachen den Luftdruck im Autoreifen und weisen den Fahrer auf zu geringen Luftdruck hin.
- Transceiver
- Transceiver ist ein Elektrogerät, das ein gleichzeitiges Senden und Empfangen von Signalen ermöglicht. Transceivers werden für die Verbindung und Verwaltung verschiedener Geräte und die Herstellung eines Netzwerks eingesetzt.
- Transistor
- Transistor ist ein Halbleiterelement, das zum Verstärken und Schalten der elektrischen Spannungen und Ströme eingesetzt wird. Transistoren werden in der Leistungselektronik und Mikroelektronik eingesetzt und sind wichtige Bestandteile elektronischer Schaltungen. Dabei unterscheidet man zwischen Bipolaren Transistoren und Feldeffekttransistoren.
- Triple-Play
- Unter Triple-Play versteht man das Kommunikationspaket der Zukunft, bestehend aus schneller Internet-Anbindung, Telefonservice (Voice over IP) und Online-Videodiensten. Triple Play kann über Kupferkabel (DSL-Verbindung), über Kabel oder über Funkverbindung bereitgestellt werden.
- Trusted Platform Module
- Das Trusted Platform Module (TPM) ist ein Chip, der Computer sicherer machen soll. Er entspricht einer fest eingebauten Smartcard mit dem wichtigen Unterschied, dass er nicht an einen konkreten Benutzer, sondern an ein System gebunden ist. Neben der Verwendung in PCs soll er in PDAs, Mobiltelefone und Unterhaltungselektronik integriert werden. Der Chip ist passiv und kann weder den Boot-Vorgang noch den Betrieb direkt beeinflussen. Er enthält eine eindeutige Kennung und dient damit zur Identifizierung des Rechners.
- UMTS
- Das Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) soll ein künftiger digitaler Weltstandard für Mobilfunk werden. UMTS ermöglicht Datenübertragungsraten von bis zu zwei Megabit pro Sekunde.
- VDSL, VDSL2
- Very High Data Rate Digital Subscriber Line (VDSL) ist wie ADSL eine digitale Übertragungstechnik zum Anschluss von Endkunden über Kupferleitungen. Sie bietet noch wesentlich höhere Datenraten von bis zu 52 Megabit pro Sekunde. Dabei verkürzt sich aber die Länge des überbrückbaren Kupferkabels auf maximal 1,5 Kilometer, so dass VDSL nur in Hybridnetzen einsetzbar ist, die bereits einen großen Teil der Ortsverkabelung in Form von Glasfaserkabel vorliegen haben. Der Nachfolgestandard VDSL2 wird Bandbreiten bis 100 Megabit pro Sekunde bieten. Als Reichweite werden für diese Geschwindigkeit etwa 200 Meter angestrebt.
- Voice over IP (VoIP)
- Die IP-Telefonie ist das Telefonieren über ein Computernetzwerk auf der Grundlage des Internet-Protokolls. Wird die IP-Telefonie genutzt, um Gespräche über das Internet zu führen, spricht man von Internet-Telefonie. Der wesentliche Unterschied zur herkömmlichen Telefonie besteht darin, dass die Sprachinformation nicht über eine geschaltete Verbindung in einem Telefonnetz übertragen wird, sondern aufgeteilt in IP-Pakete, die auf nicht festgelegten Wegen in einem Netzwerk zum Ziel gelangen. Die IP-Telefonie kann sich die Infrastruktur, also das Netzwerk, mit anderen Kommunikationsdiensten teilen.
- Wafer
- Scheibe aus einem Halbleiterwerkstoff, zum Beispiel Silicium, mit einem Durchmesser von bis zu 300 Millimetern.
- WLAN
- Wireless Local Area Network (WLAN) ist ein lokales Rechnernetz, das die Rechner über eine Funkverbindung miteinander oder mit dem Internet verbindet.
- Workstation
- Eine Workstation ist ein sehr leistungsfähiger PC.
- xDSL
- xDigital Subscriber Line ist ein Oberbegriff für verschiedene technische Konzepte zur breitbandigen digitalen Datenübertragung über herkömmliche verdrillte Kupferdoppeladern. Je nach Konfiguration steht das x für Asymmetric (A), High Rate (H), Single Line (S), Symmetric High Bit-Rate (SH) oder Very High Bit-Rate (V).