Infineon aktualisiert Ausblick für das dritte und vierte Quartal des Geschäftsjahres 2012

26.06.2012 | Wirtschaftspresse

Neubiberg, 26. Juni 2012 – Die Infineon Technologies AG aktualisiert heute den Ausblick für Umsatz und Ergebnis des dritten und vierten Quartals des Geschäftsjahres 2012.

Für das laufende Quartal rechnet Infineon nun mit einem gegenüber dem Vorquartal leicht rückläufigen Umsatz und einer Gesamtsegmentergebnis-Marge von rund 12 Prozent.

Eine aufgrund der gegenwärtigen Unwägbarkeiten der Weltkonjunktur unter den Erwartungen liegende Geschäftsentwicklung konnte im Umsatz durch die Stärke des US-Dollar gegenüber dem Euro nicht ganz kompensiert werden. Die Marge wurde belastet durch fehlende Deckungsbeiträge infolge des unter den Erwartungen liegenden Absatzes. Ein positiver Währungseffekt stellte sich im Gesamtsegmentergebnis aufgrund revolvierender Wechselkurssicherung nicht ein.

Für das vierte Quartal des laufenden Geschäftsjahres erwartet das Unternehmen, dass Umsatz und Gesamtergebnismarge gegenüber dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2012 in etwa konstant bleiben.

Weitere Details zum laufenden Quartal sowie zum Ausblick für das kommende Quartal wird Infineon am 31. Juli 2012 im Rahmen der Veröffentlichung der Zahlen für das dritte Quartal bekannt geben.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen an, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Mobilität sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 26.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2011 (Ende September) einen Umsatz von 4 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Weitere Informationen unter www.infineon.com.

H I N W E I S
Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen über das Geschäft, die finanzielle Entwicklung und die Erträge des Infineon-Konzerns. Diesen Aussagen liegen Annahmen und Prognosen zugrunde, die auf gegenwärtig verfügbaren Informationen und aktuellen Einschätzungen beruhen. Sie sind mit einer Vielzahl von Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der tatsächliche Geschäftsverlauf kann daher wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweichen. Infineon übernimmt über die gesetzlichen Anforderungen hinaus keine Verpflichtung, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Informationsnummer

INFXX201206.050