Kay Laudien ist neuer Leiter der Pressestelle bei Infineon
Wirtschaftspresse
20. November 2008
Neubiberg – 20. November 2008 – Kay Laudien (42) ist Leiter der Pressestelle der Infineon Technologies AG. Der studierte Historiker war zuletzt als freier Kommunikations- und Medienberater tätig. Seine berufliche Laufbahn begann er bei der Märkischen Allgemeinen Zeitung in Potsdam, einer Tochter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dann wechselte er zu Sat.1 nach Berlin. Als Mitglied der Sat.1 Chefredaktion verantwortete er den Changemanagement Prozess zur Fusion von ProSieben und Sat.1 hautnah mit. Von dort ging er in die Öffentlichkeitsarbeit zum ADAC e.V. nach München. Als stellvertretender Leiter der ADAC Öffentlichkeitsarbeit und stellvertretender Chefredakteur der ADACmotorwelt verantwortete er u.a. die Kommunikationsstrategie und -planung. Bei Infineon betreut er jetzt die weltweite Finanz- und Wirtschaftspresse. Als Senior Director Media Relations berichtet er direkt an Ralph Driever, den Leiter der Unternehmenskommunikation.
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Kommunikation sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 43.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen (davon etwa 13.500 bei Qimonda) erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2007 (Ende September) einen Umsatz von 7,7 Milliarden Euro (davon 3,6 Milliarden Euro von Qimonda). Das Unternehmen ist in Frankfurt und New York unter dem Symbol „IFX“ notiert.
Weitere Informationen unter
www.infineon.com.
Informationsnummer
INFXX200811-014
| Pressefotos | |
|---|---|
Bild |
Beschreibung |
![]() |
Kay Laudien ist neuer Leiter der Pressestelle bei Infineon
|
| Name | Kontakt | ||
|---|---|---|---|
|
Kay Laudien
Media Relations |
|