Häufig gestellte Fragen
Frage 1:
Wann und wo findet die Hauptversammlung statt?
Die Hauptversammlung findet am 12. Februar 2009 um 10.00 Uhr im ICM (Internationales Congress Center München), Am Messesee 6, 81829 München, Messegelände, statt.
Frage 2:
Wer ist zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt?
Alle Aktionäre, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Infineon Technologies AG eingetragen sind, und die sich innerhalb der Anmeldefrist zur Hauptversammlung angemeldet haben.
Frage 3:
Wann ist der Anmeldeschluss?
Bitte beachten Sie, dass Ihre Anmeldung spätestens am 5. Februar 2009 bei uns eingegangen sein muss. Wenn Sie nicht persönlich teilnehmen können, genügt, dass Sie bis zu diesem Termin einen Bevollmächtigten benennen, der Ihre Stimmrechte ausübt. Dies können entweder die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung sein.
Später eingehende Anmeldungen können leider nicht mehr berücksichtigt werden. Nach erfolgter Anmeldung haben Sie die Möglichkeit, Änderungen Ihrer Anmeldung oder Vollmachts- und Weisungserteilungen noch bis zum Ende der Generaldebatte am Tag der Hauptversammlung über das Internet vorzunehmen.
Frage 4:
Welche Möglichkeiten für eine Anmeldung zur Hauptversammlung kann ich nutzen?
Sie können eine Eintrittskarte bestellen, damit Sie selbst oder ein von Ihnen Bevollmächtigter persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen können.
Daneben bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit, Mitarbeiter der Infineon Technologies AG zu bevollmächtigen, für Sie gemäß Ihren Weisungen abzustimmen.
Sie können natürlich Ihre Stimmrechte auch durch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung ausüben lassen, sofern diese einen solchen Service anbieten.
Alternativ zu dem Ihnen per Post zugesandten Anmeldebogen können Sie für die Eintrittskartenbestellung für sich oder Ihren Bevollmächtigten sowie für die Vollmachts- und Weisungserteilung auch das Internet nutzen.
Bei Verwendung des Internets haben Sie die Möglichkeit, Änderungen Ihrer Anmeldung oder Vollmachts- und Weisungserteilungen noch bis zum Ende der Generaldebatte am Tag der Hauptversammlung am 12. Februar 2009 vorzunehmen.
Frage 5:
Kann ich mehrere Eintrittskarten bestellen?
Ja, Sie können bis zu 2 Eintrittskarten bestellen.
Frage 6:
Kann ich mich über das Internet anmelden bzw. Weisungen erteilen?
Die Anmeldung für Sie selbst oder Ihren Bevollmächtigten sowie die Vollmachts- und Weisungserteilung über das Internet ist unter Verwendung Ihrer Aktionärsnummer und Ihres individuellen Zugangscodes möglich.
Frage 7:
Wann verschickt Infineon Technologies AG die Einladung zur Hauptversammlung?
Der Versand der Einladung begann am 10. Januar 2009.
Frage 8:
Kann ich an der Hauptversammlung teilnehmen, wenn ich meine Aktien verkauft habe, aber bereits eine Einladung erhalten habe?
Es sind nur diejenigen Aktionäre teilnahmeberechtigt, die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind. Werden die Aktien verkauft, so wird der Aktionär zum Zeitpunkt der Hauptversammlung voraussichtlich nicht mehr im Aktienregister eingetragen und damit auch nicht mehr teilnahmeberechtigt sein. Die bereits ausgestellte Eintrittskarte verfällt.
Frage 9:
Wie kann ich der Infineon Technologies AG meine Adressänderung zur Aktualisierung im Aktienregister mitteilen?
Bitte nutzen Sie für Adressänderungen entweder den Abschnitt ‚Adressänderung' auf der Rückseite des Einladungsschreibens oder nehmen Sie die Adressänderung im Internet vor. Dazu benötigen Sie sowohl die Aktionärsnummer als auch den individuellen Zugangscode, die Sie ebenfalls auf der Rückseite des Einladungsschreibens vorfinden. Zusätzlich sollten Sie sich in jedem Fall an Ihre Depotbank wenden.
Frage 10:
An welche Adresse schicke ich meine Anmeldung zur Hauptversammlung oder meine Weisungserteilung, falls ich den portofreien Rücksendeumschlag verloren habe?
Die Adresse lautet:
Infineon Hauptversammlung 2009
Am Campeon 1-12
85579 Neubiberg