Wassermanagement

Wasser ist eine zentrale Ressource aller Aspekte des Lebens und der Wirtschaftstätigkeit. Daher kommt dem Wassermanagement bei der nachhaltigen Ressourcennutzung und der Kontinuitätsplanung eine entscheidende Rolle zu.

Wir verstehen die nachhaltige Wassernutzung als Praktiken des effizienten Wassermanagements in allen Phasen unserer operativen Tätigkeit, unter Berücksichtigung des Wasserbedarfs der lokalen Bevölkerung.

Wir haben den hohen Stellenwert dieses Themas im Geschäftsjahr 2014 betont, indem wir das „CEO Water Mandate“ der UN befürworten.

Es handelt sich hierbei um eine Sonderinitiative des UN-Generalsekretärs, deren Ziel es ist, die andauernde, weltweite Wasserkrise positiv zu beeinflussen, indem sich die Geschäftsleitungen globaler Unternehmen zusammenschließen und nachhaltige Lösungen zum Thema Wasser voranbringen. Als Befürworter verpflichtet sich Infineon zur kontinuierlichen Unterstützung von Maßnahmen zur Einsparung und Wiederaufbereitung von Wasser gemäß den Praktiken zur ökologischen Nachhaltigkeit und ganz konkret beim effizienten Wassermanagement an seinen Produktionsstandorten.

Um weitere Informationen zu erhalten klicken Sie hier

Nach der Definition des „World Business Council for Sustainable Development“ (WBCSD) beginnt Wassermangel bei einer verfügbaren Gesamtmenge an erneuerbaren Wasserressourcen von weniger als 1.700 Kubikmetern pro Kopf der Bevölkerung und Jahr. Mit dem sogenannten „Global Water Tool Version 2015“ des WBCSD haben wir eine Risikoanalyse auf Länderebene durchgeführt. Demzufolge befindet sich nur unser Produktionsstandort in Singapur (Singapur) in einem Wassermangelgebiet. Dieser Standort besteht hauptsächlich aus Büro- und Testbereichen mit einem vergleichsweise geringen Wasserbedarf. Obwohl dort im Geschäftsjahr 2016 lediglich 0,62 Prozent unserer Gesamtwassermenge benötigt wurden, stellen implementierte Maßnahmen auch dort die effiziente Wassernutzung sicher. Zwei Gebäude des Standorts wurden mit dem sogenannten „Water Efficient Building“-Zertifikat der lokalen Wasserbehörde „PUB“ ausgezeichnet. Seit März 2016 ist es durch eine technische Neuerung möglich, das Wasser in den Kühltürmen effektiver zu nutzen, wodurch sich der jährliche Wasserbedarf um mehr als 4.500 Kubikmeter reduzieren wird.

Wasserverbrauch bei Infineon:

Unser Wasserbilanz zu verstehen, ist der erste Schritt zu erfolgreichem Wassermanagement. Infineon bezieht sein Wasser von Quellen am Standort (Oberflächen- und Grundwasser) und auch von lokalen Versorgern.

Um einen geringen Wasserverbrauch beizubehalten, sind Wiederaufbereitung und Wiederverwendung von Wasser an unseren Standorten ein Muss.
Daher habenwir mehrere Initiativen umgesetzt, um die Wasserwiederaufbereitungsquote zu erhöhen und Wasser effizienter zu nutzen. So kann beispielsweise Kühlwasser als Reinstwasser in der Fertigung verwendet werden. Darüber hinaus lässt sich dieses Reinstwasser auch für andere Zwecke nutzen.
Abwasser ist ein weiterer Schwerpunkt unseres Wassermanagements. Erst wenn alle Möglichkeiten der Wasserwiederverwendung erschöpft sind, führt Infineon das Abwasser direkt oder indirekt, je nach Qualität, Bedingungen vor Ort und behördlicher Erlaubnis, der Entsorgung zu.