Infineon-Hauptversammlung erhöht Dividende auf 0,22 Euro je Aktie – Géraldine Picaud neu in den Aufsichtsrat gewählt
München, 16. Februar 2017 – Auf der 17. ordentlichen Hauptversammlung sind die Aktionäre der Infineon Technologies AG dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zur Gewinnverwendung gefolgt: Sie beschlossen die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,22 Euro je Aktie. Gegenüber dem letzten Geschäftsjahr entspricht das einer Erhöhung um 10 Prozent. Insgesamt fließen damit fast 248 Millionen Euro an die Aktionäre, die auf diesem Weg am Erfolg des Unternehmens beteiligt werden.
Der Vorstand wurde mit 99,8 und der Aufsichtsrat mit 93,8 Prozent der Stimmen entlastet. Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurde Géraldine Picaud, Finanzvorstand des französischen Konzerns Essilor International. Sie folgt auf Prof. Dr. Doris Schmitt-Landsiedel, die aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist. Die Lebensläufe von Frau Picaud und allen weiteren Mitgliedern des Aufsichtsrats sind veröffentlicht unter www.infineon.com.
Auch alle weiteren Beschlussvorschläge der Verwaltung wurden mit großer Mehrheit angenommen.
Rund 2.300 Teilnehmer besuchten heute das Aktionärstreffen im Internationalen Congress Center München. Insgesamt vertreten waren 64,91 Prozent des Aktienkapitals von Infineon.
Detaillierte Informationen zur Hauptversammlung 2017 der Infineon Technologies AG, einschließlich der Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten, sind abrufbar unter www.infineon.com/hv.
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit mehr als 36.000 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Follow us: twitter.com/Infineon - facebook.com/Infineon - plus.google.com/+Infineon
Informationsnummer
INFXX201702-030