Forschungsprojekt „NewP@ss“: Neue Sicherheitstechnologien für elektronische Reisepässe und eGovernment-Anwendungen

Gemeinsame Presseinformation der Partner des Forschungsprojekts „NewP@ss“ (Giesecke & Devrient, Infineon Technologies, NXP Semiconductors Germany)

02.07.2015 | Wirtschaftspresse

München, 2. Juli 2015 – Kontaktlos, multifunktional, schnell und sicher – das sind wichtige Anforderungen an die neue Generation von Reisedokumenten. Die Herausforderungen dabei: Wie können Reisende Grenzkontrollen noch rascher und doch sicher durchlaufen? Und wie können Bürger komfortabel mit dem Smartphone die Online-Dienste der Behörden nutzen? Mit diesen Fragen rund um die Sicherheit elektronischer Ausweise befassten sich in den vergan-genen drei Jahren im Rahmen des Forschungsprojekts „NewP@ss“ die Sicherheitschip-Anbieter Infineon Technologies AG und NXP Semiconductors Germany GmbH (NXP) sowie Giesecke & Devrient (G&D), Spezialist für sichere Chipkartensysteme. Die Unternehmen, deren Arbeiten vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit rund vier Millionen Euro gefördert wurden, waren Teil eines Konsortiums aus insgesamt 15 europäischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen im EUREKA-Programm CATRENE.

Das Konsortium entwickelte Datenstrukturen und neue Sicherheitschip-Architekturen, die in die neuesten, weltweit gültigen Standards für Reisedokumente einfließen. Diese können neben Biometrie-Daten der Ausweisinhaber auch Visa-Daten sowie Ein- und Ausreise-Stempel elektronisch erfassen. Damit wird es auch möglich, Reisepässe und ähnliche Dokumente während ihrer relativ langen Gültigkeitsdauer zu aktualisieren, statt auszutauschen, beispielsweise im Falle einer Namensänderung durch Heirat oder der Änderung des Wohnorts bei Umzug.

Vor dem Hintergrund der steigenden Mobilität der Bürger und der ständigen Verfügbarkeit von elektronischen Diensten wurde auch die sichere Nutzung von digitalen Identitätsdokumenten für Smartphones und Tablet-Computer erforscht. Hier berücksichtigten die Experten offene Architekturen und erprobten neue Sicherheitsmechanismen auf der Software- und Hardware-Ebene. Im Vordergrund standen dabei die kontaktlose Kommunikation mit einem Ausweis, die gesicherte mobile Authentisierung des Nutzers sowie die vertrauliche Ein- und Ausgabe der Daten in einer geschützten Rechnerumgebung.

Das Forschungsprojekt „NewP@ss“ hatte ein Gesamtvolumen von rund 30 Millionen Euro, das jeweils zur Hälfte von Partnern aus Industrie und Wirtschaft sowie nationalen Fördermittelgebern aus fünf EU-Staaten getragen wurde. Der deutsche Anteil betrug rund 8,7 Millionen Euro.

Derzeit werden in allen 28 EU-Staaten mit rund 500 Millionen Einwohnern biometrische Reisedokumente ausgegeben. In 23 Staaten in Europa sind elektronische Personalausweise im Einsatz. Weitere europäische Staaten haben bereits angekündigt, in den kommenden Jahren elektronische Personalausweise einzuführen oder mit der Ausgabe der nächsten Generation zu starten, zu deren Entwicklung dieses Forschungsprojekt beigetragen hat. Insgesamt haben seit 2006 mehr als 120 Staaten rund 500 Millionen elektronische Reisedokumente ausgestellt.

Pressekontakte

Giesecke & Devrient GmbH
Andrea Nitsche
Telefon: +49 89 4119 - 3494
Email: andrea.nitsche@gi-de.com

NXP Semiconductors Germany GmbH
Jens Stuhr
Telefon: +49 40 5613 – 2286
Email: jens.stuhr@nxp.com

Über Giesecke & Devrient

Giesecke & Devrient (G&D) ist ein international führender Technologiekonzern mit Hauptsitz in München. Das 1852 gegründete Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2014 mit 11.450 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 1,83 Milliarden Euro. Für die internationale Kundennähe sorgen 58 Tochtergesellschaften und Gemeinschaftsunternehmen in 31 Ländern. G&D entwickelt, produziert und vertreibt Produkte und Lösungen rund um das Bezahlen, die sichere Kommunikation und das Management von Identitäten. G&D hält in diesen Märkten eine führende Wettbewerbs- und Technologieposition. Zu den Kunden des Konzerns zählen vor allem Zentralbanken und Geschäftsbanken, Mobilfunkanbieter, Unternehmen sowie Regierungen und Behörden. Weitere Informationen finden Sie unter www.gi-de.com

Über NXP Semiconductors

NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ: NXPI) entwickelt Lösungen, die sichere Verbindungen für eine vernetzte, intelligentere Welt schaffen. Aufbauend auf der Expertise im Bereich High Performance Mixed Signal, treibt NXP Innovationen in der Automobil-, Identifikations- und Mobilelektronikindustrie, sowie in den Anwendungsfeldern Drahtlose Infrastrukturen, Beleuchtung, Gesundheitswesen, Industrie- und Unterhaltungselektronik und Computertechnologie voran. Das weltweit agierende Unternehmen mit Niederlassungen in mehr als 25 Ländern erwirtschaftete 2014 einen Umsatz von 5,65 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.nxp.com

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleitern. Produkte und Systemlösungen von Infineon helfen bei der Bewältigung von drei zentralen Herausforderungen der modernen Gesellschaft: Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Mit weltweit rund 29.800 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2014 (Ende September) einen Umsatz von 4,3 Milliarden Euro. Im Januar 2015 übernahm Infineon den US-Konzern International Rectifier Corporation, führend in Technologien für Power Management, mit einem Umsatz von 1,1 Milliarden US-Dollar (Geschäftsjahr 2014, per 29. Juni) und rund 4.200 Beschäftigten.

Informationsnummer

INFXX201507-067

Pressefotos

  • Partner des Forschungsprojekts „NewP@ss“ entwickelten Datenstrukturen und neue Sicherheitschip-Architekturen, die in die neuesten, weltweit gültigen Standards für Reisedokumente einfließen.
    Partner des Forschungsprojekts „NewP@ss“ entwickelten Datenstrukturen und neue Sicherheitschip-Architekturen, die in die neuesten, weltweit gültigen Standards für Reisedokumente einfließen.
    ePass_detail

    JPG | 296 kb | 1213 x 1716 px