Infineon beschließt neues Programm zur Kapitalrückgewähr

19.11.2013 | Wirtschaftspresse

Neubiberg, 19. November, 2013 – Die Infineon Technologies AG hat ein neues Programm zur Kapitalrückgewähr beschlossen. Unter dem Programm sollen bis zum 30. September 2015 Mittel von bis zu 300 Millionen Euro aufgewendet werden. Auf Basis des aktuellen Kursniveaus könnten damit insgesamt bis zu ca. 42 Millionen Aktien oder bis zu vier Prozent des Grundkapitals erworben werden. Die Kapitalrückgewähr kann durch den Erwerb eigener Aktien über den Einsatz von Put-Optionen oder einen direkten Rückkauf eigener Aktien im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen. Dafür beabsichtigt Infineon, die von der Hauptversammlung am 28. Februar 2013 erteilte Ermächtigung zum Aktienrückkauf zu nutzen. Außerdem kann das Unternehmen auch weitere Teile der ausstehenden Wandelanleihe zurückkaufen.

Der Aktienrückkauf dient ausschließlich dem Zweck der Einziehung der Aktien zur Kapitalherabsetzung, der Bedienung von Schuldverschreibungen und der Zuteilung von Aktien an Mitarbeiter, Organmitglieder von verbundenen Unternehmen und Mitglieder des Vorstands und erfolgt im Übrigen nach Maßgabe der §§ 14 Abs. 2, 20a Abs. 3 WpHG in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 2273/2003 der Kommission vom 22.12.2003 ("EG-VO"). Die Kapitalrückgewähr erfolgt unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes nach sachlichen Kriterien und Berücksichtigung der jeweils aktuellen Börsenkurse.

Das Programm zur Kapitalrückgewähr wird frühestens nach Bekanntmachung dieser Mitteilung aufgenommen. Es kann – im Rahmen der durch den Hauptversammlungsbeschluss gesetzten zeitlichen Grenzen und unter Beachtung weiterer rechtlicher Regelungen – jederzeit ausgesetzt und wieder aufgenommen werden. Außerhalb des hier angekündigten Programms bleiben Erwerb und Veräußerung eigener Aktien durch Infineon in unwesentlichem Umfang sowie andere Maßnahmen zur (wirtschaftlichen) Kapitalrückgewähr vorbehalten.

Weitere Details zur Kapitalrückgewähr sowie zum aktuellen Stand zu begebenen Put-Optionen und erworbenen Aktien werden regelmäßig im Internet unter www.infineon.com/investor veröffentlicht und in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Am Campeon 1-12, D-85579 Neubiberg, zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Insbesondere werden die getätigten Transaktionen gemäß Artikel 4 Abs. 4 EG-VO bekannt gegeben werden.

Der Aktienrückkauf wird unter Einschaltung eines oder mehrerer Kreditinstitute durchgeführt, die ihre Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs unabhängig und unbeeinflusst von Infineon treffen; andernfalls werden die Vorgaben des Art. 6 Abs. 1 der EG-VO eingehalten.

Der im Derivat vereinbarte Preis (ohne Nebenkosten, aber unter Berücksichtigung der erhaltenen bzw. gezahlten Optionsprämie) für den Erwerb einer Aktie bei Ausübung von Optionen darf den am Tag des Abschlusses des Derivatgeschäfts durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs für Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) um nicht mehr als 10% überschreiten und nicht mehr als 30% unterschreiten.

Erfolgt der Erwerb über die Börse, darf der von Infineon gezahlte Kaufpreis je Aktie (ohne Nebenkosten) den am Handelstag durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) um nicht mehr als 10% über- oder unterschreiten.

Infineon wird entsprechend der EG-VO für den Erwerb einer Aktie keinen Preis zahlen, der über dem des zuletzt an der Börse, an der der Kauf stattfindet, unabhängig getätigten Abschlusses liegt bzw. über dem des letzten höchsten unabhängigen Angebots an der Börse, an der der Kauf stattfindet. Maßgeblich ist der höhere der beiden Werte.

Des Weiteren wird entsprechend der EG-VO nicht mehr als 25% des durchschnittlichen täglichen Aktienumsatzes an der Börse, an der der jeweilige Kauf erfolgt, erworben. Dieser durchschnittliche tägliche Aktienumsatz wird aus dem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen im Monat vor dieser Veröffentlichung des Aktienrückkaufprogramms abgeleitet und auf dieser Basis für die Dauer des Programms auf 8.071.537 Aktien festgelegt.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen an, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Mobilität sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 26.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2013 (Ende September) einen Umsatz von 3,84 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com

Informationsnummer

INFXX201311.006