Infineon ist Weltmarktführer bei Sicherheitschips für die NFC-Technologie

17.01.2012 | Wirtschaftspresse

Neubiberg, 17. Januar 2012 – Infineon Technologies ist der weltweit führende Anbieter von Sicherheitscontrollern für NFC-Anwendungen (Near Field Communication). Laut der aktuellen Studie* (Januar 2012) des Marktforschungsunternehmens IMS Research hat Infineon im Markt für NFC-Sicherheitscontroller (Secure Elements) einen Anteil von 51,5 Prozent.

Die kontaktlose Kommunikationstechnologie NFC macht Smartphones und andere Mobilgeräte als Geldbörse, Fahrkarte und Schlüssel nutzbar. Infineon hat die NFC-Marktentwicklung als führender Anbieter maßgebend mitgestaltet und bringt die Sicherheitsfunktionen für kontaktlose NFC-Anwendungen auf drei Arten ins Mobilgerät: über einen NFC-Sicherheitscontroller für die SIM-Karte, über das embedded Secure Element als Teil der Handyelektronik und über ein Secure Element, das zum Beispiel in einer Micro-SD-Karte eingebaut sein kann. Infineon ist damit weltweit der einzige Halbleiterhersteller, der eine solche Flexibilität für die Realisierung von NFC-Funktionalität bietet. Die NFC-Lösungen von Infineon erfüllen strengste Sicherheitsanforderungen für Sicherheitscontroller nach dem internationalen Standard Common Criteria bis zu EAL 5+ „high“ beziehungsweise haben die Freigabe gemäß EMVCo (Europay International, Mastercard, Visa) erhalten. Sie eignen sich für alle Bezahlanwendungen, die Mobilgeräte über NFC ermöglichen.

In den meisten NFC-fähigen Smartphones sind bereits NFC-Sicherheitscontroller von Infineon eingesetzt. Infineon nutzt bei einigen NFC-Sicherheitscontrollern seine vielfach ausgezeichnete Sicherheitstechnologie „Integrity Guard“, die speziell für Anwendungen mit sehr hohem Sicherheitsbedarf entwickelt worden ist – zum Beispiel für das mobile Bezahlen. Durch sie werden die Daten verschlüsselt gespeichert und über den gesamten Datenpfad – Recheneinheiten (CPUs), Speicher, Caches und Busse – verschlüsselt verarbeitet.

„Wir freuen uns über diese Spitzenposition und das große Vertrauen unserer Kunden in die NFC- Sicherheitschips von Infineon. Mit unserem breiten Portfolio an Sicherheitslösungen unterstützen wir als einziger Halbleiterhersteller weltweit alle NFC-Geschäftsmodelle“, sagte Dr. Stefan Hofschen, Präsident der Division Chip Card & Security der Infineon Technologies AG. „Datensicherheit ist die Voraussetzung für nachhaltiges Verbrauchervertrauen und für den Erfolg im NFC-Geschäft. Mit den Sicherheitscontrollern von Infineon wird die NFC-Funktionalität im Handy sicher, bequem und schnell. So schafft Infineon beispielsweise die technische Grundlage für sicheres mobiles Bezahlen.“

Nach Angaben von IMS Research waren im Jahr 2011 weltweit bereits 35 Millionen NFC-fähige Mobiltelefone auf dem Markt, bis Ende 2012 sollen es 80 Millionen sein. Großereignisse wie die Olympischen Spiele in London im Sommer 2012 werden dabei helfen, die NFC-Technologie weiter zu verbreiten und ihre Vorteile zum Beispiel für das mobile Bezahlen oder Zugangskontrollen unter Beweis zu stellen. Das mobile Bezahlen soll im Jahre 2016 die mit Abstand beliebteste NFC-Anwendung sein.

Weltweit sind laut IMS Research im Jahr 2011 bereits 46 Millionen Secure Elements für NFC-fähige Mobiltelefone ausgeliefert worden. Den größten Anteil daran hatten embedded Secure Elements, gefolgt von SIM-Karten und anderen Lösungen wie Micro-SD-Karten. IMS Research erwartet, dass der Markt für NFC Secure Elements von 2011 bis 2016 weiter sehr stark wächst. Die Marktforscher schätzen, dass 44% aller im Jahr 2016 verkauften Mobiltelefone NFC-fähig sein werden.

Weitere Informationen zur Sicherheitstechnologie „Integrity Guard“ unter www.infineon.com/integrityguard
Weitere Informationen zum Thema NFC unter www.infineon.com/nfc

*Quelle: Studie von IMS Research „The World Market for NFC – 2012 Edition“, Januar 2012.

Über IMS Research

IMS Research ist eines der führenden unabhängigen Marktforschungs- und Beratungsunternehmen für die Elektronikindustrie weltweit. IMS bietet umfassende Marktstudien, maßgeschneiderte Analysen und Beratungsdienstleistungen, damit die Kunden das Marktgeschehen besser verstehen und passende Strategien entwickeln können. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und beschäftigt inzwischen weltweit über 120 Analysten mit Kunden in über 50 Ländern. Weitere Informationen unter www.imsresearch.com

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen an, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Mobilität sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 26.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2011 (Ende September) einen Umsatz von 4 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com

Informationsnummer

INFCCS201201.015