Infineon stellt revolutionären Single-Chip für Mobiltelefone vor: S-GOLDradio ist der am höchsten integrierte und für niedrigste Materialkosten optimierte Chip für den boomenden EDGE-Mobilfunkstandard

08.02.2007 | Fachpresse

München, 08. Februar 2007 - Infineon Technologies, ein führender Anbieter von Kommunikation ICs präsentiert heute funktionstüchtige Muster des S-GOLD®radio, die bahnbrechende Ein-Chip EDGE Systemlösung für Mobiltelefone, mit der bereits erste Telefonate in einem GSM/EDGE Mobilfunknetz getätigt wurden. Neben der monolithischen Integration des Basisband-Prozessors und des RF-Transceivers in RF CMOS Technologie, integriert der S-GOLDradio auch die Power Management Einheit in einem Gehäuse, und ermöglicht damit die industrieweit kleinste EDGE Systemlösung. Alles in allem reduziert der S-GOLDradio die Anzahl der benötigten Systemkomponenten für das Modem um circa 15 Prozent, den benötigten Platzbedarf auf der Leiterplatte für das Modem um circa 20 Prozent und die Materialkosten für elektronische Bauteile um rund 30 Prozent. Trotz geringener Größe und Kosten der Bauteile umfasst dieses “ Application Enhanced Modem“ umfangreiche Multimedia Funktionen, einschließlich Video und Audio-Aufnahme und Wiedergabe, Videostreaming, zwei Farbdisplays, Kameramodul und erweiterte Sicherheitsfunktionen, ohne dass dafür ein zusätzlicher Applikationsprozessor notwendig wird.
 
Der S-GOLDradio ist das Herzstück der Infineon MP-Elite (Multimedia Plattform – EDGE lite), die für ein breites Spektrum von EDGE Produktvarianten ausgelegt ist. Mit dieser Plattform kann ein komplett ausgestattetes 2.75G Telefon mit den geringsten Kosten für das Halbleitermaterial auf kleinster Fläche gefertigt werden. Die Infineon MP-Elite Plattform baut auf dem Erfolg der Vorgängerplattform MP-E auf, die Anfang 2006 von LG-Electronics für die Entwicklung neuer Mobilfunktelefone ausgewählt worden ist. Seit Ende 2006 sind die LG-Electronics Produkte basierend auf der Infineon MP-E Plattform erfolgreich im Markt eingeführt. Die MP-Elite Plattform kombiniert alle Vorteile der Vorgängerplattform, MP-E, mit zusätzlichen Merkmalen wie maximaler Systemintegration, geringem Platzbedarf, niedrigem Energieverbrauch und niedrigsten Kosten.
 
Die Infineon EDGE Systemlösung MP-E wurde kürzlich von der ABN AMRO Bank NV als die Beste ihrer Klasse bezüglich Integration und Kosten bewertet. Der Bericht vergleicht ebenso Infineons EDGE Lösung mit den Plattformen sechs weiterer Halbleiterhersteller und bestätigt, dass Infineon das einzige Unternehmen auf dem Markt ist, das eine vollständige EDGE Plattform liefern kann, die auch einen RF-Transceiver verwendet, der in kostengünstiger CMOS Technologie gefertigt wird. „Der technologische Vorsprung von Infineon sollte sich auch auf das 3G Chipsetsegment auswirken, insbesondere durch die derzeit einzige verfügbare HSDPA/EDGE RF Ein-Chip Lösung in CMOS Technologie.“ (ABN AMRO Bank NV, A comparison of EDGE platforms, Nov. 2006).
 
„Der S-GOLDradio ist eine weitere herausragende Errungenschaft unserer erfahrenen Entwicklungsmannschaft“, sagt Prof. Dr. Hermann Eul, Mitglied des Vorstands der Infineon Technologies AG und Leiter des Geschäftsbereichs Communication Solutions. „Unsere Erfahrung in der monolithischen Integration von CMOS RF und Basisband nutzend sind wir in der Lage, die Komplexität der Multi-Band RF in den Telefonen unserer Kunden zu bewältigen. Dadurch unterstützen wir sie dabei, eine herausragende Kostenposition und eine schnellere Produkteinführungszeit zu erreichen. Unsere jüngsten Erfolge in den GSM/EDGE/UMTS Märkten sind auf unsere Fähigkeit zurückzuführen, komplette Hard-, Software- bzw. Systemlösungen anzubieten und dabei den Grad der Integration kontinuierlich zu steigern. Die Ein-Chip EDGE Lösung ist ein weiterer Schritt hin zu einer Ein-Chip UMTS Lösung.“
 
Verfügbarkeit
 
Der S-GOLDradio ist in Musterstückzahlen verfügbar und startet im zweiten Quartal 2007 mit der Volumenproduktion
 
Über Infineon S-GOLDradio und MP-Elite
 
Der Infineon S-GOLDradio (PMB8888) ist der weltweit kleinste EDGE/GPRS/GSM Ein-Chip Kontroller, der die gesamte Basisband-, RF- und Power Managementfunktionen für ein multifunktionales Mobiltelefon enthält. Er beinhaltet die CMOS Basisbandlösung S-GOLD®2 und die CMOS RF Lösung SMARTi®PM, die beide monolithisch integriert sind. Darüber hinaus ist die Infineon Power Management Einheit SM-POWER in den S-GOLDradio integriert. Der Chip wird in unterschiedlichen Gehäusearten für Telefone angeboten, die mit sehr kleiner Leiterplattenfläche auskommen müssen. Volle Unterstützung für etablierte Multimedia Funktionen wie Fotografieren mit bis zu 2 Megapixeln, Video-Streaming und das Abspielen sowie Aufnehmen von Videos stehen zur Verfügung, ohne das zusätzliche Hardware benötigt wird.
 
Die Infineon MP-Elite Plattform verwendet die ausgereiften Komponenten und das Systemdesign der etablierten Infineon MP-E Lösungen. Zusätzlich zu den beschriebenen Hardware Komponenten enthält die Plattform ebenso die notwendigen Software Komponenten. Diese wurden von Comneon, einer hundertprozentigen Tochter von Infineon entwickelt. Alle Komponenten und Module stehen kurz vor der Massenproduktion. Für weitere Informationen besuchen sie bitte unsere Internetseite unter: www.infineon.com/sgoldradio.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen, die  drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Mobilität sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 42.000 Mitarbeitern (davon etwa 12.000 Mitarbeiter bei Qimonda) erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2006 (Ende September) einen Umsatz von 7,9 Milliarden Euro (davon 3,8 Milliarden Euro von Qimonda). Das Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com.

Informationsnummer

INFCOM200701.031

Pressefotos

  • S-GOLD®radio: The industry´s first single-chip solution for EDGE mobile phones<br><br>S-GOLD®radio: Die industrieweit erste Ein-Chip Lösung für EDGE Mobiltelefone
    S-GOLD®radio: The industry´s first single-chip solution for EDGE mobile phones

    S-GOLD®radio: Die industrieweit erste Ein-Chip Lösung für EDGE Mobiltelefone
    S-GoldRadio.jpg

    JPG | 178 kb | 1417 x 1002 px