Infineon unterstützt neuen CAT-iq-Standard mit hoch entwickelten Chip- und Systemlösungen für CAT-iq-fähige Schnurlostelefone und Residential Gateways

05.12.2006 | Market News

München, 5. Dezember 2006 – Infineon hat eine neue Produktreihe vorgestellt, die den kürzlich vom DECT-Forum eingeführten Standard CAT-iq (Cordless Advanced Technology) unterstützt. Das DECT-Forum fördert die Entwicklung von Technologien der nächsten Generation für die digitale schnurlose Telefonie. CAT-iq wurde definiert, um neue Produktkategorien für Residential Gateways bereitzustellen, welche die Konvergenz mobiler und fest installierter Netze (Fixed-Mobile Convergence) durch die Interoperabilität und nahtlose Konnektivität von Kommunikationsdiensten und – geräten ermöglichen. Nach Angaben des DECT-Forums sind heute bereits mehr als 200 Millionen DECT-Geräte im Einsatz, und diese Zahl soll sich bis zum Jahr 2009 nahezu verdoppeln.
 
Zu den Lösungen, die Infineon für den neuen CAT-iq-Standard vorgestellt hat, gehört COSIC™, ein Single-Chip-System für Mobilgeräte und Basisstationen im DECT- und CAT-iq-Standard. Diese Lösung ist mit dem innovativen Referenzdesign von Infineon für Residential Gateways kombiniert, das auf einem anderen Single-Chip-System namens Danube basiert. Danube ist ein ADSL2+-Breitband-Zugangssystem (IAD – Integrated Access Device) mit VoIP-Telefonieunterstützung. Diese Lösung von Infineon ermöglicht eine bisher einzigartige Kombination CAT-iq-konformer Funktionsmerkmale auf Basis der Breitbandverbindungen – von Voice-over-IP und Wideband-Telefonie bis zu Internet-Radio über DECT-Mobilgeräte.
 
„Infineon begrüßt den Vorstoß des DECT-Forums, das mit dem CAT-iq-Standard die Entwicklung attraktiver neuer Nutzungsmöglichkeiten und die Konvergenz mobiler Festnetzsysteme im Home-Netzwerk fördern will“, kommentiert Thomas Pollakowski, Vice President und General Manager der Business Unit Connectivity bei Infineon. „Infineon ist mit einem konkurrenzlosen und vielseitigen Produktportfolio in einer idealen Position, um die Führung in diesem Markt zu übernehmen. Während andere große Anbieter nur Lösungen für schnurlose Telefonie oder Residential Gateways im Programm haben, ist Infineon der einzige Anbieter, der beides liefert. Unsere DECT-Technologie ist auf dem neuesten Stand der Technik und bietet in der Kombination mit dem bereits bewährten und vielfach ausgelieferten Breitband-Gateway-Design einen höheren Nutzen.“
 
Der CAT-iq-Standard wird Herstellern von DECT-Telefonen und Netzwerksystemen für Privathaushalte die Entwicklung neuer Gerätegenerationen mit höherem Benutzerkomfort für den Endanwender ermöglichen. Durch die verbesserte Interoperabilität zwischen Endgerät und Gateway wird der Benutzer mit schnurlosen Telefonen und anderen CAT-iq-fähigen Geräten nicht nur kabellos telefonieren, sondern auch im Internet navigieren und online MP3-Audio hören können. Durch den Wideband-Telefonie-Standard werden Verständlichkeit und Klangqualität beim Telefonieren und Anhören von MP3-Clips über die Internet-Verbindung ein sehr hohes Niveau erreichen. Ein weiterer Vorteil der CAT-iq-fähigen Systemlösungen von Infineon ist die automatische Regulierung des Leistungsverstärkers in Abhängigkeit von der Verbindungsqualität, weil durch die Anpassung der Sendeleistung in der Nähe der Basisstation die Energieeffizienz des Geräts verbessert wird.
 

Derzeit ist Infineon der einzige Hersteller von Halbleiterlösungen, der eine Single-Chip-Lösung für DECT- und CAT-iq-Endgeräte mit einer hohen Integrationsdichte liefern kann. Infineon ist außerdem der einzige Chip-Anbieter, der eine CAT-iq-fähige DECT-Basisstation nahtlos eingebettet in Danube – ein integriertes ADSL2+-Single-Chip-System – anbietet. Das ADSL2+-Referenzdesign verfügt über zwei VoIP-Kanäle, WLAN, einen 5-Port-Ethernet-Switch und eine USB 2.0 Host-Schnittstelle.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Mit weltweit rund 30.000 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2006 (Ende September) einen Umsatz von 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com.

Informationsnummer

INFCOM200612.025