Infineon, Qimonda und Tessera vereinbaren Lizenzabkommen - Alle Rechtsstreitigkeiten zwischen den Unternehmen beigelegt

01.08.2006 | Wirtschaftspresse

München, 1. August 2006 – Die Infineon Technologies AG und ihr Tochterunternehmen Qimonda AG haben heute Lizenzabkommen mit der Tessera Inc., San Jose, USA, geschlossen. Gleichzeitig sind damit alle Rechtsstreitigkeiten zwischen den Unternehmen beigelegt.
 
Im Rahmen der Vereinbarung werden Infineon und Qimonda die Lizenzen für eine Reihe von Patenten der Tessera Inc. erhalten. Die Patente beziehen sich auf eine Gehäusetechnologie von Integrierten Schaltungen. Infineon und Qimonda werden im vierten Quartal des laufenden Geschäftsjahres eine einmalige Lizenzgebühr in Höhe von 10 beziehungsweise 40 Millionen US-Dollar an Tessera zahlen. Darüber hinaus umfasst das Abkommen laufende Lizenzgebühren über sechs Jahre, deren Höhe sich nach der verkauften Stückzahl richten wird. Die gesamten laufenden Lizenzgebühren im Geschäftsjahr 2007 werden rund 20 bis 30 Millionen US-Dollar betragen. Die laufenden Lizenzgebühren der restlichen Laufzeit variieren mit der verkauften Stückzahl. Der überwiegende Anteil der Lizenzgebühren wird von Qimonda getragen.
 
Das Lizenzabkommen hat eine Laufzeit bis Mai 2012, kann aber um fünf Jahre verlängert werden. Wird das Abkommen verlängert, so reduzieren sich die laufenden Lizenzgebühren um 50 Prozent.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket, für Anwendungen in der Kommunikation sowie Speicherprodukte über ihr Tochterunternehmen Qimonda. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten über Landesgesellschaften in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 36.400 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2005 (Ende September) einen Umsatz von 6,76 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com. Weitere Informationen zu Qimonda unter www.qimonda.com.

Informationsnummer

INFXX200608.078