VDSL2-Netz startet in 10 deutschen Städten mit VINAX-Chipsatz von Infineon: Deutsche Telekom installiert als weltweit erster Betreiber VDSL2 mit Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s

10.03.2006 | Wirtschaftspresse

München, 10. März 2006 – Infineon Technologies, ein führender Anbieter von Kommunikations-ICs, gab heute bekannt, dass die T-Com, der Festnetzbereich der Deutschen Telekom AG, bei der Einführung des neuen ultraschnellen VDSL2-Netzwerkes in Deutschland ausschließlich auf Breitbandzugangssysteme mit dem VDSL2-Chipsatz VINAX von Infineon setzt. Mit dieser Investition ist T-Com der weltweit erste Netzbetreiber, der ein voll dem Standard entsprechendes VDSL2-Netzwerk in Betrieb nimmt. Der VINAX-Chipsatz von Infineon wird dabei sowohl in den DSLAMs (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) genannten Verteilerschränken als auch bei den Teilnehmer-Endgeräten zum Einsatz kommen.
 
Die Deutsche Telekom schließt derzeit die ersten 10 deutschen Städte an ihr neues VDSL2-Netzwerk an, das für die Übertragung von etwa 100 freien bzw. Pay-TV-Kanälen, Video-on-demand und HDTV mit Datenraten von bis zu 50 Mbit/s im Downstream bzw. 10 Mbit/s im Upstream (Profile 17a bzw. 8b des VDSL2-Standards) ausgelegt ist.
 
„Wir haben als erster Hersteller eine voll dem Standard entsprechende VDSL2-Lösung auf den Markt gebracht, und jetzt sind wir wieder der erste Hersteller, der diese neue Technologie für den Massenmarkt bereitstellt. Damit unterstützen wir die Deutsche Telekom dabei, neue Maßstäbe für künftige Breitband-Netzwerke zu setzen,“ sagte Christian Wolff, Senior Vice President des Geschäftsbereiches Communication Solutions und Leiter des Geschäftsfeldes Wireline Access von Infineon.
 
Die im Mai 2005 angekündigte VDSL2-Lösung VINAX wurde in Rekordzeit entwickelt und in weniger als einem Jahr von den ersten Entwicklungsmustern zur Serienfertigung und zum Feldeinsatz geführt. VINAX unterstützt alle acht VDSL2-Standard-Profile und das volle Frequenzspektrum bis 30 MHz. Damit erreicht der Chipsatz symmetrische Datenraten von bis zu 100 Mbit/s über herkömmliche Kupferleitungen mit Reichweiten von mehr als 300 m.
 
Für Vermittlungsanlagen bietet Infineon den VINAX-CO, einen Dual-Port-VDSL2-Chipsatz, und den Kommunikationsprozessor ConverGate-D, der für die Anbindung zu GbE(Gigabit Ethernet)-Backplanes sorgt. Für Teilnehmerendgeräte liefert Infineon den VINAX-CPE, eine Single-Chip-Lösung, die entweder eigenständig oder in Kombination mit VoIP-, WLAN- oder Router/Switch-SoC-Lösungen des Unternehmens eingesetzt werden kann.

Über Infineon

Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket, für Anwendungen in der Kommunikation sowie Speicherprodukte. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten über Landesgesellschaften in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 36.400 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2005 (Ende September) einen Umsatz von 6,76 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com.

Informationsnummer

INFCOM200603.044