Aufsichtsrat von Infineon nimmt Rücktrittsgesuch von Dr. von Zitzewitz an

17.07.2005 | Wirtschaftspresse

München, 17. Juli 2005 - Infineon Technologies AG gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat des Unternehmens das Rücktrittsgesuch von Dr. Andreas von Zitzewitz angenommen hat.

Gegen Dr. von Zitzewitz laufen Ermittlungen aufgrund von schweren Vorwürfen im Zusammenhang mit Zahlungen zu Sponsoringverträgen im Bereich Motorsport. Infineon hatte sofort alle Sponsoringaktivitäten im Motorsport so weit möglich nach Ausscheiden von Dr. Schumacher beendet. Infineon Technologies AG selbst ist nicht Gegenstand der Ermittlungen und kooperiert voll mit den Behörden.

„Wir werden uns zu einem schwebenden Verfahren nicht äußern. Im Interesse des Unternehmens war eine schnelle Entscheidung notwendig“, sagte Max Dietrich Kley, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Infineon Technologies AG.

Die Führung des Speichergeschäftes wird bis auf weiteres Dr. Wolfgang Ziebart, Vorstandsvorsitzender der Infineon Technologies AG übernehmen.

Informationsnummer

INFXX200507.070